Was ist die Energiewende? – Ein globaler Wandel

Von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

Vorherige Energiewende

Welche Sektoren werden von der Energiewende am meisten betroffen sein? Die weltweite Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien wird durch die Sorge um den Klimawandel, die Luftqualität und die Energiesicherheit angetrieben. Lassen Sie uns die Grundlagen der Energiewende erforschen und die Herausforderungen betrachten, die zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft bewältigt werden müssen. 

Was ist die Energiewende? 

Die Energiewende ist eine globale Veränderung der Art und Weise, wie wir Energie liefern und verbrauchen. Ein wichtiger Aspekt der Energiewende ist die Ersetzung fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Ressourcen. Die Besorgnis über die Auswirkungen der Nutzung fossiler Kraftstoffe auf den Klimawandel ist eine wesentliche Motivation für die Energiewende. Andere umfassen Überlegungen zur Luftqualität und zur Energiesicherheit. Die Energiewende verändert viele Aspekte der Wirtschaft, z. B. das Elektrizitätssystem, den öffentlichen und privaten Verkehr und viele Industriesektoren. 

Energiewenden in der Geschichte 

 In der Geschichte gibt es immer wieder Beispiele für bemerkenswerte soziale und wirtschaftliche Veränderungen, die durch die Einführung neuer Möglichkeiten der Energiegewinnung und -nutzung verursacht wurden. Die Industrielle Revolution beispielsweise wurde durch die groß angelegte Nutzung von Kohle mit Hilfe innovativer Technologien wie der Dampfmaschine ermöglicht. Im zwanzigsten Jahrhundert veränderten die Erfindung des Verbrennungsmotors und die Entwicklung des Erdöls die Welt. Andere, lokalere Energieübergänge haben stattgefunden. Die weit verbreitete Verwendung von Walöl für Beleuchtungszwecke beispielsweise veränderte die Wirtschaft mehrerer nordischer Länder, in denen sich die Walfangindustrie entwickelte.  

Die heutige Energiewende ist wegen der Dringlichkeit des Wandels wichtig. Während die Kohlenutzung etwa ein Jahrhundert lang im Vorfeld und während der industriellen Revolution zunahm, erfordert die aktuelle Energiewende beschleunigte Maßnahmen. Der heutige Erfolg hängt von der Reduzierung der energiebedingten CO2-Emissionen und der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5° des vorindustriellen Niveaus ab. Laut dem Sonderbericht des IPPC über die Auswirkungen der globalen Erwärmung werden beispielsweise extreme Hitzewellen bei einer Erwärmung von 1,5 Grad Celsius weit verbreitet sein. Bei einer globalen Erwärmung von mehr als 1,5 Grad Celsius ist es wahrscheinlich, dass doppelt so viele Megastädte von Hitzestress betroffen sein werden. Bei einer Erwärmung um 2 Grad Celsius werden etwa 37 Prozent der Erdbevölkerung mindestens einmal alle fünf Jahre schweren Hitzewellen ausgesetzt sein. In vielen Regionen hat die Erwärmung bereits 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau überschritten.  

 

Welche Sektoren werden von der Energiewende am meisten betroffen sein?  

Fast alle Wirtschaftszweige werden Veränderungen erleben, einige jedoch stärker als andere. Die Sektoren, die die größten Mengen an Treibhausgasemissionen verursachen, werden den größten Wandel erleben. Dazu gehören der Verkehr, die Beheizung von Wohnhäusern, die Schwerindustrie, die Landwirtschaft, die Stromerzeugung und vieles mehr.  

Zahlreiche Transportunternehmen entwickeln und implementieren Strategien zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen. Lkw-Unternehmen, die etwa ein Viertel der Gesamtemissionen des US-Transportsektors verursachen, prüfen ihre Möglichkeiten. Unabhängig davon, ob sich diese Unternehmen für die Verwendung von erneuerbarem Diesel, die Umstellung auf komprimiertes Erdgas oder Fahrzeuge mit erneuerbarem Erdgas oder die Investition in Wasserstofffahrzeuge entscheiden, Cummins hat eine Lösung. Sie sind herzlich eingeladen, mehr über die branchenweit ersten kraftstoffunabhängigen Antriebsstranglösungen für Verbrennungsmotoren von Cummins zu erfahren.  

Im Bereich der Stromerzeugung sind die offensichtlichsten Auswirkungen der Energiewende der Anstieg der erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne. In den meisten Gebieten erfordert der Bau von Solar- und Windkraftanlagen den Bau von Batteriespeichern und kleinen, flexiblen Wärmekraftwerken. Diese können die Last sofort aufnehmen, wenn Wolken die Sonne verdecken oder der Wind aufhört zu wehen. Gewerbe- und Industriebetriebe, die über ein Generator verfügen, haben zunehmend die Möglichkeit, auf die Stromgroßhandelsmärkte zuzugreifen. Auf diese Weise ist es möglich, dass die Stromerzeuger vor Ort auf "Teilzeit"-Basis zur Netzresilienz beitragen. Die führenden Stromerzeugerlösungen von Cummins liefern flexible Motorgeneratoren für Backup-, Primär- und Dauerstromanwendungen.  

Was sind die Herausforderungen von Energiewenden?  

Der Klimawandel stellt eine unmittelbare Gefahr dar. Der einzige Weg, große Schäden abzubauen, ist die schnelle Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen als Gesellschaft. Die Dringlichkeit der Herausforderung erfordert extrem schnelle Veränderungen.  

Es ist keine einfache Aufgabe, die Art und Weise, wie wir Energie produzieren und verbrauchen, in der modernen Gesellschaft zu verändern. Die Transformation der Energieinfrastruktur eines Landes ist nicht so, als ob man iPhones durch das neueste Modell ersetzt. 

Dennoch ist die Rate der Änderungen in den letzten 10 Jahren beeindruckend. Elektrofahrzeuge haben sich von einem fast unbekannten Phänomen zu einem Massenmarkt entwickelt. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist exponentiell gewachsen. Zwischen 2010 und 2021 ging die Menge des in den USA aus fossilen Brennstoffen erzeugten Stroms um 13 % zurück, während die Menge des aus anderen erneuerbaren Energiequellen als Wasserkraft erzeugten Stroms um etwa 250 % zunahm. 

Die wichtigsten Herausforderungen der Energiewende sind Kosten, Infrastrukturverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und technologische Einsatzbereitschaft. Eine Herausforderung, die sich durch fast alle Wirtschaftszweige zieht, sind die hohen Kosten für emissionsarme Lösungen. Die kontinuierliche Einführung umweltfreundlicher Technologien senkt häufig die Kosten. Die Kosten für Windturbinen und Solarzellen haben beispielsweise dazu geführt, dass Solar- und Windstrom deutlich billiger ist als Strom aus fossilen Ressourcen.  

Autor-Profil

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wohlhabendere Welt zu schaffen. Seit 1919 Jahren liefern wir innovative Lösungen, die Menschen, Güter und Volkswirtschaften voranbringen. Unsere fünf Geschäftssegmente – Engine, Components, Distribution, Power Systems und Accelera™ by Cummins – bieten ein breites Portfolio, darunter fortschrittliche Diesel-, Elektro- und Hybridantriebsstränge; integrierte Stromerzeugungssysteme; kritische Komponenten wie Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Getriebe, Achsen und Bremsen; und emissionsfreie Technologien wie Batterie- und elektrische Antriebssysteme. Mit globaler Präsenz, fundiertem technischem Know-how und einem umfangreichen Servicenetz liefern wir zuverlässige, hochmoderne Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und unterstützen sie mit unserer Destination Zero-Strategie bei der Energiewende. Wir schaffen Werte für Kunden, Investoren und Mitarbeiter und stärken Gemeinschaften durch unsere globalen Prioritäten im Bereich der Unternehmensverantwortung: Bildung, Gleichberechtigung und Umwelt. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, beschäftigt weltweit etwa 67.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar.

Möchten Sie mehr erfahren?

Erhalten Sie die neuesten Informationen von Cummins zu Technologien, Produkten, Nachrichten und Einblicken.