Cummins setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der weltweiten Wasserversorgung ein
Cummins Inc. bemüht sich um einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, sowohl in den Werken und Betrieben des Unternehmens als auch in den Gemeinden, in denen das weltweit führende Unternehmen für Energietechnologie vertreten ist.
„Wir können ohne saubere Luft, sauberes Wasser und sauberes Land keine wohlhabende Welt haben, und jeder Mitarbeiter muss seinen Beitrag dazu leisten", sagte Brian Mormino, Executive Director of Technical & Environmental Systems des Unternehmens, im Rahmen des letzten Umweltmonats Juni bei Cummins.
ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN
Cummins führte im Jahr 2014 eine Wasserstrategie für seine Werke und Anlagen ein und hat seitdem seinen Umgang mit Wasser verbessert. Im Jahr 2020 erreichte das Unternehmen eine 53%ige Reduzierung des direkten Wasserverbrauchs, berechnet nach Arbeitsstunden, im Vergleich zu einem 2010 Basiswert. Mit dieser Reduzierung übertraf das Unternehmen das Ziel von 2020 einer Reduzierung von 50 % im Vergleich zu 2010 und wurde erneut um die geleisteten Arbeitsstunden angepasst.
Ein großer Teil der Verbesserungen der Wassereffizienz von Cummins wurde durch niedrig- oder gar nicht kostspielige Maßnahmen wie die Beseitigung von Lecks und die Optimierung von Prozessen erreicht. Die Bemühungen umfassten auch Kapitalprojekte, in erster Linie die Verbesserung der Anlageneffizienz und andere Projekte mit großer Wirkung, wie die Abschaffung der Single-Pass-Kühlung, die Installation zusätzlicher regenerativer Dynamometer zur effizienteren Kühlung von Testmotoren und innovative Projekte zur Wiederverwendung von Abwasser. (Das Wiederverwendungsprojekt im Cummins-Motorenwerk in Rocky Mount, North Carolina, ist oben abgebildet).
Im 2021 Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit, der die neuesten verfügbaren Daten enthält (2022 Daten werden später in diesem Jahr veröffentlicht), berichtet Cummins über einen Wasserverbrauch von knapp 840 Mio. Gallonen im Jahr 2021 im Vergleich zu etwa 960 Mio. Gallonen im Jahr 2018, was einer Verringerung von etwa 12,5 % entspricht.
Das Ziel des Unternehmens für das Jahr 2030 ist eine absolute Verringerung des direkten Wasserverbrauchs, nicht bereinigt um Arbeitsstunden oder Einnahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Cummins den Wasserverbrauch also auch dann senken, wenn die Arbeitsstunden oder der Umsatz steigen.
Cummins plant, den Verbrauch weiterhin durch kostengünstige Maßnahmen zu senken, insbesondere durch die Beseitigung von Leckagen und die Optimierung von Prozessen, wird aber auch daran arbeiten, den Wasserverbrauch in einigen Bereichen zu eliminieren, wenn dies möglich ist, um das ehrgeizige 30%-Ziel zu erreichen.
CUMMINS WATER WORKS
Cummins Water Works wird eine wichtige Rolle bei der Erreichung der anderen wasserbezogenen 2030-Ziele des Unternehmens spielen. Am 14. Juli dieses Jahres feiert das millionenschwere Programm sein zweijähriges Bestehen und stärkt Gemeinden durch nachhaltiges Wasser, indem es die globale Wasserkrise bekämpft.
Durch Partnerschaften mit The Nature Conservancy und Water.org hat Cummins Water Works mehr als 500.000 Menschen geholfen und fast 6 Milliarden Gallonen Wasser pro Jahr für Gemeinden auf der ganzen Welt bereitgestellt, den Zugang zu sauberem Wasser verbessert und die Wasserqualität erhöht.
Die Unterstützung des Programms für Water.org hat es der Wohltätigkeitsorganisation beispielsweise ermöglicht, Tausende von Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur durchzuführen und Zapfstellen, Rohrleitungen, Wasserhähne, Pumpen und Wasserspeichertanks zu installieren.
Darüber hinaus unterstützte Cummins mit seinen Fördermitteln die Vermarktung von Kreditmöglichkeiten für Familien in gefährdeten Gemeinden. Die Mittel halfen auch dabei, den Banken beizubringen, wie sie Umweltdarlehen mit geringem Kapitaleinsatz bearbeiten und zeigen können, dass diese Darlehen rentabel sind.
Cummins Water Works hat dazu beigetragen, mehr als 40 Mio. USD an Kapital zu mobilisieren, mit einer Rückzahlungsrate von knapp über 99 %. Mehr als 80 % der Bewerber waren Frauen.
Cummins Water Works-Projekte werden derzeit in Brasilien, China, Ghana, Indien, Kanada, Mexiko, Peru, auf den Philippinen, in Südafrika und in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Diese Projekte befassen sich mit einer Reihe lokaler Bedürfnisse, vom Bau von Austernriffen, die Algen aus dem Wasser filtern und Nährstoffe entfernen, die für andere Wasserlebewesen schädlich sein können, bis hin zur Förderung zinsgünstiger Kredite für unterversorgte Bevölkerungsgruppen und der Installation von Sanitäranlagen in Gebäuden.
Auf diese und viele andere Weisen setzt sich Cummins für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser ein, ganz im Sinne seiner Mission, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es für eine wohlhabendere Welt sorgt.
Verwandte Tags