Der Original-Cummins-Unterschied

Bei Motorteilen gibt es echte Unterschiede im Hinblick auf Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Wert. Deshalb lohnt es sich immer, sich für das Beste zu entscheiden. Die Cummins-Originalteile, die Sie bei einem Vertriebspartner oder Vertragshändler von Cummins kaufen, werden genau nach unseren Standards gefertigt und erfüllen bzw. übertreffen die Originalspezifikationen.

Cummins-Originalteile werden mit unserer umfassenden Teile-Gewährleistung geliefert, die Ihnen finanziellen Schutz und die Gewissheit gibt, dass wir immer für Sie da sind.


 

Originalteile Versandkarton
Originalteile Versandkarton
Originalteile im Vergleich zu nicht originalen Teilen

Der Unterschied zwischen einem Cummins-Originalteil und einem Nicht-Originalteil ist nicht immer leicht zu erkennen. Dabei kann es sich um scheinbare Kleinigkeiten wie einen Ringspalt handeln, der bei einem Nicht-Originalteil ein paar Millimeter zu breit ist. Bei einem Cummins-Motor kann dieser kleine Unterschied zu weniger Leistung, unzureichender Schmierung, schlechtem Kraftstoffverbrauch, vorzeitigem Verschleiß und sogar zu einem katastrophalen Motorausfall führen.

 

ReCon-Video-Miniaturansicht (Abbildung von ReCon-Motor in Werkstatt)
ReCon-Video-Miniaturansicht (Abbildung von ReCon-Motor in Werkstatt)
ReCon-Motoren® und -Teile von Cummins

Neue Motoren von Cummins werden mit Blick auf eine künftige Überholung gebaut, damit eine lange und kraftstoffsparende Lebensdauer gewährleistet ist. Bis zu 85 Prozent eines Motors sind umbaubar, und Motoren von Cummins sind so ausgelegt, dass sie mehrfach überholt werden können. ReCon-Teile und -Motoren von Cummins wurden zerlegt, geprüft, gereinigt, kalibriert und getestet, um sicherzustellen, dass sie dieselben Spezifikationen wie neue Teile oder Motoren von Cummins erfüllen.

Warum ReCon kaufen?

  • Eine kostengünstigere Alternative zum Neukauf
  • Dieselbe Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit wie neu
  • Sie brauchen schnell einen zuverlässigen Motor

Angebot für ReCon-Teile anfordern

Der wahre Unterschied

300 +

Nicht originale Überholungskit-Komponenten, die durch Laboranalysen und zerstörende Tests getestet wurden

0

Nicht-Originalteile erfüllten alle Konstruktionsspezifikationen von Cummins

100 +

Jahre der Perfektionierung der Konstruktion und Herstellung von Cummins-Originalteilen

Nicht-Originalteile auf dem Prüfstand

Die Ingenieure von Cummins führten Laboranalysen und zerstörende Tests an über 300 nicht originalen Überholungskit-Komponenten für Cummins On-Highway-Motoren durch, darunter Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Zylinderlaufbuchsen, Hauptlager, Pleuellager, Kopfdichtungen und Injektoren. Von den über 300 getesteten Nicht-Originalteilen erfüllte keines alle Konstruktionsspezifikationen von Cummins.

Geprüftes Teil Maßprüfung Materialprüfung
Kolben FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Ölring FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Sicherungsring FEHLERHAFT AUSREICHEND
Kolbenbolzen FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Zylinderlaufbuchse FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Pleuelstangenlager FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Hauptlager FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Axiallager FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Zylinderkopfdichtung FEHLERHAFT FEHLERHAFT
Einspritzdüse FEHLERHAFT FEHLERHAFT


Von den über 300 getesteten Nicht-Originalteilen erfüllte keines alle Konstruktionsspezifikationen von Cummins, und die meisten fielen sowohl bei den Abmessungen als auch bei der Materialprüfung durch. Die als „ausreichend" bezeichneten Testergebnisse entsprachen nur knapp der Designabsicht von Cummins, was bedeutet, dass einige, aber nicht alle Designspezifikationen von Cummins annähernd erfüllt wurden.

 

Wenn Sie im Vorfeld ein wenig Zeit sparen, kann dies letztendlich Zeit und Geld kosten

Benötigen Sie weitere Informationen zu Cummins-Originalteilen?

Kontakt

Quiet Connect Generator

WISSEN SIE SCHON, WAS SIE BRAUCHEN?

Wenn Sie den Strombedarf und den Kraftstoffbedarf Ihres Hauses ermittelt und sich über die örtlichen Vorschriften informiert haben, können Sie Ihren Cummins Heimgenerator noch heute online kaufen und sich zur Installation durch den Fachmann Ihrer Wahl an die Haustür liefern lassen.

Einzelhändler:

Entwicklung der nächsten Generation der Energie.

Intro

Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Stromversorgung von kommerziellen, Freizeit- und Regierungsanwendungen weltweit bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile
10