""
Schifffahrt

Bagger der indischen Marine: Vollendet erstes Jahr erfolgreich

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 784

 

Mitte April 2016 bereitete sich der Greiferbagger der indischen Marine, Dredger-1, darauf vor, seine Geburtswerft nach einer umfassenden einjährigen Garantieüberprüfung zu verlassen. Tebma Shipyards Ltd., Senior Vice President M. Balasubramaniam, erklärte, dass das 44,15 mal 12,2 Meter große Schiff entwickelt wurde, um präzise Vertiefungsanforderungen rund um Docks und Hafenanlagen sowie an Flussufern oder anderen Orten zu erfüllen, an denen eine Vertiefung bestimmter Bereiche erforderlich ist. Das Schiff verfügt über einen 320-HP -Cummins-855-angetriebenen Vorwärtskran, der von Titagarth Wagons geliefert wird. Der 15,2-Meter-Ausleger des Krans hat einen Arbeitsradius von 12 Metern und eine Hubkraft von 10,5 Tonnen bei einem Auslegerwinkel von 46 Grad. Die Greifschaufel des Krans hat ein Fassungsvermögen von 3 Kubikmetern für 4,5 Tonnen Baggermaterial. Der Kran ist in der Lage, bis zu einer Tiefe von zehn Metern zu baggern.

 

Der Kran transportiert das Baggergut in den Trichter des Schiffes mit einem Fassungsvermögen von 300 Kubikmetern (500 Tonnen). Das Baggergut im Trichter wird durch einen Satz von acht Trichtertüren, die von Hydraulikzylindern und Ketten über Umlenkrollen gesteuert werden, auf das offene Meer gekippt. Der Hauptantrieb für den Bagger ist ein Paar Cummins KTA38-M-Motoren, die jeweils 1000 HP bei 1800 U/min erzeugen. Diese Motoren werden in Indien gebaut und entsprechen der Politik der indischen Marine, inländische Zulieferer zu unterstützen. Cummins India Ltd. (CIL) wurde im Jahr 1962 in Pune gegründet. Heute ist CIL Indiens führender Hersteller von Dieselmotoren mit einem Leistungsspektrum von 15 kVA bis 2000 kVA und Vorteilspaketen für die Stromerzeugungs-, Industrie- und Automobilmärkte. Zu den Produkten von CIL gehören Diesel- und Erdgasmotoren im Bereich von 65 HP bis 3,500 HP. Das Unternehmen stellt über 35.000 Motoren und Aggregate pro Jahr her und gehört zu Indiens größten Exporteuren von Maschinenbauprodukten.

Nach Abschluss der einjährigen Garantieprüfung hat die Dredger-1 die Tebma-Werft verlassen und wird ihren Dienst bei der indischen Marine in der Marinewerft in Mumbai wieder aufnehmen.

 

Foto mit freundlicher Genehmigung von Tebma Shipyards.

 

Für weitere Informationen:

 

M. Balasubramaniam
Leitender Vizepräsident (SB-C)
Tebma Shipyards Ltd.
11 Etage, Immobilien von MT Rajen
40, Bazulla Straße
T Nagar, Chennai, 600 017
Telefon: +91 44 2834 9415
Mobil: +91 98400 71760
E-Mail: [email protected]

 

Rajesh K. Yadav
Senior Manager -Marketing & Vertrieb (Marine)
Geschäftsbereich Industriemotoren
Cummins Indien
India Office Campus, Umfrage Nr. 21
Balewadi, Pune – 411045
Telefon: +91 20-67068715
Telefax: +91 20 2538 1591
Mobil: +91 735001 1959
E-Mail: [email protected]

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...