Nachrichten aus dem asiatisch-pazifischen Raum Cummins Power Generation stellt mit dem QSK78 das neueste Modell seiner Centum-Serie von Generatoranlagen mit hoher Leistung für den 50-Hz-Markt vor. 100246 Cummins Asia Pacific präsentiert auf der Asia Pacific Maritime den marktreifen K50-Schiffsmotor99841 Cummins stellt auf der Brisbane Truck Show 2025 den bahnbrechenden X15D-Motor vor97701 Cummins präsentiert auf der Bauma 2025 Advanced Power Solutions97161 Immer noch brutal: Reise mit dem legendären Cummins K19 und dem modernen X1594671 Das Problem mit gefälschten Teilen erzwingen94666 Kultur, Fürsorge... und Cummins94656 Mission erfüllt: Cummins-Aggregate sind entscheidend für die Zuverlässigkeit an vorderster Front94486 Erfolgreich im Holzgeschäft: Brian Smith Timber Transport will in 2024 Jahren über 350.000 Tonnen Nadel- und Laubholz transportieren94501 Saubere Technologie für die neuseeländische Spitzenflotte Tranzliquid Logistics94371 Aufgepumpt für eine Entwässerungsmission: Cummins CustomPaks mit Weir Multiflo Hochleistungs-Entwässerungspumpen94336 Leistung von Cummins für unbemannte ATLAS94246 Carrot King hat das Sagen: Die Effizienz des Transports auf ein neues Niveau heben94351 Batchfire: Kühl und gelassen mit Cummins PGXL93921 Cummins Custompaks werden für das Wassermanagement eingesetzt, da Thailand mit seiner Wasserkrise zu kämpfen hat93516 Leistung, Stolz und Leidenschaft92891 Cummins Asia Pacific begrüßt die neue geschäftsführende Direktorin Annie Chu nach dem Ruhestand von Peter Jensen-Muir92841 Whitehaven senkt Kosten mit Cummins Repowering90181 Perfekt für Parry69871 Cummins Asia Pacific ernennt neuen Leiter für das On-Highway-Geschäft69846 Auftanken auf den Reisfeldern69151 Keine Brücke zu weit für Birdon69016 Cummins bringt Instandsetzungs-Servicelösungen für die Schifffahrt in Asien-Pazifik auf den Markt48731 Dizzy heights: Der neueste Kilimanjaro nimmt seinen Dienst auf48511 Kein Unrecht mit der Zange48356 Dem Spiel voraus48096 Die Schüler erkunden die Fertigungs- und Konstruktionskonzepte der australischen First Nation dank Industry Reconciliation Investment 48086 Cummins kündigt ein neues Antriebshaus B4.5 für den asiatisch-pazifischen Schifffahrtsmarkt an47761 Cummins Inc. stellt auf der australischen Premier-Truck-Show einen brandneuen Grosskolbenmotor vor47736 Auf der höchsten Stufe47601 Bhagwan-Hybridsystem wird den Erwartungen gerecht47371