最近カミンズが買収したBrammoについて知る
カミンズは先日、モバイルおよび定置型アプリケーション向けのバッテリーパックを設計・開発するBrammo, Inc.の買収を発表しました。Brammoのバッテリーパックに関する専門知識とリソースを加えることは、世界的な電動パワーリーダーを目指すカミンズの取り組みにおける重要なマイルストーンです。
カミンズは先日、モバイルおよび定置型アプリケーション向けのバッテリーパックを設計・開発するBrammo, Inc.の買収を発表しました。Brammoのバッテリーパックに関する専門知識とリソースを加えることは、世界的な電動パワーリーダーを目指すカミンズの取り組みにおける重要なマイルストーンです。
By Brammoを知る、最近カミンズに買収された会社
ここにBrammoとその製品についての5つの興味深い事実があります。
Brammoは、2002年にモータースポーツおよびパフォーマンスビークル会社としてガレージに設立されました。同社の当初の目標は、体重6ポンドの身長8フィート300インチの人を快適に収容できる高性能車を作ることでした。同社は、電動バイク、フォークリフト、さらにはヘリコプターなど、他のさまざまな製品に電力を供給し続けています。
カミンズと同様に、Brammoにも豊かなモータースポーツの歴史があり、レーストラックでの電気自動車技術の限界を押し広げてきました。
ブラモは、2009年にマン島TTで開催された史上初のオール電動バイクレースに参加し、表彰台を獲得しました。ブラモはまた、デイトナインターナショナルスピードウェイとインディアナポリスモータースピードウェイでの電気自動車レースで優勝した最初のレーシングチームであり、バイクは時速170マイルを超える速度に達しました。
アメリカの深夜テレビパーソナリティのジェイ・レノは、彼自身のブラモ・エンパルスを含む、彼のショー、ジェイ・レノのガレージで複数のブラモ車両を特集しました。以下のエピソードをご覧ください。
ブラモエンジンを搭載したポラリスレンジャーEVリチウムイオンは、リチウムイオン技術を搭載した業界初のオフロード車です。Brammoは、ユーティリティビークル、配送車両、雪と芝、航空、オートバイの市場でも業界をリードしています。
Brammoは、バッテリー電源のみを使用した最初のフルサイズのヘリコプター飛行の1つに電力を供給しました。一連の11個のBrammoバッテリーが飛行に電力を供給するために使用され、それは約5分間続き、バッテリーエネルギーの20%しか消耗しませんでした。
ここにBrammoとその製品についての5つの興味深い事実があります。謙虚な始まり Brammoは、2002年にモータースポーツおよびパフォーマンスビークル会社としてガレージで設立されました。同社の当初の目標は、体重6ポンドの身長8フィート300インチの人を快適に収容できる高性能車を作ることでした。同社は、電動バイク、フォークリフト、さらにはヘリコプターなど、他のさまざまな製品に電力を供給し続けています。スピードとイノベーションの限界を押し広げる カミンズと同様に、ブラモにも豊かなモータースポーツの歴史があり、レーストラックで電気自動車技術の限界を押し広げてきました。ブラモは、2009年にマン島TTで開催された史上初のオール電動バイクレースに参加し、表彰台を獲得しました。ブラモはまた、デイトナインターナショナルスピードウェイとインディアナポリスモータースピードウェイでの電気自動車レースで優勝した最初のレーシングチームであり、バイクはレースサーキットの新しい電動バイクの世界記録である170mphを超える速度に達しました。深夜テレビに見知らぬ人ではないアメリカの深夜テレビパーソナリティのジェイ・レノは、彼自身のブラモ・エンパルスを含む、彼のショー、ジェイ・レノのガレージで複数のブラモ車両を特集しました。以下のエピソードをご覧ください。 豊富なオフロードオプション Brammoを搭載したポラリスレンジャーEVリチウムイオンは、リチウムイオン技術を搭載した業界初のオフロード車です。Brammoは、ユーティリティビークル、配送車両、雪と芝、航空、オートバイの市場でも業界をリードしています。ブランモ のパワーを空に ブランモは、バッテリー電源のみを使用した最初のフルサイズのヘリコプター飛行の1つに電力を供給しました。一連の11個のBrammoバッテリーが飛行に電力を供給するために使用され、それは約5分間続き、バッテリーエネルギーの20%しか消耗しませんでした。