電子制御ユニット
カミンズの電子制御ユニット:
ECUやECMは一般にエンジンの裏方を務める「頭脳」として知られ、エンジンとその中のコンポーネントに重要なデータを供給しています。カミンズでは世界各地の数多くの排出ガス規制に対応し、ライトデューティーから高馬力まで、さまざまなアプリケーションに合致する幅広いECMを提供しています。
ディーゼルECM

カミンズのディーゼル電子制御モジュールは、さまざまな排出ガス規制に対応しており、世界中のディーゼル市場にパワーを供給するのにふさわしいエンジンコントローラーです。カミンズでは、商用ディーゼル市場における最先端技術の基準を満たすECMを設計しています。
天然ガス電子制御モジュール

カミンズの天然ガスエンジンコントローラーは、商用代替燃料市場で進化を続けるテクノロジーにぴったりです。サポートできるのは最大10気筒で、4Mbの外部RAMが付いています。このECMは様々な用途で利用可能で、お客様が設定している排出ガスの目標値達成のために用途ごとに調整することが可能です。
後処理制御モジュール

カミンズ後処理制御ユニットは、成熟した市場、新興市場両方に向けた後処理システム用に設計されています。社内で設計されたこれらの最先端電子モジュールなら、後処理システムを制御し、より高いシステムパフォーマンスを達成し、より厳格な排出ガス規制に準拠することが可能です。
電子制御ユニット

カミンズのCM2950は様々な用途に適合したモーターコントローラーです。様々な目的に向けて利用できるアクチュエーターコントローラーであり、排出ガスを削減し、パフォーマンスを向上させることが可能です。低コストの用途で市場に適合しています。
ECUはエネルギー移行でどのように進化するのか
ECUとは何か
- ECU(電子制御ユニット)は、性能の向上、排出ガスの削減、燃費の向上、安全性の確保、車両メンテナンスにおいて重要な役割を果たします。
- ECM(電子制御モジュール)は、エンジン性能の最適化と高効率化を担うECUの一種です。これらは、センサーデータを監視し、燃料消費量や点火時期といった重要なパラメータを必要に応じて調整することで行われます。
- また別の種類のECUであるパワートレイン制御モジュール(PCM)は、戦略的に配置されたセンサーを介してエンジン、トランスミッション、パワートレインのコンポーネントを監視し、最適な動作を担保します。
ECUの役割
- ECUは、センサーとアクチュエータの動作を継続的に監視し、異常検出時には障害コードの記録を行い、問題のより迅速な特定と対応に寄与します。
- ECMはセンサーデータを分析し、燃料消費量や点火時期といったパラメーターを調整することでエンジン性能を最適化します。結果として排出量の削減と効率性の向上につながり、これらは寒冷地でのエンジン始動時に特に顕著に現れます。
内燃機関におけるECU
- ECUはインジェクターに出力を供給してシーケンスし、燃焼室に燃料を噴射します。加えて、ターボコントローラーを通るエアフローの制御と排気ガスの再循環も行います。
- 排気洗浄の後処理プロセスの管理も行います。例えばカミンズの場合、これらのエンジン向けに低燃費と低排出ガスを達成する高度な制御モジュールを開発しています。
天然ガスエンジンにおけるECU
- 天然ガスはよりクリーンかつ、大がかりな後処理を必要としません。しかし、このようなシステムのECMでも依然として燃料噴射や点火システムの管理を行います。
- さまざまなアプリケーションにおいて、ECUはバルブタイミングを制御することで点火時期を早めたり遅らせたりし、各点火サイクルからエンジンの出力とトルクを変動させます。
バッテリー式電気自動車(BEV)におけるECU
- BEVのECUは、ディーゼル、水素、天然ガスエンジンのECUとは大きく異なります。BEVのECUはバッテリーの充電のために、AC電力をDC電力に変換するオンボード充電器など多くの電力変換を処理します。
- 加えて、従来の自動車用電子機器に電力を供給する高電圧バッテリーの管理も担います。ECUは、ドライバーや充電インフラにとって潜在リスクとなる故障電流を監視します。
エネルギー移行のためのECU開発に関する考察
- 持続可能な輸送における課題の1つは、地域の市場の要件を満たすと同時にさまざまな燃料システムに対応する、費用対効果が高く正確な電子アーキテクチャを開発することです。
- 強力なエンジニアリング人材、多様な専門知識を持つ顧客重視のチーム、および継続的な研究開発投資が必要になります。
- 進化する規制(Euro 7およびEPA 2027基準)に対応する次世代型制御ユニットへの移行には、より多額の投資、時間、リソースが必要になります。