""
Marittimo

Dalla Corea al Bangladesh

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 680

Pronto a lasciare il cantiere per il viaggio di consegna.

Il Ministero della Navigazione del Bangladesh supervisiona la Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), responsabile della gestione della vasta rete di fiumi interni, canali e porti del paese. (http://www.biwta.gov.bd/) L'Autorità impone e gestisce anche il pilotaggio per le acque e le navi che richiedono un pilota. Per assumersi un'ampia gamma di responsabilità, l'Autorità dispone di una flotta di navi alle quali ha recentemente aggiunto un nuovo potente rimorchiatore.


Progettato da Komac Design Tech.

Costruito a Pusan, Corea dal cantiere navale Dong Hae Shipbuilding su progetto di Komac Design Tech Co,. Ltd., il rimorchiatore è lungo 36,6 metri per 9,6 metri di larghezza con una profondità di 4,2 metri. È alimentato da una coppia di motori Cummins a 16 cilindri KTA50M2 ciascuno che eroga 1600 CV continui a 1800 giri/min a una coppia di azionamenti azimut Schottel ciascuno con un'elica a quattro pale da 2100 m/m in un ugello. La riduzione della trasmissione è di 5.858:1.Il risultato è un dissuasore di circa 40 tonnellate con ampia potenza e manovrabilità per fornire assistenza alla nave.


Cummins KTA50-M2: 1600 CV @ 1800 giri/min continui

Gli argani Hawser si trovano a prua e a poppa con un gancio di traino anche a livello del primo ponte a poppa. Un braccio elettroidraulico montato sulla parte superiore della cabina di primo livello fornirà ulteriore versatilità per l'imbarcazione. L'alimentazione elettrica è fornita da due gruppi elettrogeni da 220 PS x 1500 giri/min e da un singolo set di porte da 72 PS x 1500 giri/min. L'alloggio è previsto per un equipaggio di 14 persone con una capacità totale di 23 persone compreso l'equipaggio. La capacità del carburante è di 70 metri cubi e l'acqua dolce è di 25 m3 per fornire fino a 15 giorni di viaggio.


Per ulteriori informazioni:

Sig. Hasan Mahmud Tarek
Direttore del co-progetto Ingegnere Capo (Marine)
BIWTA

Costruzione navale Dong Hae
#495-11 Gupyeong-dong
Sahagu-pusan
Korea (Corea)

Koma Design Tech. Co. Ltd.
5F, 8, Hakdong-ro, 6-gil
Gangnam-gu
Seul, Corea
Telefono: 82 2 549 3161 a 3

Ben Lee
Account Manager, Marketing marittimo
Cummins Corea Ltd.
Telefono: 82 2 3420 0910
Cellulare: 82 10 3013 0910
E-mail: [email protected]

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...