Mejora de la eficiencia del vehículo gracias a la relación de eje

Por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía

Mejora de la eficiencia del vehículo gracias a la relación de eje

¿Qué es la relación de eje?

La relación de eje juega un papel fundamental en el rendimiento del vehículo. Determina la eficiencia con la que se entrega la potencia del motor a las ruedas, lo que afecta directamente la eficiencia del combustible, el torque, la aceleración y la capacidad de subir pendientes. Seleccionar la relación de eje correcta puede conducir a menores costos de combustible, mejor capacidad de conducción y menos problemas de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

En Cummins, nos comprometemos a ayudar a los clientes a adaptar la relación de engranajes del eje correcta a cada aplicación, a fin de obtener el máximo rendimiento y retorno de la inversión. A medida que los sistemas de tren motriz se vuelven más complejos, la relación de transmisión del eje adecuada garantiza que los vehículos sigan siendo receptivos, eficientes y confiables en condiciones operativas reales.

¿Por qué son importantes las relaciones de transmisión del eje?

Las relaciones de transmisión del eje definen la relación entre la velocidad del motor (RPM) y la velocidad de la rueda. A velocidad crucero, relaciones numéricas de transmisión más bajas permiten que el motor funcione en su rango óptimo de RPM. En ciertas aplicaciones, como la profesional, las relaciones numéricas de transmisión más altas aseguran que haya suficiente torsión para que el vehículo se mueva cuesta arriba. Cualquiera que haya conducido un automóvil con transmisión manual entiende esto bien y ha aprendido a cambiar las marchas de transmisión de manera adecuada mientras conduce. 

Pero hay otro conjunto de engranajes que acopla la línea motriz a la rueda: los engranajes del eje. A diferencia de los engranajes de transmisión, las relaciones de engranajes del eje son fijas. Tener la relación de transmisión del eje correcta para la aplicación principal de un vehículo es importante. 

Por ejemplo, un camión destinado a transporte regional con paradas frecuentes puede beneficiarse de una relación de transmisión del eje más alta. Por el contrario, las flotas de transporte regional que priorizan el ahorro de combustible en carreteras planas suelen beneficiarse de relaciones de transmisión de eje más bajas que reducen las RPM del motor a velocidad crucero.

Un tren motriz bien optimizado con la relación de transmisión del eje correcta ahorra combustible, reduce la tensión innecesaria del motor y respalda los objetivos de sostenibilidad. Es por eso que los equipos de ingeniería de Meritor y Cummins trabajan en estrecha colaboración con los fabricantes de camiones y las flotas para elegir las mejores relaciones de eje para el trabajo.

¿Qué son las relaciones de transmisión?

Las relaciones de engranajes del eje se expresan numéricamente, como 4.10:1, 3.70:1 o 2.15:1, y representan el número de veces que el eje de transmisión debe girar para hacer girar las ruedas una vez. Por ejemplo, con una relación de eje de 4.10, el eje de transmisión debe girar 4.10 veces para cada rotación completa de la rueda. Esta relación está determinada por el número de dientes en dos componentes internos: el engranaje anular y el engranaje de piñón. 

Es fácil confundir términos relacionados. Aquí hay un desglose rápido:

  • Relación de engranajes: La relación numérica entre uno o más engranajes de malla.
  • Engranajes: El sistema de engranajes a través de toda o parte de la transmisión.
  • Caja de cambios: Otra palabra para la transmisión, que cambia a través de múltiples relaciones de transmisión mientras se conduce.
  • Engranaje de anillo: Un engranaje grande dentro del eje que recibe energía del engranaje de piñón y hace girar las ruedas
  • Engranaje de piñón: pequeño engranaje conectado al eje de transmisión que suministra potencia al eje girando el engranaje de anillo.

A diferencia de la transmisión, que se adapta a las velocidades cambiantes, la relación de transmisión del eje es fija y forma la transmisión final del tren motriz. Seleccionar el correcto es esencial para alinear la salida del motor con el ciclo de trabajo del vehículo. 

Comprender los engranajes y cómo los engranajes afectan la eficiencia y el rendimiento ayuda a las flotas a adaptar sus vehículos para ciclos de trabajo específicos. Las diferencias entre las configuraciones de transmisión directa y transmisión automática pueden afectar el ahorro de combustible, la entrega de potencia y la capacidad de conducción general. 

La línea de ejes 14X HE de Meritor ofrece opciones de engranajes de baja fricción y alta eficiencia diseñadas para aplicaciones que van desde la entrega urbana hasta el transporte de larga distancia. Dado que las relaciones de transmisión no son de talla única, deben coincidir con la aplicación del vehículo.

Aquí es donde entran en juego el soporte de ingeniería y el análisis de datos, que ayudan a los clientes a identificar la mejor configuración para el rendimiento, la rentabilidad y la durabilidad.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología de engranajes con el tiempo?

El engranaje del eje ha recorrido un largo camino desde las configuraciones de talla única. Los juegos de engranajes de eje de hoy en día están diseñados con precisión para ofrecer rendimiento, eficiencia y confiabilidad. Los ejes de alta eficiencia de Meritor, por ejemplo, están diseñados para reducir la fricción y el calor en la malla de engranajes, ofreciendo un mejor ahorro de combustible sin sacrificar la durabilidad.

El eje Meritor 14X HE SFR 2.05, cuando se combina con el motor Cummins X15™ y la transmisión manual automatizada Endurant, está diseñado para ofrecer ganancias de ahorro de combustible en comparación con modelos anteriores. Es un tren motriz diseñado para la máxima eficiencia hasta cada diente del engranaje. Estos avances permiten opciones de engranajes más inteligentes que reducen el costo total de propiedad y respaldan los objetivos de transporte sostenible.

Los equipos de ingeniería de Cummins, Meritor y Eaton Cummins trabajan estrechamente para desarrollar sistemas integrados. Estos equipos se aseguran de que los motores, las transmisiones y los ejes no solo sean compatibles sino que estén optimizados para trabajar juntos. Esta colaboración permite estrategias de engranajes más inteligentes que reflejan las condiciones del mundo real y los comentarios de los clientes.

Hoy en día, el engranaje del eje no es solo un componente; Es una estrategia. Uno impulsado por datos, moldeado por la ingeniería y construido para el camino por delante. Con cada innovación, Cummins ayuda a las flotas a lograr un mejor desempeño, más tiempo de actividad y una menor huella de carbono
 

Perfiles de autor

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc., líder mundial en tecnología energética

Cummins Inc., líder mundial en energía, está comprometida a impulsar un mundo más próspero. Desde 1919, ofrecemos soluciones innovadoras que hacen avanzar a las personas, los bienes y las economías. Nuestros cinco segmentos comerciales (Motor, Componentes, Distribución, Sistemas de energía y Accelera™ de Cummins) ofrecen una amplia cartera que incluye trenes motrices diésel, eléctricos e híbridos avanzados; sistemas integrados de generación de energía; componentes críticos como postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, controles, transmisiones, ejes y frenos; y tecnologías de cero emisiones como sistemas de batería y tren motriz eléctrico. Con una presencia global, una profunda experiencia técnica y una extensa red de servicio, ofrecemos soluciones confiables y de vanguardia adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos durante la transición energética con nuestra estrategia Destino Cero. Creamos valor para clientes, inversionistas y empleados y fortalecemos comunidades a través de nuestras prioridades globales de responsabilidad corporativa: educación, equidad y medio ambiente. Con sede en Columbus, Indiana, Cummins emplea aproximadamente a 67,400 personas en todo el mundo y ganó $2.8 mil millones sobre $33.7 mil millones en ventas en 2025.