El mantenimiento periódico es esencial para el mejor desempeño y una larga vida útil. Consulte el manual de operación para obtener detalles sobre el mantenimiento normal periódico.

Para piezas y manuales de operación, visite QuickServe Online. Por favor tenga en cuenta que debe tener una cuenta QuickServe Online para acceder a estos documentos.

El funcionamiento bajo condiciones de calor o de polvo requerirá que el mantenimiento se realice con mayor frecuencia. Lleve un registro del mantenimiento realizado y las horas de funcionamiento. Registrar el mantenimiento le ayuda a optimizar la vida útil y brinda un fundamento para respaldar las reclamaciones de garantía.

El mantenimiento, el reemplazo o la reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones pueden estar a cargo de cualquier persona o establecimiento que se dedique a reparar motores. Sin embargo, el trabajo en garantía debe ser realizado por un distribuidor Cummins autorizado. En todos los casos, debería recurrir a un distribuidor y/o técnico certificado de Cummins para recibir asesoramiento.

Inspección general

Respete el cronograma de mantenimiento periódico que se incluye en el manual de operación del generador. Las siguientes son reglas generales para una inspección regular.

ADVERTENCIA: el arranque automático del generador durante las tareas de mantenimiento, reparación o inspección puede causar graves lesiones personales o incluso la muerte. Presione el interruptor de control en posición de apagado y desconecte el cable negativo (-) de la batería para evitar que el generador arranque mientras se trabaja en él.

  • Nivel de aceite: coloque el control del grupo electrógeno en posición de apagado antes de revisar el nivel de aceite del motor.
  • Sistema de escape: mire y escuche para detectar fugas en el sistema de escape mientras el grupo electrógeno está en funcionamiento. Apague el grupo electrógeno si se detecta una fuga y hágalo reparar antes de ponerlo en funcionamiento.
  • Sistema de combustible: revise la línea de suministro de combustible y los acoples para detectar fugas mientras el grupo electrógeno está en funcionamiento. Revise las secciones flexibles de la manguera de combustible en busca de cortes, grietas y abrasiones. Asegúrese de que la línea de combustible no entre en fricción con otras piezas. Reemplace las partes desgastadas o dañadas de la línea de combustible antes de que aparezcan fugas.
  • Conexiones de la batería: revise los terminales de la batería para verificar que las conexiones estén limpias y bien ajustadas. Las conexiones sueltas o corroídas tienen una alta resistencia eléctricas, lo que dificulta el arranque. Apague el grupo electrógeno y desconecte los cables corroídos o sueltos de la batería (en primer lugar, el cable negativo [-]), y limpie y reconéctelos según se indica en la sección Cuidado de la batería de su manual de operación.
  • Sistema mecánico: busque cualquier daño mecánico. Ponga en marcha el grupo electrógeno, y mire, escuche y toque en busca de ruidos y vibraciones inusuales. Revise para confirmar que las aberturas de entrada y salida de aire del grupo electrógeno no estén bloqueadas ni obstruidas por desechos. Limpie la suciedad y el polvo acumulados del grupo electrógeno. No limpie el grupo electrógeno mientras esté caliente o en funcionamiento. Proteja el generador, el limpiador de aire, el panel de control y las conexiones eléctricas del agua, el jabón y los solventes de limpieza.
  • Regrese el control del grupo electrógeno a la posición automática cuando haya terminado de realizar las tareas de mantenimiento.