Invernadero Desmet
Invernadero

El contrato de servicio energético es la solución perfecta para los productores de tomates

por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía

Visión general

Reto: Suministrar al productor de tomate belga Desmet un sistema combinado de calor y energía que cumpla con el nivel acordado de energía eléctrica y térmica.
Solución: Diseñar, construir y proporcionar a Desmet un contrato de servicio energético.
Resultado: Reducción de los costos y emisiones de calefacción sin aumentar el flujo de caja e incurrir en los costos de instalación y operación.

 

Contrato de energía

Generador de energía Cummins

Desmet situado en Flandes Occidental, Bélgica tiene 43,000m2 de invernaderos donde crece gran cantidad de tomates. Cuando se trataba de reducir los costos de calefacción y las emisiones, el sitio estaba decidido a evitar el costo de capital de comprar hardware de generación de energía. El contrato de servicio energético de Cummins proporcionó una solución integral que cumplió con todos los requisitos de Desmet.

Cummins instaló una solución de combinación de calor y energía (CHP) a través de su empresa conjunta de cogeneración, propietaria de la planta de CHP. Esta forma de trabajar está demostrando ser popular en Bélgica. Hay 40 sitios similares en el país que operan bajo términos de contratos de servicios de energía, todos ellos utilizando grupos electrógenos Cummins. El cliente paga un precio contractual por la calefacción y la electricidad y no necesita preocuparse por ningún otro problema más allá de la infraestructura básica. Cummins se encarga del dimensionamiento, diseño, instalación, operación y mantenimiento de la planta de cogeneración. Los comentarios positivos de otros productores que ya son clientes de Cummins alentaron a Desmet a convertirse en un cliente contratado de servicio de energía.

Instalación de CHP

Cummins diseñó las salas de grupos electrógenos de Desmet, incluidos los cimientos y el diseño, e instaló grupos electrógenos alimentados con gas de mezcla pobre de Cummins que producen 2 MWe de energía eléctrica y 2,7 MW de energía térmica a partir de gas natural. También se incluyó en el proyecto una unidad de disminución catalítica selectiva (SCR) para la limpieza de gases de escape, para permitir que el CO2 de los gases de escape se inyecte en los invernaderos para alimentar las plantas. El proyecto demostró ser muy económico con el sistema de energía operando por encima del 90% de eficiencia energética general. Además de cumplir con las regulaciones gubernamentales que otorgan certificados de CHP y permisos de emisiones de CO2.

CHP para todas las temporadas 

El requerimiento de calor para los invernaderos de Desmet varía según las estaciones. En verano, la cogeneración está diseñada para operar solo durante las horas pico, para lograr los máximos ingresos de la venta de electricidad. El calor se almacena en tampones para ser utilizado durante la noche. Por el contrario, en invierno la cogeneración funciona durante todo el día. En general, el sistema funciona durante 6,200 horas al año.

Desmet tiene planes de expandir el sistema con una segunda instalación de CHP, y ya se ha asignado espacio para esto en la sala de cogeneración, como parte del diseño general del proyecto.

Invernadero Desmet

 

Estudios de casos relacionados
Invernadero Estudio de caso

Desafío general: Proporcionar una solución de cogeneración a Varegro, una empresa hortícola en Ootrozebeke, Flandes Occidental. ...