""
Schifffahrt

STX Notfallgeneratoren-Satz: Eine wesentliche Komponente

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 584

Ein mit Cummins QSK60-D(M) betriebenes Notstromaggregat mit einer Leistung von 1,700 kW ist bereit für den Versand aus dem STX-Werk in Korea. Foto mit freundlicher Genehmigung von STX.

Im Vergleich zu den riesigen Schiffsmotoren von MAN B&W, die im Werk der STX Engine Company an der Südküste Südkoreas hergestellt werden, sind ihre Notstromaggregate klein. Doch im Krisenfall auf einem Hochseecontainer, Bulker oder Tankschiff können sie im wahrsten Sinne des Wortes Lebensretter sein. Dies ist natürlich der Grund, warum die IMO ihre Installation in den Oberdecks aller neuen Schiffe vorgeschrieben hat.

Die überwiegende Mehrheit, etwa 70 %, der in Koreas boomenden Werften installierten Notstromaggregate wird mit Cummins-Dieselmotoren gebaut. Je nach Größe des Schiffes und den Anforderungen der Klasse reichen die Notstromaggregate von den kleinsten, die von einem Cummins 4BT-D(M)-Modell angetrieben werden, das einen 45-kW-Generator antreibt, bis hin zum Cummins QSK60-D(M)-Motor, der 2300 HP leistet und 1250 bis 1.700 kW-Generatoren antreibt.


Ein STX-Ingenieur prüft ein 350-kW-Notstromaggregat mit KTA19-Antrieb von Cummins, das für eine rumänische Werft bestimmt ist. Foto von A. Haig-Brown

Am ersten Februar dieses Jahres lieferte STX Engines ein KTA19-D(M)-Notstromaggregat von Cummins aus. Es war in der Lage, die 620HP des Motors bei 1800 U/min über einen elektrischen Generator in 350 bis 400 kW Strom umzuwandeln, um die Notsysteme des Schiffes zu betreiben.

Notstromaggregate müssen in der Lage sein, unabhängig von allen anderen Systemen eines Schiffes zu arbeiten. Um dies zu gewährleisten, sind die Motoren mit einer Kühlerkühlung und zwei unabhängigen Startsystemen ausgestattet. Der erste davon für das KTA19-betriebene Set, das kürzlich auf der STX in der Werkstatt stand, ist ein batteriebetriebener 24-Volt-Elektrostarter. Zusätzlich ist ein hydraulisches Notstartsystem vorhanden. Eine Handpumpe baut Druck im System auf, um die menschliche Energie effektiv zu nutzen, um den Motor zu starten.


Eine Flotte von Cummins-angetriebenen Notstromaggregaten steht ab dem STX-Werk in Südkorea zur Auslieferung bereit. Foto von A. Haig-Brown

Die Hoffnung ist, dass keiner dieser Motoren in einer Notfallsituation benötigt wird, aber sie werden alle nach der Klassifikationsgesellschaft getestet, die die Zertifizierung für das Schiff ausstellt. Es ist auch Routine an Bord, dass die Schiffsingenieure diese Motoren routinemäßig für kurze Zeit starten und betreiben.

Neben der Lieferung der überwiegenden Mehrheit der in Korea gebauten Schiffe exportiert der Geschäftsbereich STX für Notstromaggregate eine große Anzahl von Geräten in Länder auf der ganzen Welt. Der 350 kW, KTA19-D(M), der Anfang Februar in der STX-Werkstatt zum Einsatz kam, war auf dem Weg nach Rumänien zur Installation in einem Containerschiffsgebäude für die Hamburger Reederei Claus-Peter Offen (GMBH & CO) bei der DMHI (Daewoo Mangalia Heavy Industries Ltd.) Werft.


Für weitere Informationen:

Kwen-Hwan HAN
Stellvertretende Leiterin
Geschäftsteam für kommerzielle Motoren
Lieferant:STX Engine Co., Ltd.
80 Seongsan-dong, Changwon
Gyeongsangnam-do,
Südkorea 641-315
Telefon: 82 55 280 0854
Mobil: 82 10 8215 0383
E-Mail: [email protected]

Herr Ben Lee
Kundenbetreuer für die Schifffahrt und die hohe Horsepower
Cummins Korea Ltd.
25. Etage, ASEM-Turm, 159-1
Samsung-dong, Kangnam-ku
Seoul, 135-798, Korea
Telefon: 82 2 3420 0910
Telefax: 82 2 3452 4113
Mobil: 82 10 3013 0910
E-Mail: [email protected]

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...