Cummins C2000D5-Dieselgeneratoren versorgen das Krankenhaus in Abdali
Gesundheitswesen

Standby-Strom für den reibungslosen Betrieb des Abdali-Krankenhauses in Amman

von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Zweck: Bereitstellung einer integrierten Quelle für sichere Notstromversorgung
Standort
Amman, Jordanien
Datum
2022. Januar
Produkte
Digitale Hauptsteuerung DMC8000

Versorgung: 

  • 3 x 2063 kVA C2000D5 Dieselgeneratoren mit QSK60-G3-Motoren
  • Gleichlauf- und Verteilungsschaltanlagen
  • DMC8000 Master-Steuerung
  • Installation und Inbetriebnahme

Standby-Stromversorgung zur Aufrechterhaltung der Patientenversorgung in einer medizinischen Einrichtung in Doha,
auch wenn das Netz ausfällt

Das Abdali Hospital im Zentrum von Amman, Jordanien, ist ein Krankenhaus mit 200 Betten und mehreren Fachgebieten, das die Aufgabe hat, eine Best-Practice-Versorgung zu bieten. Ausgestattet mit modernster Medizintechnik verfügt das Krankenhaus über 14 Operationssäle, acht Dialysekliniken und umfangreiche Zusatzeinrichtungen. Darüber hinaus gibt es ein Schulungs- und Bildungskonferenzzentrum und ein Auditorium.

Bis vor kurzem waren diese hochmodernen Einrichtungen auf das Stromnetz und die klinikeigene Solaranlage angewiesen, um kontinuierlich Strom zu liefern. Die Notwendigkeit, zu verhindern, dass Stromausfälle die tägliche Arbeit stören und lebensrettende Operationen und medizinische Eingriffe stoppen, veranlasste das Abdali-Krankenhaus jedoch, ein eigenes Standby-Stromsystem für den Fall eines Stromausfalls einzurichten.

"Das Abdali-Krankenhaus kann sich keine Unterbrechungen der Stromversorgung leisten, da jeder Ausfall Leben gefährdet. In Anbetracht dieser hohen Einsätze war unsere Fähigkeit bei SETI Jordan, Standby-Strom aus einer Hand mit voller Verantwortung zu liefern, zusammen mit unseren bewährten Engineering- und AfterSalesFähigkeiten von enormer Bedeutung. Wir sind sehr stolz darauf, dafür zu sorgen, dass das Krankenhaus über die sichere Stromversorgung verfügt, um eine unterbrechungsfreie Versorgung zu gewährleisten."

Salim Hakim

SETI Jordan Ltd

Abdali-Krankenhaus mit Antrieb von Cummins

Zuverlässiges System aus einer Hand

Die Notwendigkeit einer zuverlässigen Notstromversorgung veranlasste das Krankenhaus, mehrere führende Unternehmen einzuladen, sich um die Arbeiten zu bewerben. Im Rahmen der Ausschreibung wurde eine der führenden Baufirmen Jordaniens, die Arab Towers Contracting Company (ATCCO), zum Hauptauftragnehmer ernannt. SETI Jordan mit Sitz in Amman, dem einzigen und offiziellen Cummins-Vertriebspartner des Landes, wurde mit der Lieferung der Stromversorgung beauftragt. Die Wahl fiel auf SETI und Cummins, weil Cummins in der Lage ist, ein integriertes, schlüsselfertiges Stromversorgungssystem mit Generatoren, Schaltanlagen und Steuerungen zu liefern. Der Ruf von SETI für hervorragende Technik und hochwertigen After-Sales-Support war ebenso von entscheidender Bedeutung wie die Erfahrung von ATCCO bei der erfolgreichen Zusammenarbeit mit SETI- und Cummins-Produkten.

Die Kraft des Einen™ bei der Arbeit

Als alles einsatzbereit war, lieferte SETI drei Cummins C2000D5 Dieselgeneratoren, die mit QSK60-G3-Motoren ausgestattet waren. Die Generatoren haben eine Standby-Leistung von 2063 kVA/1650 kWe und wurden zusammen mit einem 3200-A-Hauptleitungs-Luftstromschutzschalter (ACB), einer Cummins-Synchronisations- und -Verteilungsschaltanlage und einer Cummins PowerCommand® DMC8000-Master-Steuerung geliefert. Alle wurden spezifiziert, um die Anforderungen des Krankenhauses nicht nur in Bezug auf die Leistung zu erfüllen, sondern auch um ein komplettes Stromversorgungssystem aus einer Hand durch Cummins Power of One bereitzustellen – mit vorintegrierten, vorintegrierten Komponenten, die so konzipiert und gebaut sind, dass sie harmonisch zusammenarbeiten und eine optimale Zuverlässigkeit gewährleisten.

Von der Lieferung bis zur Inbetriebnahme

Zum Abschluss des Projekts installierten die SETI-Teams die Generatoranlagen und Zusatzgeräte im neuen, eigens dafür errichteten Elektroraum des Krankenhauses. Jede Einheit wurde dann vollständig getestet und in Betrieb genommen, um sicherzustellen, dass sie wie gewünscht und als nahtloser Teil des fertigen Systems funktioniert.

Cummins C2000D5 Diesel-Generatoranlage
Zusatzausrüstung für Cummins-Generatoranlagen

Eine schlüsselfertige Lösung, die von Cummins Maintenance unterstützt wird

Immer Strom parat

Das fertiggestellte Stromversorgungssystem bietet dem Abdali Hospital nun die sichere Verantwortung aus einer Hand und für den gesamten Lebenszyklus, die es benötigt. Es erzeugt ausfallsicheren Strom, um seine lebenswichtigen Einrichtungen und Dienstleistungen am Laufen zu halten, falls es zu einem Ausfall der Stromversorgung kommt.

Da SETI Jordan die erforderliche schlüsselfertige Lösung pünktlich geliefert hatte, war es für den Kunden sinnvoll, das Unternehmen mit der kontinuierlichen technischen Unterstützung für das neue System zu beauftragen. Im Rahmen des anschließenden 2-Jahres-Wartungsvertrags, der umfassende Wartungs- und Inspektionsarbeiten umfasst, führen die SETI-Ingenieure regelmäßige Tests durch, um sicherzustellen, dass die Geräte bei Bedarf immer einsatzbereit sind.

Mit der Gewissheit, dass eine zuverlässige und effiziente Standby-Stromversorgung jederzeit verfügbar ist, ist der Kunde mit dem Endergebnis zufrieden. Die Geräte von SETI und Cummins haben ihren Wert mehr als bewiesen, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich das Krankenhaus für zukünftige Stromerzeugungsanforderungen an Cummins wenden wird.

Cummins C2000D5 Dieselgeneratorsätze
Verwandte Fallstudien
Fallstudie zum Gesundheitswesen

Fallstudie zum Gesundheitswesen

Die Herausforderung: Das Krankenhaus des Roten Kreuzes in Cordoba, Spanien, musste ein älteres, veraltetes Notstromaggregat durch ein neues...