Versorgung:
- Menge (2) 3250-kW-MV-Generatoren auf Basis der QSK-95L-Motorplattform
- Power Command 3.3 Parallelsteuerung
- IEM-Schaltanlagen
- Asco Transferschalter
Cummins unterstützt die Gemeinde durch die Erweiterung des Royal Columbian Hospital und des Energiezentrums
Das Royal Columbian Hospital, das 1862 gegründet wurde, ist das geschäftigste in der Fraser Health Authority. Es ist das einzige Krankenhaus in British Columbia, das Herz-, Trauma-, Neurowissenschaften-, Hochrisiko-Entbindungs- und Neugeborenen-Intensivpflege an einem Standort anbietet. Das Krankenhaus soll auch als Gesundheitseinrichtung nach Katastrophen dienen. Der Bedarf an zuverlässigen, aufgerüsteten Stromquellen ist entscheidend für das tägliche Funktionieren des Krankenhauses und die Fähigkeit, unter allen Umständen eine kritische und oft lebensrettende Versorgung zu gewährleisten.
Cummins erfüllt komplexe Anforderungen
Cummins unterstützte uns während der Entwurfs- und Bauphasen des Projekts, der Erweiterung und Aufrüstung, stellte die Kompatibilität aller gelieferten Geräte sicher und stützte sich dabei auf ein vielfältiges Team aus Anwendungsingenieuren und Elektronikspezialisten. Die erste Phase dieses Projekts war der Anbau eines Energiezentrums und einer psychiatrischen Einrichtung mit 75 Betten. Da der Platz knapp war, mussten die Einheiten auf engstem Raum untergebracht werden. Cummins lieferte zwei QSK-95L-Motoren, die kleinste Einheit seiner Klasse, um diese Anforderung zu erfüllen und gleichzeitig eine sichere, zuverlässige Leistung zu liefern. Diese Motoren wurden mit Blick auf den Ersatzteilmarkt entwickelt, um die Wartungsfreundlichkeit zu vereinfachen und die Betriebskosten zu senken. Die 16-Zylinder-Motoren sind vergleichbar mit 20-Zylinder-Wettbewerbsmotoren und bieten die beste Kraftstoffeffizienz für die Nennleistung.
Dies waren die ersten QSK-95L, die in einer kanadischen Anwendung im Gesundheitswesen installiert und in Betrieb genommen wurden. Die QSK-95Ls sind bereit, die erforderliche Einrichtungslast in weniger als 10 Sekunden zu übernehmen, wie es im Gesundheitswesen üblich ist. Zusammen mit diesen Aggregaten lieferte Cummins Power Command 3.3-Steuerungen sowie mehrere ASCO ATS, IEM-Schaltanlagen und ein übergeordnetes Steuerungssystem. Die neue Energiezentrale war ursprünglich für die Unterbringung von vier Generatoren ausgelegt, wobei Phase 1 die Installation der ersten beiden umfasste. Das Design musste den strengen Anforderungen entsprechen, die den Erdbeben-, Lärm- und Vibrationspegel berücksichtigen. Auch für den Übergang des Krankenhauses zu einer Einrichtung nach einer Katastrophe musste eine Notstromversorgung in Betracht gezogen werden
Da das Krankenhaus bereits voll funktionsfähig ist, war die Installation und Inbetriebnahme des Systems komplex, mit Zeitplänen, die eine kontinuierliche Stromversorgung der bestehenden Einrichtung während des Übergangs erforderten. Die von Cummins bereitgestellten Geräte verfügen über die "Power of One"-Fähigkeit, bei der alle Schlüsselsysteme im eigenen Haus entwickelt und hergestellt werden, was Effizienz und beispiellose Zuverlässigkeit gewährleistet.
Die dritte Phase des Projekts wird darin bestehen, die bestehende Einrichtung zu erweitern, und bis zur Fertigstellung wird das Krankenhaus eine Erhöhung der verfügbaren Betten um 50 % verzeichnen.
Cummins liefert zuverlässige, zuverlässige Lösungen für Unternehmen
Überlegene Betriebszeit und Produktivität sind nur zwei der Möglichkeiten, wie Cummins-Generatoren Konkurrenzprodukte übertreffen und übertreffen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden bis zur Generalüberholung ist die Überholung unserer Generatoren in der Mitte der Lebensdauer im Vergleich zu unseren Mitbewerbern sehr gering, und unsere Produkte sind in der Lage, 100 Prozent der Nennlast auf dem Typenschild in einem einzigen Schritt aufzunehmen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Vertriebs- und Service-Support-Gruppen von Cummins ist eine umfassende und beeindruckende Teamarbeit, die bei jedem Schritt vom Entwurf bis zur endgültigen Installation gewährleistet ist. Die Vertriebs- und Service-Support-Teams arbeiteten zusammen, um sicherzustellen, dass dieses Projekt schnell und ohne größere Störungen vorankam. Cummins baute starke, echte Beziehungen zu allen am Programm Beteiligten auf – von Ingenieuren bis hin zu Auftragnehmern – und arbeitete eng mit dem Lieferanten der Schaltanlagen und Steuerungen sowie dem Kunden zusammen, um die Anforderungen zu ermitteln und die Funktionalität vor der Installation sicherzustellen.
Es fanden Besprechungen zwischen Ingenieuren, Konstrukteuren, Auftragnehmern, Beratern und dem Management der Fraser Health-Einrichtungen statt, um sicherzustellen, dass alle Konstruktionskriterien erfüllt wurden, und das gesamte Cummins-Team unterstützte Sie bei jedem Schritt und löste alle auftretenden Probleme umgehend.
Vertriebs- und Serviceteams für Stromerzeugung unterstützen die lokale Bevölkerung
Cummins ist stolz darauf, das Royal Columbian Hospital mit dem besten Kundensupport und den besten Tools unterstützen zu können, um der Stadt New Westminster, der Provinz und der Gemeinde, die am meisten von ihr abhängt, zu dienen. Cummins bietet seinen Kunden weiterhin die Lösungen, mit denen seine Kunden im Gesundheitswesen "Always on" bleiben.
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Gesundheitseinrichtung unterstützen können
Die Herausforderung: Das Krankenhaus des Roten Kreuzes in Cordoba, Spanien, musste ein älteres, veraltetes Notstromaggregat durch ein neues...