Levy Boats benötigte einen zuverlässigen, leistungsstarken Motor, um alle Jahreszeiten zu überstehen
Je kälter das Wasser, desto besser die Fische. Da kein Punkt mehr als 67 Meilen vom Atlantik entfernt ist, sind kommerzielle Fischer auf offener See in Nova Scotia brutalen Elementen ausgesetzt.
Die Fischerei auf Hummer, Heilbutt und Krabben hat bereits eine begrenzte Saison, die von Mutter Natur auferlegt wurde. Arbeitsboote, die für die kommerzielle Fischerei eingesetzt werden, müssen in den wärmeren Monaten rund um die Uhr einsatzbereit sein, was der Besatzung alle Vorteile bietet.
Levy Boats auf Sober Island, Nova Scotia, verweist darauf, wie wichtig es ist, einen Motor zu haben, der für Dieselmechaniker leicht zu bearbeiten ist und leicht verfügbare Teile zur Verfügung steht, und setzt auf Cummins. Ihre neueste Markteinführung, Ocean Bounty, ist ein Fischerboot aus Fiberglas, das aus einem von Northeast Boats hergestellten Bausatz zusammengebaut wurde.
Die 491 hp der Cummins QSB6.7 verleiht einem Hummerfischerboot mehr Leistung, um eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten zu erreichen
"Viele Boote fahren mit 425ern, aber wir haben einen QSB6.7 491 HPinstalliert", sagte Randy Levy, Miteigentümer von Levy Boats. "Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten und fährt problemlos mit 15 Knoten."
Dieses Seeboot besteht aus vollständig geformten Teilen und verfügt über eine gemütliche Kabine, ein geräumiges Steuerhaus, viel Platz an Deck und Stauraum unter Deck für Ausrüstung. Mit einem Tiefgang von weniger als vier Fuß ist der Levy 40 für den Transport von 20,000 Pfund Fisch in schwerer See ausgelegt.
"Es ist ein großer Motor", sagte Levy und fügte hinzu: "Der 500er ist mein Favorit und er ist sehr zuverlässig. Es ist eine einzige Schraube mit einem Motor unter Deck hinter dem Steuerhaus."
Ohne Generator, aber mit einem Propellerkäfig, der um den Propeller herum gebaut wurde, um Fallenleinen zu vermeiden, ist sie als Zwei-Mann-Betrieb gedacht, bietet jedoch Platz für vier Personen mit vorderen Kojen.
Hohe Geschwindigkeiten und bessere Manövrierfähigkeit machen jeden Angelausflug schneller
Kommerzielle Fischerboote sollten schnell und manövrierfähig sein und in der Lage sein, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, um nach Fisch zu suchen und den Fang schnell zu den Häfen zu verschiffen, um die Frische zu bewahren.
Umgekehrt ist auch eine sehr niedrige oder tote Geschwindigkeit wünschenswert, wobei Jagdschiffe sehr manövrierfähig sein müssen und einen kleinen Wendezyklus für das Ruder aufweisen müssen. Die Steuerung des Antriebsmechanismus sollte einfach, schnell und sicher sein, mit einer reibungslosen Maschine bei allen Geschwindigkeiten.
Der Cummins QSB6.7 550 HP basiert auf einem Reihensechszylinderblock mit einem neuen Zylinderkopf mit 24 Ventilen. Mit einem Trockengewicht von 1.450 Pfund ist das QSB6.7 ein Tier 3-konformes Triebwerk, das für viele Anwendungen geeignet ist.
"Diese Hummerboote sind grundsolide und kugelsicher und so konzipiert, dass sie ein Leben lang halten", sagte Levy. "Der Cummins-Händler hier ist Johnny vor Ort. Unser Händler geht noch einen Schritt weiter, um sicherzustellen, dass Ihr Boot so schnell wie möglich einsatzbereit ist."
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...