Cummins Schiffsnummer 606

Dann Marine Towing (www.Dannmarinetowing.com) zeigt den Stolz auf fünf Generationen im Schifffahrtsgeschäft, indem es seine Flotte von 17 Schleppern in einem vorbildlichen Zustand der Einsatzbereitschaft hält. Das Unternehmen operiert von seinem Sitz in Chesapeake City, Maryland, aus und schleppt entlang der Atlantik- und Golfküste sowie Süd- und Mittelamerikas. Der Stolz des Unternehmens zeigt sich auch in der Teilnahme am American Waterways Operators, Responsible Carriers Program.
Die Wartung und der Aufbau einer guten Flotte erfordern Aufrüstung und Repowering. Dann Marine hat vor kurzem seinen 100 mal 32 Fuß großen Schlepper Gulf Coast wieder in Betrieb genommen, nachdem ein Paar der 1200 HP -Motoren eines Mitbewerbers gegen ein Paar 1600 HP Cummins QSK50-Motoren ausgetauscht wurde. Das Repowering umfasste Modifikationen an den Motorfundamenten und dem Kühlsystem, die alle auf der Lyon-Werft in Norfolk, Virginia, durchgeführt wurden. Die Werft hat auch eine lange Geschichte, da sie im Jahr 1928 von George C. Lyon gegründet wurde.
Der ABS mit Last ausgekleidete Bugschlepper ist mit einer Intercon DD200-Schleppwinde ausgestattet, die mit 2000 Fuß 2-Zoll-Kabel und 305 Fuß 1,5-Zoll-Draht beladen ist. Es trägt Tanks für 81,385 US-Gallonen Kraftstoff und 5,268 Gallonen Trinkwasser.
Für weitere Informationen:
Robert Dann Jr.
Dann Marine Towing, Inc.
299 Boatyard Rd.
Chesapeake City,
Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika
Tel.: 410 885 5055
E-Mail: [email protected]
Webseite: www.Dannmarinetowing.com
Richard Sutton
Cummins Power Systems, LLC
Baltimore, Maryland
Telefon: 410 762 1419
Mobil: 410 690 2986
E-Mail: [email protected]
Lyoner Werft
1818 Brown Ave.
Norfolk, VA 23501-2180
Telefon: 757 622 4661
Web: www.lyonshipyard.com
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...