冬後の車両の安全性:ドラムブレーキのメンテナンス

カミンズ、グローバル電力技術リーダー

ドラムブレーキのメンテナンス

春は新たな始まりの季節であり、車両のブレーキシステムに新たなスタートを切るのに最適な時期です。春の大掃除が雑然としたものを片付けるのと同じように、徹底的なブレーキ検査は冬までに残された摩耗に対処するのに役立ちます。

低温、道路の塩分、湿気、破片はすべて、特に大型車や商用車でブレーキコンポーネントに負担をかけます。冬後のブレーキ検査を全面的に実施することで、安全性を向上させ、パフォーマンスを向上させ、今後数か月の繁忙期に予期せぬダウンタイムのリスクを減らすことができます。

このガイドをチェックして、ブレーキシュー、スラックアジャスター、Sカム、ブレーキハードウェア、ブレーキドラムなど、検査および保守する主要なドラムブレーキコンポーネントについて説明します。

ブレーキシュー:スプリング検査

ブレーキシュー は、全体的なブレーキ性能と安全性にとって重要です。寒い季節の後、彼らは細心の注意を払うに値します。

検査のヒント:

  • 不均一または過度の摩耗? 厳しい冬のブレーキングは、パフォーマンスに影響を与える不規則な摩耗パターンにつながる可能性があります。
  • 汚染の兆候? 道路の塩分、湿気、グリースはブレーキシューの摩擦材を危険にさらし、ブレーキ効率を低下させる可能性があります。
  • 錆びたジャッキの兆候? ブレーキシューと摩擦の間の腐食は、ライニングのひび割れや破損につながり、ブレーキ性能を危険なレベルまで低下させます。
  • 裏地の厚さはどれくらいですか? メーカーの最小厚さガイドの近くまたはそれを超えて着用されたブレーキシュー(車軸ごと)は、DOTの使用停止違反を招きます。

メンテナンスのベストプラクティス:

  • 適切に機能するように、靴とドラムの両方から破片や残留物を取り除きます
  • 靴がガイド内で自由に動き 、拘束またはくっついていないことを確認します。
  • ブレーキシューを車軸に交換し、 Meritor純正キットやMeritorブレーキシューキットなどのOEM承認の高品質の交換品を使用してください。

Meritorのブレーキシューは、厳しい条件下で長寿命で一貫したブレーキングを実現するように設計されています。MeritorPartsXpress.com の交換オプションをご覧ください。

スラックアジャスター:ブレーキ調整を的確に維持

スラックアジャスター は、ブレーキシューからドラムへの適切なクリアランスを維持し、その性能はブレーキの有効性と安全性に直接影響します。ブレーキの調整が不十分な場合、ストッピングパワーやドラッグが低下する可能性があります。

検査チェックリスト:

  • 自動余裕期間調整機能が正しく機能し 、OE ガイドラインに従って調整されていることを確認します。
  • ブレーキストロークゲージを使用して 、ブレーキストロークを手動でチェックし、仕様の範囲内にあることを確認します。
  • ブレーキの動作を妨げる可能性のある腐食、接続の緩み、または損傷したコンポーネントを探します

いつ交換するか:

  • ブレーキストロークが許容限度を超えています。 多くの国では、安全規制により最大許容ブレーキストローク長が設定されています。プッシュロッドの移動がこれらの制限を超える場合は、ブレーキシステムが車両を安全に停止させるのに十分な力を加えていないことを示しています。
  • 適切な潤滑の後でも、調整に一貫性がないか、完全に失敗します。これは、スラックアジャスターが意図したとおりに機能しなくなった可能性があり、交換する必要があることを示しています。

Meritorは、信頼性の高い耐用年数と操作のために設計された 、高性能スラックアジャスター を幅広く提供しています。

Sカメラ:小さな部品、大きな衝撃

Sカムは 、ブレーキシューを直接作動させることにより、ブレーキシステムで重要な役割を果たします。冬から出てくると、湿気、塩分、破片にさらされると、蓄積や摩耗が発生し、動作に影響を与える可能性があります。

検査のヒント:

  • 接触の不均一や過度の摩擦を示す可能性のあるカムヘッドの平らな斑点、亀裂、または異常な摩耗がないか確認します
  • カムを手で回転 させて、カムが自由かつスムーズに動くようにします。ゲージでSカムの軸方向と半径方向の動きを確認します。
  • ブッシング、シール、およびサポートブラケットに 摩耗、緩み、または損傷の兆候がないか調べます。S-camを交換するときは、これらすべてのコンポーネントを交換してください。

メンテナンスのヒント:

  • 定期的なサービス間隔の一部としてSカムブッシングにグリースを塗ります。
  • 摩耗または腐食したSカムは 、不均一なブレーキング、ブレーキシューの抗力、他のコンポーネントの損傷などの問題を引き起こす前に交換してください。

Meritorのアフターマーケットカタログから耐久性のあるS-camソリューションを探索し、安全なブレーキ性能を回復してください。

ブレーキハードウェア:小さなものを見落とさないでください

リターンスプリング、ピン、ローラー、アンカーブラケットなどのハードウェアコンポーネントは小さいかもしれませんが、適切なブレーキ機能には不可欠です。

冬後の一般的な問題:

  • スプリングが錆びたり疲れ たりすると、ブレーキが引きずられたり、正しく戻らなかったりする可能性があります。
  • ピンやローラーが摩耗 すると、制動圧力が一定でなくなったり、靴が不均一に摩耗したりする可能性があります。

ベスト プラクティス:

  • すべてのブレーキ検査中にすべてのブレーキハードウェアを確認してください。
  • 新しいブレーキシューを取り付けるときは、必ずブレーキハードウェアをセットとして交換してください。これにより、バランスの取れた動作、均一なパッドの摩耗、およびより長いコンポーネント寿命が保証されます。

Meritorブレーキシューキットを使用すると、ブレーキシュー、ハードウェア、およびサービスを合理化し、アップタイムを延長するために必要なすべてのものを受け取ることができます。

ブレーキドラム:スプリングメンテナンス必須

ドラムブレーキシステムの重要な部分であるブレーキドラムに関して従うべき検査手順は次のとおりです。 

検査手順:

  • Meritorのドラムゲージなどの信頼性の高いツールを使用してドラムの摩耗を測定し、ベルの口、ラウンド外の状態、および全体的な摩耗をチェックします。
  • 内径が 仕様を超えていないことを確認します-16.5インチのドラムの場合、最大は16.620インチ(合計摩耗0.120インチ)です。
  • ヒートチェック(静止時には閉じているように見えるが、ブレーキをかけると拡大する微細な亀裂)がないか目視検査します。
  • スコアリングまたはホットスポットの兆候を確認します。ドラムがある場合は、ドラムを交換します。
  • ドラムのセクションが欠落または破損していないことを確認します。

適切な部品とツールの入手先

春のメンテナンスは賢明な投資です。カミンズは、Meritorブランドを通じて、ドラムブレーキとエアディスクブレーキの両方に必要なアフターマーケット部品を簡単に見つけることができます。フルブレーキ作業を実行する場合でも、個々のコンポーネントを交換する場合でも、Meritorは ブレーキシュー、スラックアジャスター、Sカム、ハードウェアキット、エアディスクブレーキコンポーネントなどを提供しています。

時間とお金を節約するために設計されたMeritor完全ブレーキジョブ予防メンテナンスプログラムをご覧ください。このプログラムは、最も使用されていない違反について、上位5のブレーキコンポーネントのうち4に対処します。 

あなたは完全なブレーキの仕事を行っていますか? ページの下部にあるツールを使用して、 予防保守の実践を調整する必要があるかどうかを確認してください。

作成担当部署プロフィール

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー

世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を支えることに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、田ry九システム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム。後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。そしてグローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員のために価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界に約67,400人の従業員を擁しており、2025年は売上高337億ドルに対して収益は28億ドルでした。