カミンズ船舶参照

1982年の発足以来、グジャラート海事委員会(GMB)は、インドの西海岸にある州の1600kmの海岸線に沿ったマイナーポストの取り組みを管理および調整する責任を負っています。現在、民間資金と公的資金の両方を含む41のそのような港があります。

GMBの任務には、必要な道路と鉄道のリンクとともに、新しい港の統合開発の計画が含まれます。理事会はまた、港湾運営を支援するために多くの船舶を所有しています。今年、彼らはインドのグジャラート州バルーチにあるショフト造船所からタグボートGMB3を引き渡しました。(http://www.shoft.in)16人と10人の乗客のための宿泊施設を備えた船は、Win Marine Consultanncy Servicesによって設計されました。

ショフト造船所のヤードNo.248として建造された33 x 10.5メートルのタグボートは、キール敷設から1年以内に、今年の8月23日に配達されました。カミンズのQSK60-Mディーゼル2基を搭載し、それぞれ1800HPで2000HPを発揮します。推進力は、一対のアジムシング・ショッテル推進システムZ-SRP 1012FPドライブを介して行われます。この組み合わせにより、大きなタグボートは85%のMCRで41トンのボラード牽引力が得られます。16気筒60リッターエンジンはカミンズ・インディアが供給した。
GMB 3には、Kirloskar.The 437 GRTタグボートによって作られた2つの150 kW発電機セットと1つの60 kWセットが取り付けられており、インド船級登録簿では+ SUL TUG + IYとして分類されています。
写真提供:ショフト造船所
詳細については、下記までお問い合わせください。
ギリッシュ・ウッタムチャンダニ
ビジネスリーダー - 造船所
カミンズインド株式会社
携帯電話: 91 99 2295 6359
オフィス: 91 20 3023 3716 | 内線: 3716
Eメール: [メール保護]
Shoft Shipyard Private Ltd
カラドラ、ダヘジロードオフ
インド グジャラート州 バルーチ
電話: 91 2641 255283.
ファックス番号: 91 2641 255247
Eメール: [メール保護]
管理事務所:プロット番号A.365、
道路26号線、ワグル工業東、
セイン、インド-400604
Tel: 91 22 258 00116 |30112,
ファックス番号: 91 22-2580 0108
海洋コンサルタントサービスを獲得する
C-1、ヴィルロワイヤルプリンスアパートメンツ、
シリプラム、ヴィシャーカパトナム-530 003
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...