埠頭に停泊した大型船の側面
船舶用

カナダの造船所が汎用性の高い漁船を納船

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

ケベック州のガスペ半島にあるカナダ先住民コミュニティであるListuguj Mi'gmaq政府は、新しい19.81 x 7.31メートル(65 x24フィート)のカニトラップと地魚トロール船の組み合わせの配達を受け入れました。この船はNAVANEXによって 設計され、カナダのケベック州ガスペのシャンティエ海軍フォリヨンによって建造されました。Mi'gmaw語でUgjit Mijua'ji'jgと名付けられたこの名前は、「私たちの子供たちのために」を意味し、商業漁業におけるコミュニティの継続的な役割に対する楽観主義への言及です。

これは、シャンティエ海軍フォリヨンがListuguj Mi'gmaq政府のために建造した3番目の船であり、最も洗練された船です。それはズワイガニのための鍋漁とエビと底の魚のトロール漁の両方で効率のためにそれを装備するいくつかの特徴を持っています。

鋼製の船体は、アルミニウム製のパイロットハウスを備えた隆起した船首甲板のデザインをしています。カニ釣りをするとき、透明な後部デッキは最大150個の折りたたみ式の100ポンドのカニ鍋を運ぶことができます。トロール網用に装備されている場合、2つのネットドラムを備えたガントリーが船尾に取り付けられます。トロールウインチへのペアは、上げられたfo'c'sleの後方のプラットフォームに取り付けられます。

設計者は、最大7人の乗組員にとって船をより快適にするための機能を含めました。新設計の球根状の弓は、燃料効率の向上に加えて、ギアをうねりに加工する際のピッチングを減らすのに役立ちます。スタビライザーのペアは、2006年にシャンティエ海軍フォリヨンがトロール船ファンディリーダーに最初に取り付けた設計に基づいています。これらのシステムの多くは、他の船舶でも効果的であることが証明されています。スタビライザーは、ビルジチンの底部にヒンジで固定された単純な鋼板です。船体に対して油圧で平らに上げることも、水平位置に下げることもできます。造船所のテクニカルディレクターであるJean-Nil Morissetteは、このシステムが非常にうまく機能し、旅行時とギア作業時の両方の動きを減衰させると説明しています。

水上の大型船

カミンズエンジン 

推進力は、IMO準拠のティアIIIであるカミンズQSK19によって提供され、1,800 RPMで750 hpを生成し、ツインディスクMGX-5222ギアと5.04:1の削減で結合されます。これにより、直径57インチ、ピッチ67インチの4枚羽根ライスカプラン歪んだプロペラが回転します。プロップの推力はライススピードノズルで強化されます。このシステムは、船に9ノットの巡航速度と8.2メートルトンのボラード牽引力を与えます。

カニ漁船の真っ赤なIMO準拠のTier IIIであるカミンズQSK19は、1800RPMで750hpを発生します。後処理システムは頭上に吊り下げられています。

IMO Tier III排出ガスに対応するため、QSK19メインエンジンにはDEF(ディーゼル排気液)噴射ユニットを含むSCR後処理システムが搭載されています。このシステムは、加圧空気を利用してDEFを噴霧化し、より良い混合と完全な化学反応を実現します。このシステムにより、DEFの消費量を削減できます。

これらのSCR後処理システムには、複数のハウジングと構成が用意されています。カミンズの技術者は、エンジンルームのデッキヘッドとQSK19メインエンジンの上部との間のかなりのスペースを活用することができました。この配置により、メインエンジンへの十分なアクセスが可能になり、技術者がサービスパネルにすぐにアクセスできるようになります。エンジンとSCRシステムは、操舵室のモニターにNOxとNOx変換効率を表示する電子インターフェースを介して統合、制御、および監視されます。試験では、操舵室モニターは91.2%のNOx削減を報告しました。

補助電源には、65 kWを生成するカミンズのQSB7-DM発電機セットと、1800 RPMで355 hpを生成する追加のQSM11-DMエンジンが含まれます。このエンジンは、船舶の油圧ポンプとバックアップ用の65kW発電機セットを駆動します。メインエンジンと補助エンジンは、カナダのケベック州のカミンズセールスアンドサービスによって供給されました。

デッキ機器の包括的なセットには、Heila HLM 3-2Sデッキクレーンが含まれます。カニのために、カニ運搬機、カニテーブル、カニブーム、カニブロックがあります。トロール漁には、2つのトロールウインチとネットドラムに加えて、バッグウインチがあります。アンカーウインチは、アンカーが球根状の船首の右舷側に下がるように取り付けられています。

乗組員の宿泊施設は、そのキャビンの後部にギャレーと混乱がある隆起した船首甲板の序文です。RSWを装備した船倉には、4つのセクションで60,000ポンドのカニを収容できます。断熱餌ホールドの容積は7.8メートルです。タンク容量には、燃料用23,000リットル、水用7,900リットル、DEF用2,000リットルが含まれます。

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...