Domande frequenti sui motori diesel
Il tema dei motori diesel avanzati può diventare rapidamente estremamente tecnico e trasformare una semplice domanda in un'analisi approfondita. Il nostro team di Cummins desidera rendere questo e gli argomenti circostanti il più possibilegestibili, ecco perché abbiamo messo insieme questa pagina di domande comuni che abbiamo incorreto nei motori diesel avanzati.
Di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica
Domande e risposte sui motori diesel
La durata di un motore diesel medio varia da 400.000 a 1.000.000 miglia, mentre la durata media di un motore a gas è di circa 200.000 miglia.
I motori diesel sono progettati in modo diverso dai motori a benzina, il che significa che hanno più spazio all'interno del motore per consentire a più olio di muoversi liberamente. Ciò consente ai componenti del motore di funzionare più a lungo a livelli ottimali.
Altri fattori chiave nella durata dei motori diesel sono la loro progettazione generale e il loro utilizzo rispetto ad altri motori.
Il metodo più accurato per diagnosticare i problemi del motore è contattare il produttore del motore per ottenere informazioni sulle soluzioni. Al di là di tutto questo, ecco alcuni problemi comuni ai motori diesel.
- Fumo nero: una caratteristica comune dei vecchi motori delle locomotive, il fumo nero è un chiaro segno di un serio problema con il motore diesel. Esistono diverse cause del fumo nero, come una pompa dell'iniettore difettosa, una valvola EGR difettosa o qualcosa di semplice come le basse temperature di funzionamento. Ripulire l'impianto dell'aria è un primo passo eccellente per combattere questo, ma in ultima analisi è consigliabile consultare uno specialista.
- Partenze brusche: le condizioni più fredde possono comunemente portare a partenze difficili per i motori diesel. Il tempo è solo un catalizzatore che porta alla problematica dell'avviamento duro del motore. Un avviamento difficile o nessun avvio può essere causato da candelette difettose, batteria da scommettersi o da un problema con l'impianto di alimentazione, per nominarne alcuni.
- Carburante contaminato: a causa della sua maggiore viscosità, il gasolio ha una maggiore probabilità di essere contaminato. Acqua,ot e altri detriti sono contaminanti comuni al carburante. Il rifornimento è una soluzione semplice, ma se non è possibile catturare questo problema abbastanza presto, sarà necessario portare il motore a un professionista per essere riparato.
Questi problemi e queste soluzioni per i motori diesel sono difficili da gestire da soli. In qualsiasi momento in cui si possa identificare un problema grave con il motore, è consigliabile portarlo da uno specialista o contattare il produttore. I motori possono essere fissati, ma solo correttamente da professionisti. Per i professionisti di fiducia del settore, prendi in considerazione la possibilità di portare tutti i tuoi problemi con i motori diesel a Cummins. I nostri motori e i nostri servizi sono i migliori della categoria.
A seconda delle prestazioni del motore, con quale frequenza la manutenzione può variare. Una pratica sicura sarebbe far effettuare la manutenzione di un motore diesel ogni sei mesi. Almeno, dovrebbe essere considerato una volta all'anno per assicurarsi che tutto funzioni bene. Non si tratta di una regola concreto, in quanto il tipo di motore diesel e il relativo utilizzo avranno un impatto significativo sulla frequenza con cui sarà necessario effettuare la manutenzione. Il manuale di assistenza di Cummins è una risorsa eccellente che fornisce programmi di manutenzione in base al tipo di prodotto.
Un altro aspetto chiave per la manutenzione di un motore diesel è la variazione. Un autocarro a lungo raggio che opera quotidianamente per diverse centinaia di miglia avrebbe requisiti distinti in fatto di assistenza e manutenzione, rispetto a un'auto personale con un motore diesel che necessita di manutenzione solo ogni sei mesi.
Un altro esempio di questa variazione sarebbe per gli autocarri da miniera. Trasportano carichi amazzonici quasi tutto il giorno per settimane e mesi in ambienti molto diretti. Le loro esigenze di manutenzione e assistenza sono quindi diverse da quella di un autocarro a lungo raggio o di un'auto commerciale ogni giorno.
Cummins è uno dei principali produttori mondiali di motori diesel. Nel 2018, Cummins ha fornito il maggior numero di motori diesel Classe 8. Quell'anno c'erano 309.701 motori diesel usati negli autocarri Classe 8 e Cummins ne era responsabile per il 38,3%.
I tipi di motori diesel sono solitamente designati per dimensioni. Ci sono tre tipi:
- Piccolo: i piccoli motori diesel sono classificati come in uscita al massimo, 288 cavalli. Si tratta anche di motori a iniezione diretta, in linea, a quattro o sei cilindri. Per via delle relative dimensioni e potenza, si trovano più spesso su autocarri o automobili più piccoli. Tra i tre tipi, si tratta del motore diesel più comune prodotto.
- Medio: i motori diesel medi sono un passo avanti rispetto a quelli piccoli. Possono produrre fino a 1.000 cavalli. Alcuni motori V-8 e V-12 fanno la loro parte. Questo tipo di motore è solitamente usato negli autocarri pesanti.
- Grande: A questo livello, stiamo discutendo di un potere serio. Grandi motori diesel sono utilizzati per alimentare treni, navi e altri veicoli o apparecchiature di grandi dimensioni. Operano a una potenza superiore a 1.000 cavalli.
I motori diesel sono composti da dozzine di ricambi. Tuttavia, l'elenco dei ricambi motore qui sotto fornisce informazioni su nove dei componenti più vitali.
- Blocco: come base del moderno motore diesel, il blocco è dove sono contenute tutte le parti per il processo di combustione interna di base. Il blocco ha uno spazio aperto per ogni cilindro, dove avviene la combustione.
- Pistoni: i pistoni creano il fondo della camera di combustione, muovendosi su e giù nel cilindro mentre il motore è in funzione. Il movimento dei pistoni crea la compressione dell'aria che porta alla combustione.
- Testata: la testata chiude la parte superiore dello spazio aperto nel blocco per raggiungere la camera in cui avviene la combustione. Questa testata può essere una sola unità per coprire tutti i cilindri o più unità che coprono una sezione.
- Valvole: con il cilindro chiuso dal pistone nella parte inferiore e dalla testata in alto, ci deve essere un modo per consentire l'ingresso di aria fresca e l'uscita dei gas rimanenti. È qui che entrano in funzione le valvole. Solitamente ci sono due valvole per l'aspirazione di aria e due per lo scarico di ogni cilindro.
- Iniettori di carburante: Ora, ci deve essere un modo per ottenere carburante all'interno del cilindro, quindi c'è qualcosa da bruciare. Questi componenti sono una parte complessa del processo, spruzzando carburante in modo estremamente preciso e con tempistiche altamente controllate.
- Albero a camme: piuttosto che affidarsi a un sistema elettrico per l'apertura delle valvole e l'iniezione del carburante, la maggior parte dei motori utilizza un processo meccanico. Le rotazioni dell'albero a camme controllano i tempi di questi eventi per alzi sull'albero che li hanno impostati in movimento.
- Bielle: questi pezzi si collegano a un pistone sul braccio inferiore e trasportano la forza della combustione all'albero motore.
- Albero motore: l'albero motore trasferisce il movimento lineare della combustione (la parte su e giù del processo di combustione) in un movimento rotazionale.
Scopri di più sui componenti di un motore diesel.
Nei motori diesel, la combustione interna provoca l'espansione di gas ad alta temperatura e alta pressione, che a loro volta muovono i pistoni, trasformando l'energia chimica in energia meccanica. Scopri di più su come funziona un motore diesel.
Il moderno motore diesel inizia con un blocco contenente tutte le parti per il processo di combustione interna di base, con uno spazio aperto per ogni cilindro in cui avviene la combustione. Scopri di più su come funziona un motore diesel.
Il motore deve fornire continuamente aria, carburante e lubrificazione ai cilindri. Anche le emissioni del motore create come sottoprodotti della combustione devono essere trattate per soddisfare gli standard ambientali globali, coprendo aria, carburante, lubrificazione, raffreddamento e sistemi di filtrazione. Scopri di più su come funziona un motore diesel.
La densità dell'ossigeno cambia a seconda della temperatura e dell'altitudine dell'aria, rendendo l'aria circostante non ideale. Per risolvere questo problema, negli anni 1950, Cummins introdusse i primi turbocompressori. Scopri di più su come funziona un motore diesel.
Anche se i motori diesel sono noti per inquinare emettendo fuliggine e fuliggine durante l'uso, sono più puliti di quanto si possa pensare. Un sottoprodotto positivo delle normative dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) è che i motori diesel sono più puliti di quanto non siano mai stati. Grazie al fatto che vengono prodotti motori più salutare ed efficienti, potrebbero durare 30 anni o più.
Sebbene nessun motore a combustione interna (ICE) funzioni al 100% pulito, il concetto di diesel pulito è in funzione da tempo in aziende come Cummins. Il biodiesel è solo un modo in cui ci impegniamo a creare alternative più pulite.
Cummins, in comune con tutti gli altri produttori di motori, certifica soltanto motori conformi ai carburanti registrati e prescritti da EPA (o altri enti di regolamentazione locale).
Due vantaggi offerti dai motori diesel è che sono più durevoli e affidabili dei motori a benzina. Non richiedono candele per accendere il carburante. I motori diesel hanno inoltre un maggiore risparmio di carburante rispetto ai motori a benzina.
Detto questo, i motori diesel sono utilizzati in veicoli, macchine e altri progetti in cui i motori a benzina semplicemente non sarebbero in grado di eseguire i compiti.
I motori diesel possono durare per più di 30 anni, il che significa che questi motori lavoreranno più a lungo e più duramente rispetto alle loro controparti.
I vantaggi e la inattività della benzina e del diesel dipenderanno più o meno dalle esigenze pratiche di uso pratico dell'individuo o dell'organizzazione. Per operazioni su larga scala, avere a disposizione motori diesel di grandi dimensioni è necessario nella maggior parte dei casi. In entrambi i casi, collaborare con un produttore come Cummins ti assicurerà di ricevere il motore migliore per le tue esigenze.
Anche se i motori diesel sono l'opzione preferita in circostanze specifiche, ci sono ancora alcuni aspetti negativi da usare. In media, i motori diesel hanno un costo maggiore per il carburante rispetto ai motori a benzina.
Un altro svantaggio dell'utilizzo di motori diesel che la maggior parte delle persone associa a loro è il suo impatto ambientale. Cummins è costantemente impegnata con nuove iniziative per creare un futuro più pulito per i motori diesel.
Sì. Il diesel rinnovabile è adatto per l'uso nei motori diesel (verificare sempre con l'OEM e il manuale del veicolo prima di provare un nuovo carburante). Abbiamo annunciato la compatibilità con alcuni carburanti diesel rinnovabili selezionati per i nostri motori B6.7 e L9. Questo tipo di carburante è una mossa eccellente nella giusta direzione per combattere la sviatoria associati all'utilizzo del diesel.
I motori diesel sono classificati in base alle dimensioni:
- Piccolo: fino a 288 hp, che si trova in piccoli camion o automobili
- Medio: fino a 1,000 hp, utilizzato negli autocarri pesanti
- Grande: oltre 1,000 hp, utilizzato per treni, navi e altri veicoli di grandi dimensioni
Possono anche essere classificati per ciclo di combustione:
- Quattro tempi
- Due tempi
Scopri di più su ciò che rende i motori diesel motori diesel avanzati.
I motori a quattro tempi hanno quattro fasi: aspirazione, compressione, potenza e scarico. I motori a due tempi li combinano in due tempi. I motori a due tempi furono gradualmente eliminati a causa dell'elevato inquinamento e dei frequenti guasti, lasciando i motori a quattro tempi come il tipo superiore. Scopri di più su ciò che rende i motori diesel motori diesel avanzati.
I principali progressi includono una migliore efficienza del carburante con minori emissioni, intervalli di cambio olio più lunghi e filtri che non richiedono manutenzione. In uno studio, i veicoli diesel mostrano un'efficienza del carburante maggiore del 24% nella guida in città e dell'29% in autostrada. Scopri di più su ciò che rende i motori diesel motori diesel avanzati.
I pistoni dei motori diesel salgono fino alla parte superiore del cilindro, creando un rapporto di compressione più elevato rispetto ai motori a benzina. Ciò fornisce aria più velocemente a velocità di combustione più rapide, con conseguente aumento della coppia, della potenza e dell'efficienza complessiva. Scopri di più su ciò che rende i motori diesel motori diesel avanzati.
I motori diesel puliti di oggi producono il 90% in meno di emissioni dannose rispetto ai motori prodotti prima dell'anno 2000. Cummins produce motori in grado di rimuovere fino al 98% del particolato dai gas di scarico. Scopri di più su ciò che rende i motori diesel motori diesel avanzati.
Rudolf Diesel, un inventore e ingegnere meccanico tedesco, brevettò il primo progetto di motore ad accensione spontanea nel 1892 e creò con successo il primo prototipo di motore diesel nell'1897. Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
Uno dei primi carburanti presi in considerazione da Rudolf Diesel è stato l'olio di semi vegetali, che alla fine ha portato alla creazione del biodiesel. Oggi, il gasolio viene creato dalla raffinazione del petrolio greggio e di altri materiali da biomassa. Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
Esistono tre tipi comuni:
- Diesel #1: minore viscosità, migliore a basse temperature e bruciature più veloci
- Diesel #2: più spesso, meno costoso e più efficiente in termini di consumo di carburante
- Biodiesel: a base di oli vegetali e/o grassi animali
Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
I motori diesel utilizzati oggi sono classificati in base alle dimensioni:
- Piccolo: autocarri leggeri, agricoltura ed edilizia
- Medio: autocarri commerciali pesanti
- Grande: treni, navi e generatori di grandi dimensioni
Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
I motori diesel alimentano camion, treni, autobus, barche, macchinari edili e veicoli militari e azionano anche generatori che forniscono elettricità a località remote e alimentazione di emergenza per grandi strutture come gli ospedali. Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
Clessie Cummins fondò Cummins Engine Co. a Columbus, Indiana nel 1919, in collaborazione con William G. Irwin. Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
Cummins si concentra sull'aumento del recupero del calore di scarto, sulla riduzione dell'attrito del motore, sull'offerta di un ampio portafoglio di soluzioni di alimentazione e sul supporto all'uso del biodiesel, incluso il B20, pur continuando a guardare al diesel B50 e B100. Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
Cummins offre sei motori diesel attuali:
- Serie X15 Efficiency (400-500 CV)
- Serie X15 Productivity (430-605 CV)
- Serie X15 Performance (525-565 CV)
- X12 (350-525 CV)
- L9 (260-380 CV)
- B6.7 (200-325 CV)
Scopri di più sui motori diesel Cummins.
I motori diesel Cummins offrono soluzioni per un'ampia varietà di mercati degli autocarri medi e pesanti. Scopri di più sui motori diesel Cummins.
Il diesel ti consente di coprire maggiori distanze con minori consumi, offrendo al contempo un migliore potenziale di accelerazione, traino e trasporto rispetto alle controparti a benzina. Scopri di più sui motori diesel Cummins.
Sì. Se abbinati a sistemi di post-trattamento innovativi e a una progettazione all'avanguardia, i motori diesel possono funzionare con emissioni nette zero e integrare le operazioni con miscele di biodiesel. Scopri di più sui motori diesel Cummins.
Il Next Generation X15 è il passo successivo nella piattaforma da 15 litri indipendente dal carburante di Cummins, che offre fino a 605 CV e 2,050 lb-ft di coppia, dimostrando il continuo impegno di Cummins nell'evoluzione della tecnologia di combustione interna.
Il Cummins X10 è un motore di nuova generazione che colma il divario tra applicazioni per impieghi medi e pesanti, progettato per fornire efficienza e affidabilità.
L'approccio di Cummins al futuro del diesel è focalizzato sull'aumento del recupero del calore di scarto, sulla riduzione dell'attrito del motore, sull'offerta di un ampio portafoglio di soluzioni di alimentazione e sul supporto all'uso del biodiesel, incluso il B20, continuando a guardare al diesel B50 e B100. Scopri di più sulla storia dei motori diesel.
"Siamo impegnati a far progredire la tecnologia diesel mentre i nostri mercati e i nostri clienti ne hanno bisogno per gestire le loro attività"
José Samperio, vicepresidente e direttore generale del business on-highway di Cummins in Nord America
Cummins offre inoltre già una piattaforma di motori da 15 litri indipendente dal carburante che include motori diesel avanzati, a idrogeno e a gas naturale. Scopri di più sui motori diesel Cummins.
Cummins: portare il diesel verso nuove frontiere
Siamo alla costante ricerca di modi per ottenere il massimo dai prodotti. Sappiamo che ci sono molte opzioni per i motori diesel, ma nessun altro produttore gode di maggiore fiducia rispetto al nostro team di Cummins.
Contattaci oggi per scoprire tutto ciò che possiamo fornirti.
Profili degli autori
Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione
Cummins Inc., leader globale nel settore dell'energia, si impegna a promuovere un mondo più prospero. Dal 1919 forniamo soluzioni innovative che fanno progredire le persone, le merci e le economie. I nostri cinque segmenti di business - Motori, Componenti, Distribuzione, Sistemi di alimentazione e Accelera™ by Cummins - offrono un ampio portafoglio, che comprende propulsori diesel, elettrici e ibridi avanzati; sistemi integrati di generazione di energia; componenti critici quali post-trattamento, turbocompressori, sistemi di alimentazione, comandi, trasmissioni, assali e freni; e tecnologie a emissioni zero come batterie e sistemi di propulsione elettrica. Con un'impronta globale, una profonda competenza tecnica e una vasta rete di assistenza, forniamo soluzioni affidabili e all'avanguardia su misura per le esigenze dei nostri clienti, supportandoli durante la transizione energetica con la nostra strategia Destination Zero. Creiamo valore per clienti, investitori e dipendenti e rafforziamo le comunità attraverso le nostre priorità globali di responsabilità aziendale: istruzione, equità e ambiente. Con sede a Columbus, Indiana, Cummins impiega circa 67.400 persone in tutto il mondo e ha guadagnato 2,8 miliardi di dollari su 33,7 miliardi di dollari di vendite nel 2025.
Argomenti correlati
Tag correlati