I motori Cummins danno energia al mondo
Fin dall'inizio, abbiamo messo l'innovazione al primo posto e progettato ogni motore Cummins per offrire una potenza affidabile che soddisfi le diverse esigenze energetiche in tutto il mondo. Oggi offriamo una vasta gamma di tecnologie per motori, tra cui motori diesel, a gas naturale e a carburante alternativo.
Motori affidabili per le sfide più impegnative
I nostri motori sono progettati per una varietà di applicazioni e sono supportati da una rete globale di vendita e assistenza che copre più di 190 paesi e territori.
Motori off-highway
I nostri motori off-highway supportano attrezzature essenziali per i settori edile, industriale, navale, minerario, petrolifero e del gas, e ferroviario.
Motori più intelligenti e puliti di cui ti puoi fidare per un'alimentazione elettrica affidabile
Dalle soluzioni a emissioni zero ai motori diesel e a gas naturale avanzati, stiamo progettando la prossima generazione di alimentazione attraverso soluzioni innovative.
Accelera
Scopri il nostro portafoglio diversificato di soluzioni a emissioni zero dedicate a servire i settori che fanno funzionare il mondo e creano un futuro più sostenibile.
Motori G-drive
Da oltre 80 anni, i motori Cummins G-Drive sono il nome di fiducia per i gruppi elettrogeni e forniscono soluzioni energetiche fondamentali che fanno progredire il mondo.
Pompe antincendio
La nostra tecnologia avanzata ha reso Cummins leader nella progettazione di motori per pompe antincendio, di cui il settore della protezione antincendio si fida da oltre 25 anni.
Motori a idrogeno
I motori a idrogeno possono dare impulso al tuo viaggio verso un futuro sostenibile, quindi inizia la strada verso motori più puliti con la nostra tecnologia leader nel settore dei motori a idrogeno.
Motori a gas naturale
Grazie al nostro supporto e alla nostra tecnologia leader nel settore delle energie rinnovabili, passiamo ai motori a gas naturale e raggiungiamo emissioni prossime allo zero senza problemi.
Puoi contare sui motori Cummins
motori Cummins costruiti nel 2020
di investimento annuo in ricerca e tecnologia
ingegneri Cummins che innovano costantemente
centri tecnici globali
Prova una potenza leggendaria con il turbo diesel Cummins
Sfoglia i motori per pick-up
Quasi il 70% dei proprietari di pickup Ram 2500 e 3500 per impieghi gravosi si affida a Cummins per fornire una potenza affidabile e imbattibile.
Unisciti agli oltre 27 mila membri del club Cummins
Ottieni l'accesso al nostro esclusivo programma fedeltà al raggiungimento di almeno 100.000 miglia sul tuo veicolo alimentato da Cummins.
Ottieni il massimo dalle tue apparecchiature alimentate da Cummins con ricambi originali e un'assistenza clienti senza compromessi. I nostri ricambi di livello mondiale sono progettati per garantire durabilità, lunga durata e affidabilità, e sono supportati da una rete di assistenza globale.
Cummins offre una tecnologia che ti soddisfa ovunque ti trovi e riduce il tuo impatto ambientale. Siamo qui per aiutarti a identificare le attrezzature giuste per raggiungere i tuoi obiettivi odierni, aprendo la strada a un futuro a emissioni zero attraverso la nostra strategia Destination Zero.
Il sistema di post-trattamento semplificato per i motori a gas naturale Cummins garantisce un tempo di attività ottimale, nessuna manutenzione ordinaria e una struttura leggera, con miglioramenti ancora più avanzati.
Quando i conducenti scelgono un pick-up RAM per impieghi gravosi, si aspettano resistenza, durata e prestazioni affidabili.
Quattro camion. Sette città. Un obiettivo: mettere i gruppi motopropulsori Cummins nelle mani delle persone che li usano ogni giorno.
Riepilogo: i motori a gas naturale offrono costi operativi inferiori ed emissioni ridotte rispetto al diesel, mentre il loro sistema di trattamento dei gas di scarico più semplice e privo di manutenzione elimina i cambi e le sostituzioni dei filtri richieste dai motori diesel.
Riepilogo: i motori a gas naturale sono emersi come una valida alternativa al diesel per le flotte commerciali pesanti, offrendo un funzionamento più silenzioso, una manutenzione più semplice, opzioni di rifornimento più convenienti e costi del carburante costantemente inferiori e più stabili.
Le flotte medie di oggi devono far fronte a una crescente domanda di offrire prestazioni elevate riducendo al contempo l'impatto ambientale.
I prezzi bassi e stabili del gas naturale continuano ad attirare l'attenzione delle flotte e degli autotrasportatori indipendenti che cercano di ridurre i costi operativi riducendo al contempo le emissioni.
Massimizzare il risparmio di carburante in un propulsore diesel per impieghi gravosi inizia molto prima che un nuovo camion consegni il suo primo carico.