Affrontare la mancanza di acqua a livello globale

Cummins Water Works celebra due anni di esperienza nelle sue comunità di tutto il mondo

Di Tamra Knudsen, Brand Journalist

accesso all'acqua potabile

Il mese di luglio 2023 segna il secondo anniversario di Cummins Water Works (CWW) e delle numerose iniziative che ha sostenuto in tutto il mondo! Il programma da 13 milioni di dollari è stato creato per rafforzare le comunità e affrontare la crisi idrica globale attraverso il miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'acqua. È stato inoltre stabilito che il CWW produce benefici net per l'acqua che superano l'uso annuale di acqua da parte di Cummins Inc in tutte le regioni di Cummins entro il 2030 e le comunità Cummins entro il 2050. I risultati fino ad oggi dimostrano che gli sforzi della CWW hanno avuto un impatto significativo non solo nelle comunità in cui Cummins è presente, ma anche nel mondo in generale. 

2° anniversario del CWW brasiliano
Formare i bambini delle scuole pubbliche in Brasile su acqua pulita

Lo sapevi?

785 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile essenziale, ossia 1 persone su 10. Inoltre, 4,2 miliardi di persone non hanno gestito in modo sicuro i servizi di inabilità alla stessificazione, sono 1 nel 4 persone che fanno una cosa di cui si è bisogno. Cummins e i suoi numerosi partner nello sforzo CWW stanno lavorando duramente per dare strumenti a queste persone e al nostro mondo. Nel 2022, Cummins ha raggiunto gli impressionanti 5,9 miliardi di galloni di acqua annuale e il CWW ha ampliato la sua portata per includere 11 paesi, tra cui: Brasile, Cile, Cina, Ghana, India, Messico, Perù, Filippine, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti.

Che differenza hanno fatto due anni

Ci sono molti progetti CWW degni di nota da mettere in evidenza guardando agli ultimi due anni. Dalla rigenerazione della barriera architettonica che aiuta a filtrare l'acqua nella regione del golfo della Louisiana al miglioramento della qualità dell'acqua, re-introducendo Muscie di gomma da soccorritori nel Midwest degli Stati Uniti alla creazione di programmi di progetto a basso costo in India che consentono alle famiglie di installare servizi di rubinetto e gestio nelle loro case, CWW sta facendo grandi progressi nell'affrontare le problematiche legate all'acqua nel mondo. 

"I dipendenti di Cummins sono impegnati a progetti idrici sostenibili da molti anni", ha affermato Scott Saum, Program Manager di Cummins Water Works. "Tuttavia, la creazione di CWW ha portato a collaborazioni con i principali esperti idrici come Water.org, The Nature Conservancy e molti altri che offrono maggiori opportunità di collaborazione, investimento e impegno in progetti idrici su larga scala e ad alto impatto in tutto il mondo". 

I vantaggi di una collaborazione

Con il supporto di Cummins, dei suoi partner e dei suoi dipendenti, ecco alcuni dei tanti progetti che sono stati realizzati grazie all'impegno di Cummins Water Works!

  • In collaborazione con Water.org, CWW ha lanciato un programma formativo che mira a bambini tra i 7 e i 13 anni in Brasile, insegnando loro sull'importanza di eliminare le fuzioni di lavoro e di pulire l'acqua per la salute pubblica. Uno degli sforzi più grandi è stato compiuto a Famaulhos in Brasile, nei pressi di Sao Paolo, la più grande città del Brasile, dove Water.org ha collaborato con Trata Brasil, un'organizzazione di interesse pubblico dedicata a migliorare la dimensione urbana della comunità. 18 sessioni di formazione in tre istituti scolastici pubblici si sono tenute per raggiungere 1.200 studenti, di età da 5 a 10 anni, e hanno promosso l'educazione all'ambiente attraverso azioni diverse che si concentravano sulla fornitura di acqua e sulle fognature sanificate. L'impatto non riguarda solo gli studenti, ma anche i professionisti della scuola, la comunità scolastica e i genitori dello studente.
  • Attraverso le sue operazioni in Messico, Cummins ha collaborato con 50 Litri di casa a Togorez, Messico, e El Paso, in Texas, per affrontare la mancanza di acqua con capacità a lungo e breve termine. Nel frattempo, questa partnership è alla ricerca di portare l'infrastruttura per il filtraggio dell'acqua e dell'acqua a Los Kilometros in Messico e Las Pronòs a El Paso, per rispondere alle insodfazioni di entrambe le città, oltre a fornire servizi da torcia all'acqua e un'infrastruttura verde basata sulla comunità. Il piano è di creare un impatto duraturo, riunendo le principali parti interessate da entrambi i lati del consiglio di amministrazione, per creare un proiettato sull'acqua e promuovere la conservazione dell'acqua attraverso pratiche agricole efficienti.
  • All'inizio di quest'anno Cummins ha annunciato una collaborazione con Asociación Micorriza a Favore della stivaZione nel settore della stivazione, Spagna (nella foto sopra). Questo progetto sfaserà gli sfasati legati all'acqua presso il Geoparco Molina-Alto Jpgo di Città degli Stati Uniti d'Aziaria. L'opera includerà la protezione delle intempeszioni in sede di lavoro d'opera inesabili, il ripristino delle zone di tondo e delle zone umide e di luoghi di lavoro sensibili al lavoro.
  • In Sud Africa, i leader di Cummins Corporate Responsibility, insieme a oltre 100 dipendenti, hanno recentemente partecipato alla pulizia del fiume Con Hennops River Jpg. Il team è riuscito a raccogliere 933 sacchi di rifiuti dalle aree influenzate dalle inondazioni fluviali. Rifiuti raccolti inclusi: pneumatici, deperttori, sacchi di plastica, eccelle, sfatatori, sfatatori e migliaia di container di plastica monouso. Essendo uno dei più grandi eventi di pulizia tenuti dalla Regione Africa/Medio Oriente di Cummins, tutti i soggetti coinvolti sono stati scontenti del risultato.
  • La collaborazione di CWW con The Nature Conservancy ha anche lavorato per informare e incoraggiare gli agricoltori del Midwestern a implementare pratiche di trafilamento dei fertilizzanti nelle vie navigabili per eliminare la zona inerti (morti) nel golfo del Messico. L'eccessivo innesco dell'eccessivo innesco della sbocciature di sfiossi, che rimuove l'ossigeno dall'acqua e rende difficile o impossibile la sopravvivenza della vita marina.
Sforzi per la pulizia dell'acqua in Sud Africa
Il team sud africa in azione al progetto di pulizia delle acque

Il coinvolgimento è la chiave

Cummins continua il suo percorso per dimostrare il suo impegno a essere dei buoni steward idrici, coerentemente con la mission generale dell'azienda di migliorare le vite delle persone dando energia a un mondo più prospero. 

Vuoi saperne di più sugli sforzi di CWW e aiutarti a gestire la mancanza di acqua nel mondo? Inizia subito a partecipare!

Profili degli autori

Forte di un sorso di scommettere su un sorso di fuoco

Tamra Knudsen, giornalista del marchio

Da un'esperienza consolidata nel settore dei beni capitali, Che cosa intende fare per antitezione antinquinatorio o da scommettere su un'attività di comunicazione aziendale, da oltre 20 anni ricopre un ruolo importante nell'ambito della comunicazione aziendale. Ha iniziato la sua carriera nella contabilità, passando a svariate posizioni in ambito finanziario, nel marketing e nell'amministrazione, fino a scoprire la sua nicchia nel campo delle comunicazioni. La sua passione è creare contenuti trasparenti e significativi che istruivano, informino e impegnino i soggetti che si impegnano a collaborare su una varietà di argomenti sia per il pubblico esterno che interno.  Si è laureata alla University of Wisconsin, Parkgio, con un BS in Amministrazione e gestione aziendale.

Vuoi saperne di più?

Ricevi da Cummins le ultime novità in termini di tecnologie, prodotti, notizie e approfondimenti.