Casi di studio: trattamento delle acque

Per decenni, Cummins ha fornito affidabili sistemi di alimentazione di emergenza che mantengono in funzione impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue in tutto il mondo, in qualsiasi circostanza. Visualizza i casi di studio qui sotto.

Sistemi di trattamento dell'acqua

Filtra i casi di studio

Scopo: installare un sistema di alimentazione di riserva per un lodge remoto e un impianto di trattamento delle acque associato

Il NUOVO impianto di trattamento delle acque reflue ha scelto Cummins dopo violenti temporali hanno interrotto la fornitura di energia elettrica per molte ore ogni volta, e sono stati installati due gruppi elettrogeni di gas naturale e un sistema di controllo master digitale DMC8000 per garantire che l'impianto continuasse a funzionare senza problemi in condizioni meteorologiche imprevedibili.

A seguito di un'intensa tempesta e di diffuse perdite di corrente, Tulco Industrial Storage si è rivolta a Cummins per installare sette generatori e quattro interruttori di trasferimento, in modo da mantenere sempre costante l'alimentazione per lo stoccaggio climatizzato di macchinari per giacimenti petroliferi critici.

Per supportare l'espansione dell'impianto di trattamento delle acque, situato in Oman, Cummins ha installato cinque gruppi elettrogeni, tra cui il primo QSK95 nel paese, per alimentare la sottostazione dei reflui trattati, l'impianto di trattamento biologico e la stazione di pompaggio centrale.

Sfida generale: una città dal delicato equilibrio ecologico necessitava di un'alimentazione di riserva affidabile per l'aggiornamento del sistema di raccolta delle acque reflue per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di riflusso delle acque reflue. Soluzione Cummins: sette generatori Cummins da 20 kW a 200 kW, con cabine insonorizzate, ingombro compatto e interruttori di trasferimento. Risultato:

Sfida generale: un grande impianto regionale di trattamento delle acque voleva garantire la continuità del flusso idrico a oltre 200.000 residenti, anche in caso di guasto alla rete elettrica locale. Soluzione: Cummins ha fornito una soluzione completa per il sistema di alimentazione di riserva che comprendeva due gruppi elettrogeni diesel da 2,7 MW per una capacità totale di 5,4 MW, oltre agli interruttori di trasferimento

Sfida generale: un sostanziale progetto di riqualificazione nella città di Wayzata, nel Minnesota, avrebbe portato centinaia di nuovi appartamenti, ulteriori uffici e un piccolo hotel. Tutto ciò richiedeva l'ampliamento del sistema di gestione delle acque reflue con stazioni di sollevamento più grandi. Una delle stazioni di sollevamento più grandi avrebbe gestito le acque reflue di circa metà della città. Alimentazione di riserva affidabile