La manutenzione preventiva è essenziale per l'affidabilità del funzionamento e per una maggiore durata del generatore Cummins. Segui i cinque suggerimenti che seguono per assicurarti prestazioni costanti e soddisfacenti.

1. Segui il programma nel manuale dell'operatore per la manutenzione periodica di routine del motore e del generatore.  

2. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite più frequentemente se i generatori funzionano in ambienti soggetti a temperature estreme e/o polverosi. 

3. Avvia frequentemente il generatore e tieni un registro delle ore di attività dell'unità dopo ogni utilizzo. Tieni queste informazioni in una cartella accessibile, contenente le registrazioni di tuttili gli interventi di manutenzione e assistenza eseguiti.  Questo contribuirà a prolungare la vita utile ed è la base su cui redigere le richieste di interventi in garanzia se necessario. 

4. Rivolgiti a un rivenditore o distributore Cummins autorizzato per la manutenzione, la sostituzione o la riparazione di dispositivi e sistemi di controllo delle emissioni. La sottoscrizione di un piano di manutenzione programmata può aiutarti a garantire che il tuo generatore sia pronto per funzionare proprio quando ne hai bisogno.

5. Quando haio bisogno di noi, ci siamo! Contatta un rivenditore o distributore Cummins per un cosiglio su come mantenere in condizioni ottimali di funzionamento il tuo generatore. 

Chiedi un preventivo per la manutenzione programmata 

Caso di studio Azioni

Alimentazione di riserva in banca su due generatori Cummins per mantere la sede centrale di CalBank sempre operativa

Visualizza

Cummins celebra una partnership a lungo termine con la Nazione Navajo e fornisce energia affidabile alla riserva

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.