Fornitura:
- Gruppi elettrogeni diesel 3 x 2063 kVA C2000D5 alimentati da motori QSK60-G3
- Quadro di comando di sincronizzazione e distribuzione
- Controllo master DMC8000
- Installazione e messa in servizio
Alimentazione di riserva per mantenere l'assistenza ai pazienti presso un'unità medica di Doha,
anche in caso di guasto della rete
L'ospedale Abdali nel centro di Amman, in Giordania, è un ospedale multi-specialità da 200 posti letto che ha la missione di fornire cure di prima qualità. Dotato delle più recenti tecnologie mediche, l'ospedale dispone di 14 sale operatorie, otto cliniche di dialisi e ampie strutture aggiuntive. Inoltre, c'è un centro conferenze di formazione e istruzione e un auditorium.
Fino a poco tempo fa, queste strutture all'avanguardia si affidavano alla rete elettrica e all'impianto solare dell'ospedale per fornire energia continua. Tuttavia, la necessità di evitare che le interruzioni di corrente interrompano il suo lavoro quotidiano e interrompano gli interventi chirurgici salvavita e le procedure mediche ha spinto l'ospedale Abdali a creare il proprio sistema di alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente.
"L'ospedale Abdali non può permettersi interruzioni della sua fornitura di energia elettrica poiché qualsiasi guasto mette a rischio vite umane. Considerando questa alta posta in gioco, la nostra capacità in SETI Jordan di fornire energia di standby da un'unica fonte con piena responsabilità, insieme alle nostre comprovate capacità ingegneristiche e postvendita, ha contato enormemente. Siamo immensamente orgogliosi di garantire che l'ospedale abbia l'energia sicura per fornire cure ininterrotte".
Salim Hakim
SETI Giordania Ltd
Fornire un sistema affidabile da un'unica fonte
La necessità di un'alimentazione di backup affidabile ha portato l'ospedale a invitare diverse aziende leader a presentare offerte per i lavori. La gara ha visto una delle principali imprese di costruzione della Giordania, Arab Towers Contracting Company (ATCCO), nominata appaltatore principale; con SETI Jordan, con sede ad Amman, l'unico e ufficiale distributore Cummins del paese, incaricato di fornire le apparecchiature elettriche. La scelta di SETI e Cummins si è basata sulla capacità di Cummins di fornire un sistema di alimentazione integrato chiavi in mano comprendente generatori, quadri elettrici e controlli. Anche la reputazione di SETI per l'eccellenza ingegneristica e l'assistenza post-vendita di qualità è stata fondamentale, così come l'esperienza di ATCCO nel lavorare con successo con i prodotti SETI e Cummins.
Il potere di uno™ al lavoro
Una volta che tutto fu pronto, SETI fornì tre gruppi elettrogeni diesel Cummins C2000D5 dotati di motori QSK60-G3. I generatori hanno una potenza di standby di 2063 kVA/1650 kWe e sono stati forniti insieme a un interruttore ACB (Mainline Air-Interruttore) da 3200 Ampere, un quadro di comando di sincronizzazione e distribuzione Cummins e un controller master Cummins PowerCommand® DMC8000. Tutti sono stati specificati per soddisfare i requisiti dell'ospedale non solo in termini di prestazioni, ma anche per fornire un sistema di alimentazione completo e da un'unica fonte attraverso Cummins Power of One, con componenti preintegrati, progettati e costruiti per funzionare armoniosamente insieme per un'affidabilità ottimale.
Dalla fornitura alla messa in servizio
Per concludere il progetto, i team SETI hanno installato i gruppi elettrogeni e le attrezzature ausiliarie all'interno della nuova sala elettrica appositamente costruita dell'ospedale. Ogni unità è stata quindi completamente testata e messa in funzione per verificare che funzionasse come richiesto e come parte integrante del sistema finito.
Una soluzione chiavi in mano supportata dalla manutenzione Cummins
Tenere l'alimentazione a portata di mano
Il sistema di alimentazione completo fornisce ora all'ospedale Abdali la sicura fonte unica e la responsabilità per l'intero ciclo di vita di cui ha bisogno, generando energia a prova di guasto per mantenere in funzione le sue strutture e servizi vitali in caso di perdita di energia elettrica.
Con SETI Jordan che ha consegnato la soluzione chiavi in mano richiesta in tempo, aveva senso per il cliente rivolgersi all'azienda per fornire supporto tecnico continuo per il nuovo sistema. In base al successivo accordo di manutenzione di 2 anni, che include assistenza e ispezioni complete, gli ingegneri SETI condurranno test regolari per garantire che l'apparecchiatura sia sempre pronta quando necessario.
Con la garanzia di un'alimentazione di riserva affidabile ed efficiente prontamente disponibile, il cliente è soddisfatto del risultato finale. Le apparecchiature SETI e Cummins hanno più che dimostrato il loro valore, rendendo molto probabile che l'ospedale si rivolga a Cummins per le future esigenze di generazione di energia.
Sfida generale: l'ospedale della Croce Rossa di Cordoba, in Spagna, aveva bisogno di sostituire un vecchio gruppo elettrogeno di backup obsoleto con un nuovo gens ...