Royal Columbian Hospital di New Westminster
Assistenza sanitaria

Alimentazione elettrica di riserva affidabile per il sistema sanitario canadese

di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie energetiche
Scopo: garantire che l'alimentazione e le apparecchiature aggiornate e affidabili siano funzionali e operative mentre il Royal Columbian Hospital avanza nella riqualificazione.
Luogo
New Westminster, BC
Data
2020 dicembre

Fornitura: 

  • Qty (2) gruppi elettrogeni MV da 3250kW basati sulla piattaforma del motore QSK-95L
  • Controlli in parallelo Power Command 3.3
  • Quadro elettrico IEM
  • Interruttori di trasferimento Asco

Cummins sostiene la comunità attraverso l'espansione dell'ospedale Royal Columbian e l'aggiunta di un centro energetico

Il Royal Columbian Hospital, fondato nel 1862, è il più trafficato della Fraser Health Authority. È l'unico ospedale della British Columbia con cure cardiache, traumatologiche, neuroscienze, maternità ad alto rischio e terapia intensiva neonatale in un unico sito. L'ospedale è anche designato per servire come struttura sanitaria post-disastro. La necessità di fonti di alimentazione affidabili e aggiornate è fondamentale per il funzionamento quotidiano dell'ospedale e la capacità di fornire cure critiche e spesso salvavita in qualsiasi circostanza.

Cummins soddisfa requisiti complessi

Cummins ha assistito durante le fasi di progettazione e costruzione dell'espansione e dell'aggiornamento del progetto, garantendo la compatibilità di tutte le apparecchiature fornite, appoggiandosi a un team diversificato che comprendeva ingegneri applicativi e specialisti elettronici. La prima fase di questo progetto è stata l'aggiunta di un centro energetico insieme a una struttura di salute mentale da 75 posti letto. Poiché lo spazio era limitato, era necessario che le unità si adattassero ad aree ristrette. Cummins ha fornito due motori QSK-95L, l'unità più piccola della loro categoria, per soddisfare questa esigenza pur fornendo una potenza sicura e affidabile. Questi motori sono stati progettati pensando al supporto post-vendita, semplificando la manutenzione e riducendo i costi operativi. I motori a 16 cilindri sono paragonabili ai motori concorrenti a 20 cilindri e offrono la migliore efficienza nei consumi per la potenza nominale.

Gruppi elettrogeni MV da 3250 kW basati sulla piattaforma motore QSK-95L che alimenta l'ospedale
Gruppi elettrogeni MT da 3250 kW basati sulla piattaforma motore QSK-95L che aiutano ad alimentare l'ospedale Royal Columbian

Questi sono stati i primi QSK-95L ad essere installati e messi in servizio in un'applicazione sanitaria canadese. I QSK-95L sono pronti ad accettare il carico richiesto in meno di 10 secondi, come è lo standard sanitario. Insieme a questi gruppi elettrogeni, Cummins ha fornito i controller Power Command 3.3, nonché diversi ATS ASCO, quadri elettrici IEM e un sistema di controllo master. Il nuovo centro energetico è stato inizialmente progettato per ospitare quattro generatori, con la fase 1 che include l'installazione dei primi due. La progettazione doveva riflettere requisiti rigorosi tenendo conto dei livelli sismici, acustici e di vibrazioni. È stato necessario prendere in considerazione anche l'alimentazione di riserva di emergenza per la transizione dell'ospedale in una struttura post-disastro

Poiché l'ospedale è già pienamente operativo, l'installazione e l'avviamento del sistema sono stati complessi, con tempistiche che hanno richiesto una fornitura continua di energia alla struttura esistente durante la transizione. Le apparecchiature fornite da Cummins sono dotate della capacità "Power of One" in base alla quale tutti i sistemi chiave sono progettati e prodotti internamente, garantendo efficienza e affidabilità senza pari.

La terza fase del progetto consisterà nell'ampliamento della struttura esistente e, una volta completata, l'ospedale vedrà un aumento del 50% del numero di posti letto disponibili.

Cummins offre soluzioni aziendali affidabili e affidabili

Tempi di attività e produttività superiori sono solo due dei modi in cui i generatori Cummins superano i prodotti della concorrenza. Con 25.000 ore di vita fino alla revisione principale, la revisione di mezza età dei nostri generatori è molto ridotta rispetto ai nostri concorrenti e i nostri prodotti sono in grado di accettare il 100% del carico nominale nominale in un unico passaggio.

A dimostrazione di un ampio e impressionante lavoro di squadra, la collaborazione tra i gruppi di vendita e assistenza Cummins è presente in ogni fase del processo, dalla progettazione all'installazione finale. I team di vendita e assistenza hanno lavorato insieme per garantire che questo progetto procedesse rapidamente senza gravi interruzioni. Cummins ha instaurato relazioni solide e autentiche con tutte le persone coinvolte nel programma, dagli ingegneri agli appaltatori, e ha lavorato a stretto contatto con il fornitore del quadro elettrico e dei controlli e con il cliente per determinare i requisiti e garantire la funzionalità prima dell'installazione.

Si sono tenute riunioni tra ingegneri, progettisti, appaltatori, consulenti e la direzione delle strutture Fraser Health per garantire che tutti i criteri di progettazione fossero soddisfatti e che l'intero team Cummins fornisse supporto in ogni fase del processo, risolvendo prontamente qualsiasi problema insorgesse.

I team di vendita e assistenza per la generazione di energia supportano la comunità locale

Cummins è orgogliosa di essere stata in grado di supportare il Royal Columbian Hospital con il meglio dell'assistenza clienti e degli strumenti per servire la città di New Westminster, la provincia e la comunità che dipende maggiormente da esso. Cummins continua a fornire ai clienti le soluzioni per mantenere sempre attivi i propri clienti del settore sanitario.

Scopri di più su come possiamo supportare la tua struttura sanitaria

Casi di studio correlati
Caso di studio sull'assistenza sanitaria

Sfida generale: l'ospedale della Croce Rossa di Cordoba, in Spagna, aveva bisogno di sostituire un vecchio gruppo elettrogeno di backup obsoleto con un nuovo gens ...