Struttura di cura in Qatar
Assistenza sanitaria

Alimentazione elettrica di backup cruciale pronta all'uso per una struttura infermieristica specializzata in Qatar

di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie energetiche
Scopo: progettare e fornire una sottostazione elettrica di emergenza per un nuovo ospedale per cure a lungo termine
Luogo
Doha, Qatar
Data
2022 ottobre
Prodotti
Digital Master Control DMC2000

Fornitura: 

  • 2 gruppi elettrogeni diesel Cummins C1675D5A
  • Controllo master digitale PowerCommand® DMC2000 

Alimentazione di riserva per mantenere l'assistenza ai pazienti presso un'unità medica di Doha, anche in caso di guasto della rete

La Hamad Medical Corporation (HMC) è il principale fornitore di assistenza sanitaria in Qatar e gestisce diversi ospedali all'avanguardia nella capitale del paese, Doha. Una delle sue unità più recenti è la Skilled Nursing Facility: una struttura autonoma e all'avanguardia da 68 posti letto che fornisce assistenza medica e infermieristica a lungo termine, fisioterapia e altri trattamenti ai pazienti anziani del Qatar che non hanno più bisogno di essere ricoverati in ospedale.

Mentre la struttura specializzata normalmente si affida all'alimentazione di rete per la sua alimentazione primaria, era anche vitale che avesse una fonte di alimentazione di backup affidabile per sostenere la sua assistenza ai pazienti 24/7 in caso di guasto alla rete.

HMC ha selezionato il distributore locale Cummins, Cummins Qatar LLC, con sede a Doha, per fornire ciò che era necessario. Avendo collaborato con il distributore su numerosi progetti precedenti, HMC sapeva di potersi fidare di loro per fornire l'affidabile soluzione chiavi in mano di cui aveva bisogno. Power of One™ di Cummins - la promessa che i prodotti Cummins sono costruiti utilizzando solo componenti Cummins per un'affidabilità ottimale - e la reputazione di classe mondiale di Cummins hanno rafforzato la scelta di HMC.

Con il via libera del cliente assicurato, Cummins Qatar ha iniziato a lavorare: progettare, fornire e installare una centrale elettrica completa per fornire l'affidabile alimentazione di riserva necessaria.

"La nostra capacità di fornire una soluzione di alimentazione chiavi in mano unita alla nostra comprensione della necessità dell'unità medica di avere un alimentatore totalmente affidabile erano fondamentali per HMC. Siamo orgogliosi di essere stati in grado di fornire impianti di standby della massima qualità in tempo e secondo le loro aspettative".

Toni Akiki

Direttore generale, Cummins Qatar LLC

Generatore Cummins all'interno di una struttura infermieristica in Qatar
PowerCommand®  DMC2000 Digital Master Contro

Gli ingegneri Cummins hanno specificato il tipo, il modello e le dimensioni dei gruppi elettrogeni necessari, insieme alla progettazione della nuova centrale, che è stata situata in una sottostazione dedicata a 20 metri dalla struttura principale. Due gruppi elettrogeni diesel Cummins C1675D5A testati in fabbrica, un pannello ACB e un sistema di controllo master digitale PowerCommand® DMC2000 sono stati installati come sistema di alimentazione principale. Sono stati aggiunti anche una batteria NiCad e un serbatoio giornaliero di stoccaggio diesel. La vicinanza della sottostazione all'alloggio dei pazienti ha inoltre richiesto a Cummins di alloggiare i gruppi elettrogeni all'interno di 65dB@3m attenuatori acustici e pareti acustiche per ridurre al minimo il rumore. Prima della messa in servizio, Cummins ha condotto test di accettazione del sito (SAT) completi sull'apparecchiatura per convalidarne l'installazione e il funzionamento, oltre a una formazione operativa pratica per il team in loco di HMC.

Dato il ruolo fondamentale della centrale elettrica di riserva, è stato stipulato anche un contratto di manutenzione a rotazione, attraverso il quale Cummins fornisce supporto tecnico continuo per garantire che le apparecchiature elettriche rimangano in condizioni ottimali.

L'esperienza di Cummins nel fornire energia adeguata al lavoro offre alla struttura infermieristica qualificata di HMC esattamente ciò di cui ha bisogno: un gruppo di continuità per fornire assistenza ai pazienti ventiquattro ore su ventiquattro, indipendentemente da eventuali interruzioni di servizio.

Casi di studio correlati
Caso di studio sull'assistenza sanitaria

Caso di studio sull'assistenza sanitaria

Sfida generale: l'ospedale della Croce Rossa di Cordoba, in Spagna, aveva bisogno di sostituire un vecchio gruppo elettrogeno di backup obsoleto con un nuovo gens ...