""
Marittimo

Battello draga indiano: termina il primo anno di successi

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 784

 

A metà aprile del 2016, la draga a tramoggia della Marina indiana, Dredger-1, si stava preparando a lasciare il suo cantiere navale dopo una revisione completa della garanzia di un anno. Tebma Shipyards Ltd., Senior Vice President M. Balasubramaniam ha spiegato che la nave di 44,15 per 12,2 metri è stata progettata per soddisfare precisi requisiti di approfondimento intorno alle banchine e alle installazioni portuali e nelle acque fluviali o in altri luoghi in cui è richiesto l'approfondimento di aree specifiche. La nave è dotata di una gru montata in avanti Cummins-855 da 320 HP fornita da Titagarth Wagons. Il braccio di 15,2 metri della gru ha un raggio di lavoro di 12 metri e una capacità di sollevamento di 10,5 tonnellate con un angolo del braccio di 46 gradi. La benna della gru ha una capacità di 3 metri cubi per contenere 4,5 tonnellate di materiali di dragaggio. La gru è in grado di dragare fino a una profondità di dieci metri.

 

La gru trasferisce il materiale dragato alla tramoggia della nave che ha una capacità di 300 metri cubi (500 tonnellate). Il materiale dragato nella tramoggia viene scaricato in mare aperto attraverso una serie di otto porte della tramoggia controllate da arieti idraulici e catene su pulegge. La propulsione principale per la draga è una coppia di motori Cummins KTA38-M che producono ciascuno 1000 CV a 1800 giri/min. Questi motori sono costruiti in India e soddisfano la politica della Marina indiana di supportare i fornitori nazionali. Cummins India Ltd. (CIL) è stata fondata a Pune nel 1962. Oggi, CIL è il principale produttore indiano di motori diesel con una gamma da 15 kVA a 2000 kVA e pacchetti di valore per i mercati della generazione di energia, industriale e automobilistico. I prodotti CIL includono motori diesel e a gas naturale nella gamma da 65 HP a 3,500 HP. Produce oltre 35,000 motori e gruppi elettrogeni all'anno ed è tra i maggiori esportatori indiani di prodotti di ingegneria.

Una volta completata la revisione della garanzia di un anno, il Dredger-1 ha lasciato il cantiere navale di Tebma e riprenderà le sue funzioni con la Marina indiana presso il Naval Dockyard di Mumbai.

 

Foto per gentile concessione di Tebma Shipyards.

 

Per ulteriori informazioni:

 

M. Balasubramaniam
Vicepresidente senior (SB-C)
Tebma Cantieri Navali Ltd.
11 Floor, MT Proprietà di Rajen
Via Bazulla, 40
T Nagar, Chennai, 600 017
Telefono: +91 44 2834 9415
Cellulare: +91 98400 71760
E-mail: [email protected]

 

Rajesh K Yadav
Senior Manager - Marketing & Sales (Marine)
Business Unit Motori Industriali
Cummins India
India Office Campus, sondaggio n. 21
Balewadi, Pune – 411045
Telefono: +91 20-67068715
Telefax: +91 20 2538 1591
Cellulare: +91 735001 1959
E-mail: [email protected]

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...