Esterno della Ganga Villas
Marittimo

Ganga Villas

di Lisa Overing

Cummins India alimenta la crociera fluviale più lunga del mondo

Anche prima del suo lancio, M/V Ganga Vilas era destinato a una ricca eredità. Con un manifesto sold-out ben oltre 2024, è la prima nave da crociera di lusso costruita in India. Inoltre, questa interessante nave passeggeri è stata progettata e costruita appositamente per accogliere gli ospiti nell'epitome di eleganza e lusso per la crociera fluviale più lunga del mondo attraverso l'India.

Navigando per 1,988 miglia attraverso 27 fiumi e corsi d'acqua attraverso l'India e il Bangladesh in 51 giorni, il Ganga Vilas si snoda attraverso varie destinazioni importanti lungo il fiume Hooghly di Calcutta fino al fiume Gange di Varanasi.

Costruita con un design unico e una visione futuristica che offre 18 suite e numerosi servizi, questa crociera è più di un semplice viaggio turistico. I passeggeri coccolati godono di un viaggio esperienziale nel lusso, nell'arte, nella cultura, nella storia e nella spiritualità, rendendo questa crociera il viaggio mistico di una vita. Attraverso monumenti antichi, città affollate e fauna esotica in mezzo a paesaggi lussureggianti, la crociera esplora i siti del patrimonio mondiale verso i ghat fluviali e i parchi nazionali, con gli ospiti che personalizzano il loro viaggio da tre a otto giorni con esperienze curate a bordo.

Ganga Villas Arco

Il fiume Gange è rinomato come una via d'acqua utilizzata per la navigazione e il trasporto per migliaia di anni. Come una nave di 62 metri che disegna solo 1,4 metri di acqua, il Ganga Vilas può attraversare aree poco profonde, consentendo ai viaggiatori di esplorare quasi tutte le parti del fiume. Con 10 nuovi terminal per navi passeggeri lungo la National Waterway-2, una sezione di 891 chilometri del fiume Brahmaputra, i viaggiatori di tutto il mondo possono sperimentare la variegata cultura indiana con una lussuosa crociera fluviale sui suoi corsi d'acqua.

Con tre ponti, servizio di maggiordomo, cucina ispirata, Wi-Fi, escursioni a terra all-inclusive ed eventi esclusivi, 36 ospiti godono di pasti preparati al momento, cabine lussuose e un servizio impareggiabile da parte dell'equipaggio addestrato in India a bordo.

Ganga Villas Sundeck

Cummins India alimenta e spinge la crociera fluviale più lunga del mondo sulla prima nave da crociera indiana. L'alimentazione principale è fornita dal doppio Cummins KTA 19M con motori ausiliari gemelli Cummins NTA 855.

Nella crociera fluviale più lunga del mondo, l'autonomia e l'autoconservazione sono fondamentali, perché in un'area remota, sei da solo, negli elementi. Avere un motore con cavalli vapore per un funzionamento costante in un ambiente di imbarcazioni da lavoro come il Cummins KTA19 sfrutta la sicurezza e la produttività dell'imbarcazione in termini di coppia, potenza e manovrabilità. Con una comprovata esperienza in ambienti marini commerciali difficili, i KTA19 sono progettati per resistere alle difficili condizioni che gli operatori marittimi commerciali spesso affrontano e sono coperti da una garanzia completa di un anno, supportata dalla rete di assistenza globale Cummins. Altri due motori Cummins NTA855DM alimenteranno gruppi elettrogeni da 300 kva per soddisfare i numerosi requisiti elettrici della nave come hotel galleggiante. NTA855 fornisce potenza affidabile, basse emissioni e risposta rapida alle variazioni di carico, offrendo un migliore avviamento del motore e la capacità di eliminazione dei cortocircuiti con alternatori di diverse dimensioni.

 

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...