""
Marittimo

La prima di tre imbarcazioni ATB per Vane Bunkering

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 829

L'Assateague accanto al costruttore, Conrad Industries a Orange, Texas. Il suo attacco JAK 700 è visibile in avanti.

 

Fratelli Vane L'azienda ha subito una crescita spettacolare negli ultimi tre decenni. L'azienda continua ad espandere la sua flotta con nuove costruzioni. Questo febbraio la compagnia di trasporto marittimo ha preso in consegna il primo di tre nuovi rimorchiatori ATB dal cantiere navale Conrad Orange di Orange, in Texas. La prima barca è l'Assateague, che prende il nome da un'isola barriera situata nel Maryland e in Virginia. Le altre due barche saranno la Chincoteague, che prende il nome da un'isola barriera sulla costa della Virginia, e Wachapreague, dal nome di una città costiera della Virginia.

 

Progettato da Greg Castleman di Castleman Maritimje, con sede a League City, in Texas, ogni rimorchiatore di 110 piedi per 38 piedi viene accoppiato a una chiatta da 80,000 barili progettata da Bristol Harbour Group e costruita da Conrad Industries di Amelia, in Louisiana. Queste chiatte misurano 405 piedi per 74 piedi.

Ogni unità ATB utilizza un sistema di accoppiamento rimorchiatore/chiatta Beacon-Finland JAK 700. L'accesso dell'equipaggio alle chiatte è facilitato da una passerella personalizzata Schoelhorn-Albrecht. Coastal Marine Equipment di Gulfport MS sta fornendo cabestani di coperta sui rimorchiatori.


Uno dei due Cummins QSK60-M da 2200 cavalli ciascuno dell'Assateague, con il riduttore Reintjes WAF 873.

 

Una coppia di motori Cummins QSK60M, Tier 3, ciascuno da 2,200 CV, fornisce potenza di propulsione. Sono accoppiati a Reintjes WAF 873 ingranaggi con riduzione di 7,087:1 ed eliche in bronzo da 102 pollici a 4 pale montate su alberi da 9,5 pollici. Due generatori Cummins da 125 kW alimentati con QSB7-DM forniscono energia elettrica a ciascuna imbarcazione con un generatore di emergenza da 60 kW alimentato da Cummins.

 

I rimorchiatori avranno alloggio per un massimo di dieci membri dell'equipaggio. Le barche con motore Cummins saranno classificate ABS-A1 TUG, AMS, ABCU.

Foto per gentile concessione di Vane Bros.

 

Per ulteriori informazioni:

 

Blaise Willig
Responsabile delle comunicazioni
Vane Brothers Company
Viale Frankfurst 2100
Baltimora, MD 21226
Telefono: 410 735 8140
E-mail: [email protected]

Cantiere navale Conrad Orange
710 Via del Mercato
Arancione, TX 77630
Telefono: 409 883 6666

Richard Sutton
Marine Territory Manager, Cummins East
Vendite e assistenza Cummins
1907 Park 100 Drive
Dr. Glen Burnie 21061
Telefono: 410 762 1419
Cellulare: 443 690 2986
E-mail: [email protected]

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...