""
Marittimo

Nuovo ASD da Vitawani

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 808

 

Vitawani Shipbuilding di Sibu, Sarawak nella Malesia orientale, negli ultimi anni ha consegnato una vasta gamma di imbarcazioni da lavoro, dai rimorchiatori per la movimentazione delle ancore ai mezzi da sbarco. Attualmente stanno completando un rimorchiatore ASD costruito secondo le specifiche multifunzione.

Il rimorchiatore ASD da 29,95 metri ha un raggio di 9,8 metri e una profondità stampata di 3,6 metri. Classificato da NKK come 1+Hull, MACH, Fifi-1, per una navigazione senza restrizioni, il rimorchiatore è stato progettato dalla Kenton Marine di Singapore. La versatilità della nave è migliorata da uno spazio aperto sul ponte di poppa di 50 metri quadrati, alloggi per 10 membri dell'equipaggio e una durata di 16 giorni.

 

 

 

 

Una coppia di motori principali Cummins KTA50-M2 fornisce potenza di propulsione, ogni motore è valutato per 1600 CV a 1800 giri/min. I motori si trasformano in unità di azionamento azimutali Schottel SRP1012 con eliche a passo variabile a quattro pale da 2100 m/m negli ugelli per dare al rimorchiatore una spinta stimata di 40 tonnellate.

 

 

La sala macchine comprende tre gruppi elettrogeni da 80eKw alimentati da Cummins 6BT5.9D(M). Una presa di forza dal motore principale fornisce FFS + 1200 metri cubi Fi-Fi da due monitor esterni. La nave ha un serbatoio per 5 metri cubi ciascuno di schiuma e disperdente di olio.

Verricelli, includono un verricello idraulico di ancoraggio / lenza di movimentazione a prua e un argano di traino idraulico a poppa. C'è anche un gancio di traino pneumatico a sgancio rapido da 40 tonnellate (nominale) e 60 tonnellate (provato).

 

 

Foto e specifiche per gentile concessione di Vitawani Shipbuilding

 

Per ulteriori informazioni:

 

Hui Ting, Wong
Assistente Marketing
Cantiere navale, Sibu
Lot 525 & 526, Blk 1, Seduan Land District,
Rantau Panjang, 96000 anni,
Sibu, Sarawak, Malesia
Telefono: 084 218510
E-mail: [email protected]

 

 

Steven Yii
Area Manager, Sarawak
Vendite e assistenza Cummins Sdn Bhd
Lotto 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, Sarawak, Malesia.
Tel.: +6084311506, 311807, 311808, 337050
Telefax: +6084336001
Cellulare: +60198878292
E-mail: [email protected]

 

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...