""
Marittimo

Lancio del rimorchiatore argentino ASD

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 774

 

 

 

 

Un paio di Rolls Royce guida sul nuovo rimorchiatore argentino Brutus.

 

Costruito secondo un progetto argentino in un cantiere argentino, un nuovo rimorchiatore con comando a poppa azimutale di 28,8 per 10 metri sarà presto al lavoro per gestire le navi nel suo paese d'origine. Per essere chiamata Brutus, la nave è stata progettata dall'ing. Emilio Noël e costruita dalla Astilleros Unidelta S.A. di Buenos Aires.

 

La profondità di 4,7 metri della nave include i due Rolls-Royce Azimuthing Thruster, Type US 205 / P20 FP. Ciascuno di questi propulsori montati a poppa è alimentato da un motore diesel Cummins QSK60M a 16 cilindri che genera 2700 CV (2013 kW) a 1900 giri/min. La forma dello scafo presenta una doppia chine che si allarga a poppa per dare un fine deadrise alla poppa che consentirà al rimorchiatore di operare in modo efficiente sia in modalità Ahead che Sternn.
 

 

 

Uno dei motori principali Cummins QSK60-M del rimorchiatore pronto per essere sollevato in posizione.

 

Con una velocità di progetto di 12 nodi, si prevede che il rimorchiatore da 5400 HP fornirà un tiro dissuasore di 65 tonnellate. Sul ponte di prua è stata installata una combinazione Rolls-Royce Hydraulic Towing e verricello di ancoraggio. Sul ponte di poppa, c'è un gancio di traino a disco rapido Mapawey, tipo DCX50/65 con un carico di rilascio di 65 tonnellate. Altre attrezzature sul ponte di poppa includono un cabestano da tre tonnellate da 25 m / min.

 

 

 

Il motore del porto sul suo letto.

 

Il rimorchiatore è inoltre dotato di una pompa diesel alimentata da un Cummins 6BT5.9-D(M) in grado di erogare 200 metri cubi all'ora a due monitor ciascuno in grado di raggiungere 100 metri cubi all'ora. Due gruppi elettrogeni da 80 kW sono alimentati ciascuno da un motore Cummins 6B-CP.

 

L'alloggio è previsto per un massimo di dieci membri dell'equipaggio. Il serbatoio include 107,4 metri cubi di carburante, 15,8 cu.mt. di acqua e 6,5 cu.mt. di olio lubrificante. La nave è progettata e costruita secondo le regole del Lloyd's Register of Ships e della Prefectura Naval Argentina.

Il rimorchiatore Brutus trarrà vantaggio da un design flessibile per funzionare sia come rimorchiatore di assistenza portuale e navale, sia come rimorchio costiero.

 

Foto per gentile concessione di Cummins

 

Guarda il video su: https://www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be

 

Per ulteriori informazioni:

 

 

Costruttore di barche:
Astilleros Uni delta S. A.
Chubut 1350, 1624 Rincón de Milberg,
Buenos Aires, Argentina
Telefono: +54 11 4749 9112

 

Progettista di barche:
Ing. Emilio Noël
San Martín 981, Piso 4, Oficina 14, 1004 CABA,
Argentina
Telefono: +54 11 4311 7782

Alimentazione motore:
Armando Tavarozzi
Leader nella vendita di motori HHP
Cummins Distribution
Ruta Panamericana Km. 32,5
El Talar, Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4736-6428
Cel.: +54 11 3280-8713

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...