Études de cas Cummins

Nous sommes là pour le long terme. Nous construisons des partenariats durables qui mènent à des innovations plus intelligentes pour nos clients. Ces témoignages de clients témoignent de notre engagement et de notre capacité à fournir à des clients comme vous des solutions d’alimenter améliorées grâce à des innovations de classe mondiale dans un certain nombre d’industries.

Filtrer les études de cas

« Les constructeurs choisissent les génératrices Onan en raison de la facilité d’utilisation d’Onan, et elle est soutenue par Cummins, de sorte que la chaîne d’approvisionnement devrait être meilleure aussi. » Les pêcheurs apprécient les groupes électrogènes Onan silencieux Les bateaux de plaisance construits sur mesure représentent le navire par excellence en matière de design de luxe, d’architecture navale et de savoir-faire. En tant qu’incarnation et vision d’un propriétaire de yacht privé exigeant, les bateaux de rêve uniques exigent des

« J’ai une confiance totale dans les produits Cummins et je n’ai jamais eu de problème à obtenir des pièces Cummins. » - Capitaine Norm Bekoff Faites le calcul : compter sur Cummins réduit les coûts de carburant de moitié! Plusieurs variables influent sur le succès d’un pêcheur commercial dans le cadre d’une opération d’affrètement. Il y a la météo imprévisible, l’identification d’un lieu de pêche chaud et l’incitation des clients potentiels à choisir votre bateau - c’est une com

À quelques instants de sauter à bord d’un bateau à moteur de grande classe et de le conduire comme s’il l’avait volé, le James Bond fictif gravitait autour de l’Omega 47 de Technohull pour sa prochaine poursuite en bateau dramatique, invraisemblablement longue et à grande vitesse, d’un infâme méchant dont le quartier général se trouvait sur une île isolée. Le semi-rigide de luxe Technohull Omega 47 est une vitesse haute performance inspirée de Bond

Défi :  Digea avait besoin d’une alimentation de secours pour plus de 45 sites de diffusion de télévision numérique à travers le pays, ce qui était essentiel pour maintenir les équipements protégés en marche, et les transmissions en ondes, en cas de défaillance du réseau. Solution : Le distributeur Ergotrak de Cummins a fourni des systèmes de secours pour les plus de 45 sites, déployant trois types de Cummins g

« Les KTA19 de Cummins fournissent la quantité parfaite de alimenter pour faire notre travail. » - Brennan Templet, second et pilote de Richard B Criez tant que vous voulez dans le marais, personne ne vous entendra jamais - ou ne vous aidera. Sur le bayou, l’autonomie et l’auto-préservation sont essentielles, car dans une région éloignée, vous êtes seul, dans les éléments. Avoir un moteur comme le KTA19 de Cummins avec du couple, de la alimenter et de la maniabilité

Défi :  Installer un système d’alimenter de protection critique fiable pour Digital Realty afin de répondre aux exigences strictes de certification Tier 3, telles que définies par l’Uptime Institute. Solution : Cummins Power Generation a livré six ensembles de génératrice au diesel C2250D5 montés sur le toit et alimentés par des groupes moteurs QSK60-G4, ainsi que des enceintes acoustiques et un système de carburant sur mesure

Défi :  Installer un système d’alimentation de secours fiable pour le centre de données mondial LG CNS Busan, assurant la continuité du service et prévenant la perte de données en cas de panne d’alimenter. Solution : Cummins a livré un système de alimenter complet comprenant 12 unités de C2250D6A ensembles de génératrice au diesel pour fournir un total de 27 MW de alimentation de secours. Rés

Défi :  Cummins s’est vu confier la tâche d’approvisionner le Twin Arrows Navajo Casino Resort en milieu rural avec une alimentation de secours d’urgence. Le besoin essentiel de la mise en veille en tant qu’opération de jeu est que le complexe ne perde pas d’alimenter la salle de jeu ou les systèmes de machines à sous de jeu pour maintenir le jeu sur le sol. Cummins Power Generation a été sélectionnée pour fournir des génératrices diesel pour critic

Défi :  Concevoir un système d’alimentation de secours adapté pour répondre aux exigences de niveau de criticité de NEXTDC et l’installer dans un environnement non conventionnel, mais aussi répondre à la demande de mise sur le marché rapide du client sans compromettre l’intégrité du travail et de l’équipement. Solution : 5,4 MW d’alimentation de secours comprenant trois groupes électrogènes C2250 QSK60 de CPG g

Défi :  Réduire la dépendance à l’égard du réseau national en améliorant la solution de cogénération de l’université, vieille de 32 ans. Utilisation d’une technologie conforme aux réglementations environnementales et pouvant fonctionner en continu sur une base 24/7, tout en pouvant s’insérer dans un espace alloué limité. Solution : Une nouvelle solution cogénération avec le turbocompresseur unique QSV91G C2000N6C de Cummins

Solution d’alimenter Cummins pour KBC Bank Challenge :  KBC Bank et sa filiale hongroise K&H ont choisi Cummins pour l’alimentation de secours de deux des centres de données en miroir de la banque en Hongrie. Solution : Chacun des sites mis en miroir a été équipé de deux ensembles de génératrice C3000 D5 par site, tous deux équipés de groupes moteurs QSK78 et de commandes PCC 3.3.

La solution continue du centre informatique de Cummins est le premier choix pour Turkcell Défi :  Devenir le principal fournisseur d’alimenter continu le centre de données de Turkcell. Solution : Cummins a installé dix ensembles de génératrice C1675 D5A, deux unités C1100 D5B et une seule C700 D5 au sous-sol d’un immeuble de trois étages.  Cummins a également décroché un contrat pour

Défi :  CalBank, l’une des principales banques du Ghana, avait besoin d’une solution d’alimentation de secours pour son siège social à Accra. Cummins Ghana a été chargé de fournir un système alimentation de secours sur lequel les bâtiments du siège social, y compris un hall bancaire et un centre de données, pourraient compter pour fournir un service et des solutions ininterrompus et efficaces à ses clients, même pendant alimenter pannes.

« Ici, près de Cape Cod, il y a beaucoup de soutien [de la part de Cummins]. La concession Dunham est ouverte tout le temps. J’ai aussi des Cummins X15 dans tout mon travail et des camionnettes pour mon entreprise d’excavation. » - Capitaine Anthony Belculfine  Diesel intelligent QSC8.3 600 prend les devants La combinaison étonnante de puissance et d’efficacité n’est qu’un des avantages de trouver le bateau et le bateau parfaits.

Aperçu du défi : Fournir des technologies de systèmes alimenter pour une solution de micro-réseau entièrement hors réseau qui a la capacité de fournir une alimenter fiable et continue dans des conditions ambiantes élevées, pour une entreprise de industries extractives aurifères.  Solution : Une solution hybride d’énergie renouvelable avec neuf ensembles de génératrice à essence QSV91G C2000N5CB et deux génératrice diesel C2250D5 QSK60

Quoi : Quatre ensembles de génératrice de 1250 kW à 13,8 kV CA avec commande PowerCommand® autonome embarquée à microprocesseur pour la mise en parallèle et la protection. Le PowerCommand® DMC 8000 qui est un contrôle de niveau système à la pointe de la technologie. La résistance aux arcs appareillage de commutation évaluée à 15 kV et le PowerCommand Cloud™ pour la surveillance en temps réel. Le système fonctionne en parallèle étendu avec l’utilitaire

Un bateau de croisière d’inspiration espagnole plein de style et de confort Enveloppé de luxe au milieu des vagues qui clapotent doucement la coque du Menorquin 68, c’est une expérience sensuelle en mer. Trois belles cabines avec quatre couchettes incitent à dormir un peu plus longtemps. Au réveil, en montant la descente dans l’entrée ouverte du salon bien aménagé, la lumière du soleil entre avec la mer

« Le groupe électrogène silencieux, la fiabilité éprouvée, la facilité d’entretien et la longévité sont les principales raisons pour lesquelles les navires à long rayon d’action de Nordhavn sont construits en standard avec les génératrices marines Onan. » - Jim Leishman, vice-président et copropriétaire, Nordhavn Yachts Nordhavn 41 économe en carburant a une faible empreinte carbone Le Nordhavn 40 a établi le record du monde pour un bateau de série de moins de 70 pieds, autour du monde