Les technologies de carburant de remplacement vous donnent l'énergie d’aller plus loin
Les solutions de carburant de remplacement sont des moyens de plus en plus populaires d’alimenter les entreprises de tous les secteurs tout en les aidant à réduire leur impact environnemental. Cummins vous propose la bonne solution à n’importe quelle étape de la décarbonisation.
Cummins est votre partenaire sur le chemin de la décarbonisation. Grâce à des ressources pédagogiques et à un accompagnement personnalisé, notre équipe vous tiendra informé et vous assistera lors de chaque étape du processus. Bien que les technologies de carburant de remplacement puissent alimenter diverses industries, nous reconnaissons que les entreprises ayant des parcs de véhicules sont souvent confrontées à des objectifs concurrents. Nous sommes fiers de partager comment les technologies de carburant de remplacement peuvent faire progresser votre entreprise.
Faire progresser l’avenir avec les technologies de carburant de remplacement
Une variété de solutions à faible émission de carbone ou à zéro carbone sont disponibles pour répondre à un large éventail d’exigences en matière de moteurs et de génératrices.
Découvrez les avantages des carburants alternatifs
Les carburants de remplacement offrent de nombreux avantages au-delà de leurs avantages environnementaux. Étant donné que chaque entreprise a des besoins uniques, les carburants alternatifs permettent aux parties prenantes d’explorer et de découvrir les solutions qui correspondent le mieux à leurs priorités et à leurs objectifs.
Compatibilité environnementale
Les carburants comme le biodiesel et le diesel renouvelable laissent une empreinte carbone moins importante, sont biodégradables, non toxiques et produisent moins de fumées que les carburants traditionnels.
Performances améliorées
Les mélanges de biodiesel et d’éthanol ont des indices de cétane et d’octane plus élevés que le diesel ou l’essence non mélangés, ce qui améliore leurs performances et leur accélération.
Augmentation de la durée de conservation
Contrairement à l’essence et au diesel, qui ne durent que quelques mois, certains carburants alternatifs peuvent être stockés indéfiniment. Les carburants de remplacement qui offrent une durée de conservation illimitée comprennent le gaz naturel, l’hydrogène et le propane.
Découvrez des ressources d’experts sur les carburants alternatifs
Découvrez les dernières avancées en matière de technologie des carburant de remplacement et restez au courant des idées des experts de Cummins.
Comparer la réduction des émissions des carburants alternatifs
La façon dont les carburants de remplacement sont fabriqués est tout aussi importante que ce qui se passe lorsqu’ils brûlent. Découvrez comment les groupes moteurs diesel se positionnent comparé aux carburants de remplacement.
Explorez d’autres avantages des technologies de carburant de remplacement
Les carburants de remplacement peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité et de réduction des coûts.
FAQ sur les carburants de remplacement
Passer des combustibles fossiles aux énergies alternatives est un investissement à long terme dans la décarbonisation de votre entreprise. En tant qu’élément le plus abondant, l’hydrogène est un carburant de remplacement facilement disponible pour les entreprises qui cherchent à éliminer le carbone. Cependant, plusieurs sources d’énergie de remplacement, y compris le biodiesel, l’huile végétale hydrotraitée et le gaz naturel renouvelable, peuvent offrir la bonne combinaison de flexibilité en matière de carburant et d’avantages environnementaux et économiques. Cummins peut vous aider à trouver l’énergie de remplacement adaptée aux objectifs uniques de votre entreprise en matière de durabilité et de réduction des coûts, afin que la transition se fasse aussi en douceur que possible.
Le gaz naturel est le carburant de remplacement le plus utilisé. Il fonctionne aussi bien que le diesel dans les véhicules et est utilisé dans les voitures depuis des décennies. Le gaz naturel réduit les émissions de gaz à serre et d’autres polluants, comme le NOx et les particules. C’est un carburant populaire pour les véhicules lourds fonctionnant en milieu urbain, notamment les camions à ordures, les autobus et les camions de livraison. De plus, il est couramment utilisé dans les applications stationnaires, telles que les systèmes de cogénération à haut rendement qui fournissent de l’électricité, de la chaleur et, dans certains cas, du refroidissement.