Alimenter un avenir plus propre grâce à l'hydrogène gazeux
L’hydrogène est une source d’énergie de plus en plus populaire et offre de nombreuses possibilités aux entreprises qui cherchent à se décarboner. L’hydrogène est facilement disponible et ne libère pas de dioxyde de carbone (CO2), ce qui en fait un carburant de remplacement intéressant.
Chez Cummins, nous comprenons l’importance de respecter les réglementations tout en répondant aux besoins de l’entreprise. À mesure que la réglementation évolue, nous sommes là pour vous aider à naviguer dans la transition énergétique et à innover vers un une alimentation future plus intelligente et plus propre.
La technologie de l’hydrogène par Cummins
En investissant dans des solutions novatrices à base d’hydrogène, nous ouvrons la voie à une alimentation propre qui vous aidera à respecter les réglementations, à réduire les émissions et à assurer la pérennité de votre entreprise.
Pourquoi l’hydrogène carburant est l’avenir de l’énergie propre
En tant que l’un des éléments les plus abondants de l’univers, l’hydrogène est un élément essentiel de la façon dont les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs de décarbonisation et réduire leur impact environnemental.
Pas d’émission directe de CO2
L’hydrogène réduit les émissions de gaz à effet de serre grâce aux piles à carburant, qui convertissent l’hydrogène en électricité pour alimenter les véhicules tout en libérant des quantités presque infimes de dioxyde de carbone.
Renouvelable et facilement disponible
L’hydrogène est une source renouvelable qui peut être facilement produite à partir de l’eau en utilisant de l’électricité renouvelable. Il brûle sans émettre de gaz à serre.
Stockage à long terme
Le stockage de l’hydrogène à bord des véhicules à moteur est sûr et, avec une pression de stockage de 700 bars, il permet un stockage plus important de carburant à bord et une autonomie étendue.
Capacités de ravitaillement rapide
Les groupes moteurs à hydrogène offrent des temps de ravitaillement rapides ainsi que des performances, une durabilité et une fiabilité semblables à celles du diesel. Contrairement aux véhicules électriques, les véhicules à hydrogène n’ont pas besoin de plus de temps pour se recharger.
Explorez les ressources pour comprendre l’hydrogène gazeux comme carburant
L’hydrogène gazeux est un carburant durable, accessible et adaptable. Nos solutions à base d’hydrogène gazeux ouvrent la voie au carburant du futur.
Avantages de l’hydrogène pour les applications hors route
Un moteur à combustion interne à hydrogène peut fonctionner aux mêmes endroits qu’un moteur diesel pour le bénéfice d’un large éventail d’industries.
Comparaison des groupes moteurs à hydrogène et des piles à carburant
Alors que les groupes moteurs à hydrogène et les piles à carburant utilisent l’hydrogène pour alimenter les véhicules, les piles à carburant génèrent de l’électricité à partir de l’hydrogène.
Explorez l’avenir de la production d’hydrogène
Découvrez les technologies d’électrolyseurs de Cummins et comment Cummins innove et crée des partenariats à long terme pour créer une nouvelle économie de l’hydrogène.
FAQ sur l’hydrogène gazeux à carburant
Les piles à carburant à hydrogène génèrent de l’électricité grâce à une réaction électrochimique où l’hydrogène et l’oxygène se combinent pour produire de l’électricité, de l’eau et de la chaleur. Ils alimentent des véhicules à l’aide d’hydrogène, un carburant sans carbone, en fournissant de l’électricité à un moteur électrique. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont efficaces pour les charges faibles ou fonctionnant sans charge.
L’hydrogène est facilement produit à partir d’eau en utilisant de l’électricité renouvelable grâce à un processus appelé électrolyse. Dans cette réaction électrochimique très efficace qui a lieu dans notre système d’électrolyseur, l’eau se transforme en hydrogène et génère de l’hydrogène gazeux. Ce procédé n’émet aucun gaz à effet de serre et est à la fois incolore et inodore.
L’hydrogène vert est produit à l’aide de sources d’énergie renouvelables comme le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité pour électrolyser l’eau. La réaction qui en résulte ne produit que de l’hydrogène et de l’oxygène, ce qui signifie que le processus n’émet pas de dioxyde de carbone. L’hydrogène vert est la seule couleur de l’arc-en-ciel de l’hydrogène qui ne produit aucune émission nocive de gaz à effet de serre.
Les groupes moteurs à hydrogène sont des groupes moteurs à combustion interne qui brûlent de l’hydrogène comme carburant. Ils sont aussi fiables et durables que les groupes moteurs diesel et comportent bon nombre des mêmes composants tels qu’un bloc moteur, un vilebrequin et des pièces d’installation. Les groupes moteurs à hydrogène ont aussi l’apparence, le son et le fonctionnement des groupes moteurs à combustion interne.
L’hydrogène peut être livré ou produit sur place. Une station de ravitaillement en hydrogène permet aux véhicules utilisant un modèle de distribution gazeuse ou liquide de faire le plein. Contrairement aux véhicules électriques, qui peuvent prendre beaucoup de temps à se carburant, les groupes moteurs à hydrogène offrent des temps de ravitaillement rapides et des performances, une durabilité et une fiabilité similaires à celles du diesel.