Preguntas frecuentes acerca de los motores de diésel
El tema de los motores de diésel avanzados puede llegar rápidamente a ser sumamente técnico y convertir una pregunta simple en un análisis de inmersión en profundidad. Nuestro equipo de Cummins quiere que este y los temas circundantes sean tan digeribles como sea posible, razón por la cual hemos reunido esta página de preguntas comunes que hemos encontrado en los motores de diésel de avanzada circundantes.
Por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía
Preguntas y respuestas sobre motores de diésel
La vida útil de un motor de diésel promedio está en cualquier lugar de 400, 000 millas a 1, 000, 000 millas, mientras que la vida útil promedio de un motor a gas es de aproximadamente 200, 000 millas.
Los motores diesel están diseñados de manera diferente a los motores de gasolina, lo que significa que tienen más espacio dentro del motor para que más aceite se mueva libremente. Esto permite que los componentes del motor funcionen más tiempo en niveles óptimos.
Otros factores clave en la durabilidad de los motores de diésel son su diseño general y su aplicación se usa en comparación con otros motores.
El método más preciso para diagnosticar problemas del motor es ponerse en contacto con el fabricante del motor para obtener su información sobre las soluciones. Más allá de eso, aquí hay algunos problemas comunes del motor de diésel.
- Humo negro: Una característica común de los motores de locomotoras antiguas, el humo negro es una clara señal de un problema grave con su motor diesel. Hay varias causas para el humo negro, como una bomba de inyector defectuosa, una válvula de recirculación de gases de escape incorrecta o algo tan simple como las bajas temperaturas de funcionamiento. Limpiar el sistema de aire es un excelente primer paso para combatir esto, pero en última instancia, debe consultar con un especialista.
- Arranques duros: las condiciones más frías suelen conducir a arranques duros de los motores de diésel. El clima es solo un catalizador que conduce al problema de arrancar el motor con fuerza. Un arranque duro o ningún arranque puede deberse a tapones de incandescencia defectuosos, batería defectuosa o un problema con el sistema de combustible, por nombrar algunos.
- Combustible contaminado: Debido a su mayor viscosidad, el combustible diesel tiene una mayor probabilidad de contaminarse. El agua, el hollín y otros desechos son contaminantes comunes del combustible. El reabastecimiento de combustible es una solución simple, pero si no puede atrapar este problema lo suficientemente temprano, deberá llevar el motor a un profesional para que lo arregle.
Estos problemas y soluciones en los motores de diésel son difíciles de manejar por su cuenta. Cada vez que pueda identificar un problema grave con el motor, se aconseja llevarlo a un especialista o contactar al fabricante. Los motores pueden ser fijos, pero solo correctamente por profesionales. Para los profesionales de confianza de la industria, considere llevar todos sus problemas de motores de diésel a Cummins. Nuestros motores y servicio son los mejores en su clase.
Dependiendo del rendimiento del motor, la frecuencia con la que se debe hacer mantenimiento variará. Una práctica segura sería tener un motor de diésel atendido cada seis meses. Por lo menos, debería ser visto una vez al año para asegurarse de que todo está en funcionamiento. Esta no es una regla concreta, ya que el tipo de motor de diésel y para qué se utiliza tendrá un impacto significativo en la frecuencia con la que deberá ser atendida. El manual de servicio de Cummins es un excelente recurso que ofrece programas de mantenimiento basados en el tipo de producto.
Otro aspecto clave para el mantenimiento de un motor de diésel es la variación. Un camión de larga distancia que opera diariamente en varios cientos de millas tendría requisitos de mantenimiento y servicio distintos en comparación con un automóvil personal con un motor de diésel que solo necesita mantenimiento cada seis meses.
Otro ejemplo de esta variación sería para camiones mineros. Transportan cargas de Amazon casi durante todo el día durante semanas y meses en entornos muy directos. Sus necesidades de mantenimiento y servicio, por lo tanto, son diferentes de la de un camión de larga distancia o de un auto comercial de cada día.
Los tipos de motores de diésel suelen designarse por tamaño. Hay tres tipos:
- Pequeño: Los motores diesel pequeños se clasifican como de salida como máximo, 288 caballos de fuerza. También son de inyección directa, motores en línea, de cuatro o seis cilindros. Debido a su tamaño relativo y potencia, se encuentran más comúnmente en camiones pequeños o automóviles. De los tres tipos, este es el motor de diésel más común producido.
- Medio: Los motores diésel medianos están un paso más allá de los pequeños. Pueden producir hasta 1, 000 caballos de fuerza. Algunos motores V-8 y V-12 pertenecen a este grupo. Este tipo de motor se usa comúnmente en camiones para trabajo pesado.
- Grande: En este nivel, estamos discutiendo un poder serio. Los motores de diésel grandes se usan para alimentar trenes, barcos y otros vehículos grandes o equipos. Operan a un exceso de 1, 000 caballos de fuerza.
Los motores de diésel están hechos de docenas de piezas. Sin embargo, la lista de piezas del motor a continuación proporciona información acerca de nueve de los componentes más vitales.
- Bloque: Como base del motor de diésel moderno, el bloque es donde se contienen todas las piezas para el proceso básico de combustión interna. El bloque tiene un espacio abierto para cada cilindro, donde ocurre la combustión.
- Pistones: Los pistones crean la parte inferior de la cámara de combustión, moviéndose hacia arriba y hacia abajo en el cilindro mientras el motor está funcionando. El movimiento de los pistones crea la compresión del aire que conduce a la combustión.
- Culata: La culata cierra la parte superior del espacio abierto en el bloque para llegar a la cámara donde ocurre la combustión. Esta cabeza puede ser una sola unidad para cubrir todos los cilindros o varias unidades que cubren una sección.
- Válvulas: Con el cilindro cerrado por el pistón en la parte inferior y la culata en la parte superior, debe haber una manera de permitir que entre aire fresco y que salgan los gases sobrantes. Aquí es donde vienen las válvulas. Por lo general, hay dos válvulas para tomar aire y dos para el escape de cada cilindro.
- Inyectores de combustible: Ahora, tiene que haber una manera de obtener combustible dentro del cilindro, por lo que hay algo para quemar. Estos componentes son una parte compleja del proceso, pulverizando combustible en patrones muy precisos con un tiempo altamente controlado.
- Árbol de levas: En lugar de depender de un sistema eléctrico para abrir válvulas e inyectar combustible, la mayoría de los motores utilizan un proceso mecánico. Las revoluciones del árbol de levas controlan el momento de estos eventos por lóbulos en el eje que los pone en movimiento.
- Bielas: Estas piezas se conectan a un pistón en el brazo inferior y llevan la fuerza de la combustión al cigüeñal.
- Cigüeñal: El cigüeñal transfiere el movimiento lineal de la combustión (la parte ascendente y descendente del proceso de combustión) a un movimiento de rotación.
Conozca más acerca de los componentes de un motor de diésel.
En los motores de diésel, la combustión interna resulta en la expansión de gases de alta temperatura y alta presión, esto a su vez mueve pistones al transformar energía química en energía mecánica. Obtenga más información sobre cómo funciona un motor de diésel.
El motor de diésel moderno comienza con un bloque que contiene todas las piezas para el proceso básico de combustión interna, con un espacio abierto para cada cilindro donde se produce la combustión. Obtenga más información sobre cómo funciona un motor de diésel.
El motor debe suministrar aire, combustible y lubricación continuamente a los cilindros. Las emisiones del motor creadas como subproductos de la combustión también deben ser tratadas para cumplir con los estándares ambientales globales que abarcan los sistemas de aire, combustible, lubricación, enfriamiento y filtración. Obtenga más información sobre cómo funciona un motor de diésel.
La densidad del oxígeno cambia dependiendo de la temperatura y la altitud del aire, lo que hace que el aire circundante no sea ideal. Para tratar esto, Cummins presentó los primeros turbocompresores en los años 1950. Obtenga más información sobre cómo funciona un motor de diésel.
Mientras que los motores de diésel son conocidos por contaminar al emitir humos y hollín durante su uso, son más limpios de lo que usted cree. Un subproducto positivo de las regulaciones de la Agencia de protección ambiental (EPA) es que los motores de diésel son más limpios de lo que nunca han estado. Debido a que se fabrican motores más sanos y eficientes, podrían durar 30 años o más.
Si bien ningún motor de combustión interna (ICE) funciona con un 100% de limpieza, el concepto de Clean Diesel ha estado en funcionamiento en compañías como Cummins desde hace algún tiempo. biodiésel es solo una manera en la que nos esforzamos por crear alternativas más limpias.
Cummins, en común con todos los demás fabricantes de motores, solo certifica a los motores para que cumplan con los combustibles registrados por la EPA (u otros organismos reguladores locales).
Dos ventajas que ofrecen los motores diésel es que son más duraderos y fiables que los motores de gasolina. No requieren bujías para encender combustible. Los motores de diésel también tienen un mayor ahorro de combustible que los motores de gasolina.
Dicho esto, los motores de diésel se usan en vehículos, máquinas y otros proyectos en los que los motores de gasolina simplemente no serían capaces de realizar las tareas.
Los motores diesel pueden durar más de 30 años, lo que significa que estos motores trabajarán más y más duro que sus contrapartes.
Las ventajas y desventajas de la gasolina y el diésel vendrán más o menos a las necesidades del uso práctico de la persona o la organización. Para operaciones a gran escala, tener motores de diésel de gran tamaño a su disposición es necesario en la mayoría de los casos. En cualquier caso, trabajar con un fabricante como Cummins garantizará que reciba el mejor motor para sus necesidades.
Si bien los motores de diésel son la opción preferida en circunstancias específicas, todavía hay algunos inconvenientes al usarlos. Por un lado, los motores de diésel, en promedio, cuestan más combustible que los motores de gasolina.
Otra desventaja de usar motores diesel que la mayoría de la gente asocia con ellos es su impacto ambiental. Cummins trabaja constantemente con nuevas iniciativas para crear un futuro más limpio para los motores de diésel.
Sí. El diésel renovable es adecuado para su uso en motores diésel (consulte siempre con su fabricante de equipos originales y el manual del vehículo antes de probar un nuevo combustible). Anunciamos la compatibilidad con con algunos combustibles diésel renovables para nuestros motores B 6.7 y L9. Este tipo de combustible es un movimiento excelente en la dirección correcta para combatir las desventajas asociadas con el uso de diésel.
Los motores diésel se clasifican por tamaño:
- Pequeño: Hasta 288 hp, que se encuentra en camiones pequeños o automóviles
- Mediano: Hasta 1,000 hp, utilizado en camiones de trabajo pesado
- Grande: Más de 1,000 hp, utilizado para trenes, barcos y otros vehículos grandes
También se pueden clasificar por ciclo de combustión:
- Cuatro tiempos
- Dos tiempos
Obtenga más información sobre lo que hace que los motores diésel sean motores diésel avanzados.
Los motores de cuatro tiempos tienen cuatro etapas: admisión, compresión, potencia y escape. Los motores de dos tiempos los combinan en dos tiempos. Los motores de dos tiempos fueron eliminados debido a la alta contaminación y las averías frecuentes, dejando a los motores de cuatro tiempos como el tipo superior. Obtenga más información sobre lo que hace que los motores diésel sean motores diésel avanzados.
Los avances clave incluyen un mayor ahorro de combustible con menos emisiones, intervalos de drenaje de aceite más largos y filtros que no requieren mantenimiento. En un estudio, los vehículos diésel muestran un 24% más de eficiencia de combustible en la conducción urbana y un 29% en la carretera. Obtenga más información sobre lo que hace que los motores diésel sean motores diésel avanzados.
Los pistones de los motores de diésel se elevan hasta la parte superior del cilindro, creando una relación de compresión más alta que los motores de gasolina. Esto suministra aire más rápido a velocidades de combustión más rápidas, lo que resulta en un aumento de la torsión, la potencia y la eficiencia general. Obtenga más información sobre lo que hace que los motores diésel sean motores diésel avanzados.
Los motores de diésel limpios de hoy en día emiten emisiones 90% menos dañinas que los motores producidos antes del año 2000. Cummins produce motores capaces de eliminar hasta un 98% de las partículas del escape. Obtenga más información sobre lo que hace que los motores diésel sean motores diésel avanzados.
Rudolf Diesel, un inventor e ingeniero mecánico alemán, patentó el primer diseño de motor de encendido por compresión en 1892 y creó con éxito el primer prototipo de motor diesel en 1897. Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Uno de los primeros combustibles que Rudolf Diesel consideró fue el aceite de semilla vegetal, que finalmente condujo a la creación del biodiesel. Hoy en día, el combustible diesel se crea mediante la refinación de petróleo crudo y otros materiales de biomasa. Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Hay tres tipos comunes:
- Diesel #1: Menor viscosidad, mejor en temperaturas frías y se quema más rápido
- Diesel #2: más grueso, menos costoso y más eficiente en el consumo de combustible
- Biodiesel: Hecho de aceites vegetales y/o grasas animales
Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Los motores diésel utilizados en la actualidad se clasifican por tamaño:
- Pequeño: camiones ligeros, agricultura y construcción
- Mediano: Camiones comerciales para trabajo pesado
- Grandes: trenes, barcos y generadores grandes
Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Los motores diésel impulsan camiones de entrega, trenes, autobuses, embarcaciones, maquinaria de construcción y vehículos militares, y también hacen funcionar generadores que proporcionan electricidad a lugares remotos y energía de emergencia para grandes instalaciones como hospitales. Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Clessie Cummins fundó Cummins Engine Co. en Columbus, Indiana en 1919, en sociedad con William G. Irwin. Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Cummins se centra en aumentar la recuperación de calor residual, reducir la fricción del motor, ofrecer una amplia cartera de soluciones de energía y respaldar el uso del biodiésel, incluido el B20, sin dejar de mirar hacia el diésel B50 y B100. Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
Cummins ofrece seis motores de diésel actuales:
- Serie X15 Efficiency (400-500 hp)
- Serie X15 Productivity (430-605 hp)
- Serie X15 Performance (525-565 hp)
- X12 (350-525 CV)
- L9 (260-380 CV)
- B6.7 (200-325 CV)
Obtenga más información sobre los motores de diésel de Cummins.
Los motores de diésel de Cummins ofrecen soluciones para una amplia variedad de mercados de camiones para trabajo mediano y pesado. Obtenga más información sobre los motores de diésel de Cummins.
El diésel le permite llegar más lejos con menos a la vez que ofrece una mejor aceleración, remolque y potencial de remolque que sus homólogos de gasolina. Obtenga más información sobre los motores de diésel de Cummins.
Sí. Cuando se combinan con sistemas de postratamiento innovadores e ingeniería de vanguardia, los motores de diésel pueden funcionar con cero emisiones netas y complementar las operaciones con mezclas de biodiésel. Obtenga más información sobre los motores de diésel de Cummins.
El Next Generation X15 es el siguiente paso en la plataforma de 15 litros independiente de combustible de Cummins, que ofrece hasta 605 hp y 2,050 lb-ft de torsión, lo que demuestra el compromiso continuo de Cummins con la evolución de la tecnología de combustión interna.
El Cummins X10 es un motor de próxima generación que cierra la brecha entre las aplicaciones de trabajo mediano y pesado, diseñado para proporcionar eficiencia y confiabilidad.
El enfoque de Cummins para el futuro del diésel se centra en aumentar la recuperación de calor residual, reducir la fricción del motor, ofrecer una amplia cartera de soluciones de energía y respaldar el uso del biodiésel, incluido el B20, sin dejar de mirar hacia el diésel B50 y B100. Obtenga más información sobre la historia de los motores de diésel.
"Estamos comprometidos con el avance de la tecnología diésel mientras nuestros mercados y nuestros clientes la necesitan para administrar sus negocios"
José Samperio, vicepresidente y gerente general de Cummins On-Highway Business en Norteamérica
Cummins también ofrece una plataforma de motor de 15 litros independiente del combustible que incluye motores avanzados de diésel, hidrógeno y gas natural. Obtenga más información sobre los motores de diésel de Cummins.
Cummins: llevando el diésel a nuevas fronteras
Siempre estamos buscando formas de aprovechar al máximo los productos. Sabemos que hay muchas opciones para los motores de diésel, pero no se confía más en ningún otro fabricante que en nuestro equipo de Cummins.
Contáctenos hoy para averiguar todo lo que podemos brindarle.
Perfiles de autor
Cummins Inc., líder mundial en tecnología energética
Cummins Inc., líder mundial en energía, está comprometida a impulsar un mundo más próspero. Desde 1919, ofrecemos soluciones innovadoras que hacen avanzar a las personas, los bienes y las economías. Nuestros cinco segmentos comerciales (Motor, Componentes, Distribución, Sistemas de energía y Accelera™ de Cummins) ofrecen una amplia cartera que incluye trenes motrices diésel, eléctricos e híbridos avanzados; sistemas integrados de generación de energía; componentes críticos como postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, controles, transmisiones, ejes y frenos; y tecnologías de cero emisiones como sistemas de batería y tren motriz eléctrico. Con una presencia global, una profunda experiencia técnica y una extensa red de servicio, ofrecemos soluciones confiables y de vanguardia adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos durante la transición energética con nuestra estrategia Destino Cero. Creamos valor para clientes, inversionistas y empleados y fortalecemos comunidades a través de nuestras prioridades globales de responsabilidad corporativa: educación, equidad y medio ambiente. Con sede en Columbus, Indiana, Cummins emplea aproximadamente a 67,400 personas en todo el mundo y ganó $2.8 mil millones sobre $33.7 mil millones en ventas en 2025.
Temas relacionados
Etiquetas relacionadas