¿Qué tamaño de generador portátil necesita? A continuación, le indicamos cómo decidir
Por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía
Elegir el generador portátil adecuado puede ser abrumador, con tantos estilos, características, tipos de combustible y capacidades de potencia para considerar. Ya sea que esté alimentando un RV, su hogar durante un apagón o las herramientas en un lugar de trabajo, es importante comprender sus necesidades específicas.
Queremos que el proceso de dimensionamiento y selección de un generador portátil sea lo más simple y directo posible, con instrucciones paso a paso y una explicación detallada de las diversas opciones y consideraciones clave al tomar una decisión de compra.
Tamaño de un generador portátil
Uno de los aspectos más confusos de seleccionar un generador portátil es identificar sus requisitos de energía en función de los elementos que desea alimentar. Seleccione un generador que sea demasiado grande, y terminará pagando más de lo necesario por un generador mucho más grande y pesado. Seleccione un generador que sea demasiado pequeño y verá que la luz de "sobrecarga" se enciende y apaga el generador con regularidad, lo que puede dañar la electrónica de potencia de su generador. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los minoristas no aceptarán devoluciones de generadores a los que se les haya agregado aceite y gasolina porque esos materiales se consideran peligrosos para el envío.
Desafortunadamente, muchas herramientas y guías de dimensionamiento de generadores en Internet no proporcionan un enfoque preciso para el tamaño del generador. ¡Cualquier sitio web que le indique que simplemente sume la potencia de funcionamiento de sus cargas no es un buen enfoque! Si bien dimensionar un generador no es tan simple, tampoco es demasiado complicado.
Lo que los clientes a menudo pasan por alto es la necesidad de dimensionar un generador para sus requisitos de potencia inicial, y no solo para los requisitos de energía en funcionamiento. La potencia requerida para arrancar aparatos eléctricos con motores o compresores es siempre mucho mayor que la potencia requerida para hacer funcionar esos aparatos. En algunos casos, la energía de arranque para dispositivos motorizados puede ser tres, cuatro o incluso cinco veces mayor que la potencia de funcionamiento de ese dispositivo, y si no puede encender un aparato con su generador, entonces ciertamente no podrá hacerlo funcionar.
Para explicar por qué una carga del motor requiere mucho más "empuje" para arrancar que para correr, a menudo usamos la analogía de la bicicleta. Arrancar una carga del motor es muy parecido a tratar de comenzar a andar en bicicleta cuesta arriba desde un punto muerto: una persona realmente necesita ejercer mucha energía para que la bicicleta se mueva desde una parada sin salida, sin embargo, una vez que la bicicleta tiene un poco de impulso, el ciclista puede cambiar de marcha y pedalear con facilidad. De manera similar, un motor que arranca bajo carga requiere un gran aumento de potencia para obtener el impulso que necesita para alcanzar su velocidad nominal, y una vez que el motor gira a su velocidad de funcionamiento normal, requiere mucha menos energía para mantener su impulso.
Para la mayoría de los usuarios de generadores, esas altas cargas de "arranque del motor" incluyen dispositivos que utilizan un motor eléctrico o compresor en su construcción: acondicionadores de aire, bombas de sumidero, refrigeradores o herramientas eléctricas.
Recomendamos un enfoque que dará como resultado un generador del tamaño adecuado para la gran mayoría de las aplicaciones.
Los pasos básicos del tamaño del generador portátil:
- Identifique todas las cargas que desea suministrar al mismo tiempo.
- Haga una lista de la potencia de funcionamiento y la potencia de arranque requeridas por cada carga, luego secuencialas de mayor a menor.
- Calcule la potencia de arranque y la potencia de funcionamiento requeridas de su generador.
- Seleccione el generador apropiado eligiendo una capacidad de potencia máxima/sobretensión que sea mayor que la potencia inicial de carga y una clasificación de potencia de funcionamiento/continua mayor que los requisitos de potencia de funcionamiento de las cargas.
Paso 1: Identifica tus cargas.
Es fundamental pensar en todas las cargas que querrá alimentar al mismo tiempo. Si hay algún dispositivo que no espera que se use al mismo tiempo que sus dispositivos más críticos, puede omitirlo del ejercicio de dimensionamiento de su generador y terminará con un generador mucho más económico. También querrá anotar si tiene cargas de 240V para alimentar: si lo hace, entonces querrá asegurarse de seleccionar un generador que sea capaz de salida de 120/240V.
Paso 2: enumere los requisitos de energía para arrancar y ejecutar.
Enumere primero su carga inicial más grande. Para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo hogares y vehículos recreativos, la carga crítica más grande será su aire acondicionado. A menudo puede encontrar un valor de potencia inicial o un valor de corriente inicial (a veces llamado amperios de rotor bloqueados (LRA) o corriente de entrada) impreso directamente en la etiqueta de datos del condensador de su aire acondicionado.
Paso 3: Calcula tu potencia de carrera y arranque.
Ahora que ha enumerado sus cargas en la hoja de trabajo de mayor a menor, puede calcular los requisitos de energía de arranque y funcionamiento de su generador.
- Potencia de funcionamiento: Para calcular la potencia total de funcionamiento, simplemente sume la potencia de funcionamiento en vatios para todas las cargas de su lista. ¡Sencillo!
- Energía de arranque: para calcular la potencia de arranque de su generador, debe sumar los vatios de arranque para la carga de motor más grande a los vatios de funcionamiento totales de cada otra carga que desee alimentar. La razón por la que no se limita a sumar todas las potencias iniciales de todas las cargas es porque es poco probable, si no imposible, que pueda encender simultáneamente todos sus electrodomésticos al mismo tiempo... y hacerlo requeriría un generador mucho más grande.
Paso 4: Seleccione el generador correcto.
Una vez que haya calculado los vatios iniciales y los vatios de funcionamiento requeridos, debe comparar esos valores con las clasificaciones de potencia anunciadas de los generadores portátiles que le interesan. Siempre debe seleccionar un generador que tenga una sobretensión y una capacidad de potencia de funcionamiento más alta que la que calculó para sus necesidades. También debe asegurarse de seleccionar un generador que tenga capacidad de salida de 120/240 V si alguna de sus cargas lo requiere, si planea conectar su generador al panel de distribución de su hogar directamente a través de la caja de entrada y el interruptor de transferencia, o si la entrada de toma de puerto de su RV requiere energía de 120/240 V (más común en quintas ruedas más grandes).
Ahora exploremos un ejemplo de la vida real:
Tiene un remolque de viaje remolcable de 21 pies de largo con una entrada de potencia TT-30 de 30 Amp y 120V. Supongamos que está planeando usar propano como combustible. Dentro de su remolque, tiene un 5 pies cúbicos. refrigerador, un televisor LCD de 40 pulgadas, un aire acondicionado de 13,500 BTU montado en el techo, un horno de propano de 19,000 BTU, (10) bombillas de 6 vatios de alta eficiencia, un microondas, un calentador de agua de propano sin tanque, un toldo accionado por motor, una cafetera y una estufa de propano de 2 quemadores. También tienes dos hijos que siempre están cargando sus teléfonos.
Solución de dimensionamiento de RV: De esta lista de cargas, podemos eliminar cualquier equipo impulsado por propano de nuestro ejercicio: calentador de agua, horno y estufa. Supongamos también que eliminamos cargas que usamos raramente o no usamos al mismo tiempo que nuestros otros electrodomésticos: el motor del toldo y el microondas.
Usando las etiquetas de datos y las especificaciones en línea de nuestros dispositivos, llegamos a las siguientes necesidades de energía:
| Carga | Potencia de carrera | Potencia de arranque |
|---|---|---|
| A/C | 1800 W | 2800 W |
| Nevera | 400 W | 1200 W |
| Café | 600 W | 600 W |
| Televisor de 40" | 70 W | 70 W |
| Luces | 60 W | 60 W |
| 2 x cargadores de celdas | 20 W | 20 W |
| Requisito de potencia inicial | 3950 W |
Para calcular nuestro requerimiento de potencia de arranque, ahora sumamos los vatios de arranque de nuestra carga inicial más grande, nuestro aire acondicionado, a los vatios de funcionamiento de todas las demás cargas. Calculamos 3950 vatios de arranque. Sumamos todos los valores de potencia de funcionamiento y calculamos 2950 vatios de funcionamiento.
Sabemos que estamos buscando un generador con una calificación de combustible propano de > 3950 vatios pico y > 2950 vatios de funcionamiento. Por último, podemos seleccionar nuestro generador Cummins consultando las especificaciones en el sitio web del generador portátil Cummins.
Encontramos dos opciones con el P4500iDF clasificado para 4050 vatios pico y 3,300 vatios de funcionamiento (o) P5000iDF EFI clasificado para 4,500 vatios pico y 3,500 vatios de funcionamiento cuando funciona con combustible propano. Sabemos que ambos generadores ofrecen una toma de corriente 30A 120V TT-30 que coincide con la entrada de nuestro remolque. ¡Hecho!
¿Está listo para comprar su propio generador portátil? Compre en línea o encuentre un distribuidor local para comenzar.
Perfiles de autor
Cummins Inc., líder mundial en tecnología energética
Cummins Inc., líder mundial en energía, está comprometida a impulsar un mundo más próspero. Desde 1919, ofrecemos soluciones innovadoras que hacen avanzar a las personas, los bienes y las economías. Nuestros cinco segmentos comerciales (Motor, Componentes, Distribución, Sistemas de energía y Accelera™ de Cummins) ofrecen una amplia cartera que incluye trenes motrices diésel, eléctricos e híbridos avanzados; sistemas integrados de generación de energía; componentes críticos como postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, controles, transmisiones, ejes y frenos; y tecnologías de cero emisiones como sistemas de batería y tren motriz eléctrico. Con una presencia global, una profunda experiencia técnica y una extensa red de servicio, ofrecemos soluciones confiables y de vanguardia adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos durante la transición energética con nuestra estrategia Destino Cero. Creamos valor para clientes, inversionistas y empleados y fortalecemos comunidades a través de nuestras prioridades globales de responsabilidad corporativa: educación, equidad y medio ambiente. Con sede en Columbus, Indiana, Cummins emplea aproximadamente a 67,400 personas en todo el mundo y ganó $2.8 mil millones sobre $33.7 mil millones en ventas en 2025.
Temas relacionados
Productos relacionados
Etiquetas relacionadas