¿Qué es el corte de energía planificado y consejos de preparación
Planned power outages put the critical elements of our lives including healthcare facilities and airports at risk; if these facilities don't have emergency back-up power. Los cortes de energía planificados también introducen otros inconvenientes diarios a los residentes que los experimentan.
Por Aytek Yuksel, líder de marketing de contenidos - Power Systems
Este artículo explica los cortes de energía planificados y sus causas. You can also find preparation tips for planned power outages at the end of the article.
¿Qué son los cortes de energía planificados?
Los cortes de energía planificados son decisiones deliberadas hechas por compañías de servicios públicos para reducir la fuente de energía a los residentes y las empresas. La mayoría de las compañías de servicios públicos anuncian periódicamente cortes de energía planificados para llevar a cabo mantenimiento dentro de la infraestructura de electricidad. Estos cortes cortos podrían afectar a pequeños grupos de clientes. Estos cortes de energía a menudo no son más que un simple inconveniente para la mayoría de nosotros.
On the other hand, to many Californians planned power outages are not simple inconveniences anymore. Los californianos se enfrentan al riesgo de perder energía durante horas o días debido a cortes de energía planificados.
¿Qué causa los cortes de energía planificados?
El mantenimiento es una razón muy común para los cortes de energía planificados.
Mientras tanto, los recientes cortes de energía planificados en California no son para fines de mantenimiento. En cambio, su objetivo es reducir los incendios forestales y el riesgo asociado a las vidas y los bienes. El método de corte de energía planificado consiguió una mayor tracción después del incendio del campamento en noviembre de 2018. El incendio del campamento destruyó la ciudad de Paradise, California, y mató a 85 personas. Las líneas de transmisión defectuosas o los árboles que golpean las líneas de energía son probablemente las causas del incendio del campamento y varios otros incendios forestales.
Corte de energía planeado cerca de mí
Podría haber un corte de energía planificado cerca de usted, si vive en un estado con un alto riesgo de incendios forestales. Los incendios forestales pueden amenazar vidas y propiedades. La proximidad a los incendios forestales hace que los residentes sean más propensos a experimentar cortes de energía planificados extendidos. Las compañías de servicios públicos a menudo eligen hacer cortes de energía planificados para evitar incendios forestales. Dentro de los EE. UU., los residentes de los Estados occidentales y del sur enfrentan un mayor riesgo de sufrir estos cortes de energía planificados extendidos. Esto se debe a mayores apariciones de incendios forestales en estos Estados.
Miremos qué Estados de EE. UU. tuvieron el mayor número de incendios forestales durante las últimas dos décadas.
- California, Nevada, Oregón e Idaho : 88 de los 200 incendios forestales más grandes en los Estados Unidos en las últimas décadas.
- Texas : 12 de los 200 incendios forestales más grandes de los Estados Unidos.
- Washington : 10 de los 200 incendios forestales más grandes de los Estados Unidos.
Consejos de preparación para cortes de energía planificados
Aquí están los consejos de preparación si usted vive en un área propensa a cortes de energía planificados.
- Regístrese para recibir actualizaciones a través del teléfono, el texto, el email y/o las redes sociales. Esto le mantendrá al tanto de los últimos desarrollos.
- Realice un inventario de artículos para el hogar que dependen de la electricidad.
- Planifique cualquier necesidad médica. Esto incluye dispositivos médicos dependientes de la energía o medicamentos que necesitan permanecer refrigerados.
- Para tener tranquilidad y no interrumpir la energía, considere comprar un generador para toda la casa. A whole house generator like the Cummins QuietConnect will automatically restore your power the moment it goes off.
- Si vive en California, también tenemos 5 consejos de corte de energía forestal y planeado para los residentes de California .
Si está interesado en una lista de preparación de corte de energía más detallada, también tenemos la respuesta. Comience ahora a Prepárese para un corte de energía y descargue la lista de verificación definitiva .
Perfiles de autor
Aytek Yuksel, líder de marketing de contenidos - Power Systems
Aytek es líder en marketing en Cummins, y se centra en la tecnología y el liderazgo intelectual. Desde que se unió en 2008, ha ocupado varios puestos de marketing y ahora comparte información sobre mercados, tecnologías y transición energética. Aytek vive en Minneapolis con su esposa y sus dos hijos.
Etiquetas relacionadas