Clima severo y cortes de energía

Por Aytek Yuksel, líder de marketing de contenidos - Power Systems

""

Evitar cortes de energía causados por condiciones climáticas adversas. Mantener las luces encendidas. Mantener nuestras instalaciones críticas en funcionamiento cuando el clima es más severo. Estos desafíos no son exclusivos de una región de los Estados Unidos los eventos meteorológicos, los desastres y los cortes de energía ocurren en su estado

Los patrones climáticos cambiantes e impredecibles crean varios eventos meteorológicos severos. Estos incluyen huracanes, incendios forestales, olas de calor y tormentas de nieve. Estos graves eventos climáticos a menudo causan cortes de energía inesperados o planificados .

¿El clima es más intenso en común?

La actividad de huracanes en la costa del Golfo de los Estados Unidos ha aumentado constantemente desde los 1980. Esto es en comparación con las cinco décadas anteriores. Además, los huracanes son cada vez más fuertes y perjudiciales para las comunidades. Frecuentemente requieren que los residentes se reubiquen temporalmente, lo que a menudo resulta en considerables pérdidas financieras para las familias.

Increasing number of hurricanes in the U.S.

 

Los incendios forestales son cada vez más grandes y más destructivos. Muchas estimaciones identifican a humanos como la causa de casi el 85 por ciento de los incendios de tierras salvajes . Mientras tanto, el clima más seco y cálido actúa como catalizador. Impulsa una tendencia hacia incendios forestales más grandes y más graves. 

Larger, more severe wildfires in the U.S.

También experimentamos más ondas de calor. Los días calurosos se están calentando y ocurriendo con mayor frecuencia. Las ondas de calor son notoriamente mortales para los más jóvenes y ancianos, y peligrosas para aquellos que viven en áreas urbanas o que trabajan al aire libre. La Heatwave que golpeó a Europa en 2003 reclamó más de 70, 000 vidas

Heat waves occur more frequently

Cortes de energía causados por condiciones climáticas adversas

Estos patrones climáticos cambiantes y el clima severo resultante también impactan en la infraestructura de electricidad. Los huracanes y los incendios forestales derribe las líneas de transmisión o distribución de energía. Estos severos eventos climáticos obligan a los cierres de la planta de energía. Estos causan cortes de energía y dejan a los consumidores sin electricidad. Las ondas de calor aumentan el uso de algunas comodidades que incluyen energía, incluidos los acondicionadores de aire. Esto causa un aumento en la demanda de electricidad. Esta oleada podría provocar una red de energía sobrecalentada o la falta de suministro de electricidad. Ambos podrían provocar cortes de energía.  

Estos eventos meteorológicos severos difieren según el estado. Esto afecta la duración de los cortes de energía en su estado. You can find out whether your state is in the 10 U.S. states with the longest power outages. 

Encender todos los días necesita como mantener las luces encendidas y garantizar que los hospitales y los hogares de ancianos operen sin interrupciones. Este es un desafío complejo que requiere una solución multifacética.

Prevención de fallas de la red eléctrica e interrupciones causadas por condiciones climáticas adversas

La industria de la electricidad está mejorando la resiliencia de la red eléctrica para prevenir cortes de energía. Aquí hay cuatro de los métodos que se usan para mejorar la resiliencia de la red.

  • que endurecen la red : las líneas de servicio subterráneo y los polos resistentes a las velocidades del viento más altas son un par de ejemplos de endurecimiento de la red. Un mejor manejo de la vegetación y un equipo eléctrico elevado como protección contra las inundaciones son otros ejemplos de endurecimiento de la red. Estas mejoras tienen como objetivo crear una red de energía que sea físicamente más duradera contra condiciones climáticas adversas. 

  • integrar a los consumidores a través de dispositivos inteligentes : el uso de tecnologías como medidores inteligentes y termostatos conectados está en aumento. Estos dispositivos inteligentes ayudan a los servicios públicos a operar de manera más efectiva durante condiciones climáticas adversas. Las compañías de servicios públicos y operadores de red podrían tomar decisiones basadas en información en tiempo real recopilada de estos dispositivos inteligentes. Esto hace que los esfuerzos de recuperación de cortes de energía de los servicios públicos sean más efectivos. También pueden ajustar la demanda de electricidad de los consumidores a través de estos dispositivos inteligentes. Esta capacidad de ajustar la demanda disminuye la tensión en la infraestructura. 

  • gestión de los de riesgo: el Departamento de energía de los EE. UU. pide que se administre el riesgo como la prioridad número uno para lograr resiliencia en las redes. Esto incluye la creación de políticas y planes efectivos. También incluye la realización de ejercicios para mitigar los peligros. 

  • aumentando la capacidad del sistema : un ejemplo común son las líneas adicionales para aumentar la capacidad del flujo de electricidad. Otra mejora común en el lado de la transmisión es el aislamiento automatizado de fallas mediante conmutadores inteligentes. Mientras tanto, los sensores de estado del equipo en toda la infraestructura automatizan la detección de cortes y restauración de servicio. Las opciones de almacenamiento de energía podrían ser útiles durante cortes más cortos ya que el de almacenamiento de energía ofrece la ventaja de estar en línea más rápido. Las aplicaciones de generación distribuida podrían mitigar el riesgo de cortes de energía importantes causados por una central eléctrica que se desconecta debido a condiciones climáticas adversas.

"Hay dos formas en que la generación distribuida mejora la resiliencia de la red durante el clima severo", dijo Satish Jayaram, Gerente General de generación distribuida de Cummins Inc. "la primera es la proximidad a los consumidores de electricidad. Los recursos de generación distribuida tienden a estar más cerca de los consumidores en comparación con los activos de generación central. Requieren menos líneas de transmisión y distribución. Esto significa que hay menos líneas de energía en riesgo durante condiciones climáticas adversas ".

"La segunda es la propagación geográfica de los activos generadores de electricidad. Los activos de generación central ofrecen beneficios como un lugar para suministrar combustible y un lugar para hacer reparaciones. Mientras tanto, también presentan el riesgo de un lugar para depender de la electricidad. Esto es especialmente arriesgado si este es un lugar en el camino de un huracán o un incendio forestal. Una combinación de generación centralizada y distribuida mejora la resiliencia de la red. Los recursos de generación distribuida están geográficamente dispersos. Esto presenta menos probabilidades de que todos se vean afectados por el clima severo ". 

La industria de la electricidad continúa mejorando la resiliencia de la red. Mientras tanto, un corte de energía sigue siendo inaceptable para muchos consumidores. Esto es especialmente cierto para aquellos cuya vida depende del funcionamiento continuo de los dispositivos médicos en sus hogares. Para otros consumidores, el costo monetario y los inconvenientes asociados con un corte de energía son importantes.

Esos costos conducen a un aumento en la adopción de generadores para toda la casa. Estos generadores para el hogar actúan como una fuente de energía de respaldo para los propietarios de viviendas. Por ejemplo, los propietarios de viviendas con generadores Cummins para toda la casa reducir los costos asociados con un corte de energía extendido. Además, mantienen a su familia segura y cómoda durante el corte de energía. 

Perfiles de autor

Aytek Yuksel-Cummins Inc

Aytek Yuksel, líder de marketing de contenidos - Power Systems

Aytek es líder en marketing en Cummins, y se centra en la tecnología y el liderazgo intelectual. Desde que se unió en 2008, ha ocupado varios puestos de marketing y ahora comparte información sobre mercados, tecnologías y transición energética. Aytek vive en Minneapolis con su esposa y sus dos hijos.

¿Desea obtener más información?

Reciba lo último de Cummins en tecnologías, productos, noticias y perspectivas.