La guía definitiva para comprar un generador para el hogar
Ya sea que prefiera un servicio completo o desee encargarse usted mismo, dispone de opciones para facilitar la compra e instalación del generador. Contar con distribuidores y vendedores en línea autorizados de Cummins le permite elegir la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias. Conozca las diferentes formas de comprar un generador para el hogar.
Instalado:
Si desea suministrar energía a toda su casa y continuar como si nada hubiera pasado afuera, entonces, un generador de reserva QuietConnect™ de Cummins es la opción adecuada. Este generador instalado permanentemente será lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar todos o casi todos los dispositivos de su hogar. Con un portátil, tendrá que dimensionar el grupo electrógeno para alimentar solo ciertos dispositivos esenciales.
Portátil:
Una de las ventajas de los portátiles y las centrales eléctricas es que puede usarlos para algo más que alimentar los elementos esenciales de su hogar. Puede transportarlos fácilmente para usarlos en campamentos o eventos, o en tareas laborales con herramientas eléctricas. Los generadores de reserva se instalan permanentemente en su hogar.
Los generadores de reserva se conectan directamente a los sistemas eléctricos y de gas natural/propano líquido de una casa. Se instalan profesionalmente para la comodidad y seguridad del propietario.
Cuando se produce un corte de energía, un conmutador de transferencia automática enciende el generador y proporciona la energía que su hogar necesita.
Cuando se restablece el suministro eléctrico, el generador se apaga automáticamente y pasa al modo de espera hasta el próximo corte de energía o ciclo de prueba.
De vez en cuando, su generador de reserva se encenderá solo para hacer un ciclo de prueba y realizar un autodiagnóstico para asegurarse de que todo funcione sin problemas
Cómo comprar un generador para su hogar
Generadores para el hogar 101: cómo funciona un generador de reserva instalado para el hogar
Necesitará tener instalado un generador y un conmutador de transferencia automática para tener energía ininterrumpida durante un corte de energía. El conmutador de transferencia monitorea constantemente la energía eléctrica que ingresa al hogar. Si detecta una interrupción en el servicio, desconectará automáticamente la casa de la línea de servicio eléctrico en una fracción de segundo y encenderá el generador Cummins para alimentar la casa. El generador se alimenta mediante una línea de gas natural o un tanque de propano.
Mientras el generador Cummins alimenta el hogar, el conmutador de transferencia continuará monitoreando la línea eléctrica. Una vez que detecte que se ha restablecido la energía, desconectará automáticamente el generador del sistema eléctrico de la casa y volverá a conectar la red eléctrica.
El proceso paso a paso de compra de generadores
Calcule sus necesidades de energía
Es importante seleccionar el tamaño correcto de generador de reserva QuietConnect™ de Cummins. Si elige un generador demasiado pequeño, no podrá abastecer todos los circuitos de su hogar. Si elige un generador demasiado grande, será ineficiente. Utilice la calculadora de tamaño del generador para determinar cuál es la opción adecuada según sus necesidades.
Programe una consulta gratis
Para obtener una estimación más precisa, lo ideal es programar una cita con un distribuidor autorizado Cummins, quien visitará su hogar y realizará los cálculos correspondientes, para que usted no tenga que preocuparse y pueda hacerlo a su manera. Para encontrar el distribuidor más cercano, comience aquí.
Inspección in situ
Durante la evaluación de la vivienda, un distribuidor autorizado Cummins evaluará las necesidades de energía, determinará el mejor lugar para instalar el generador y le dará una cotización completa de los costos del generador, el conmutador de transferencia, la instalación y la mano de obra. Por lo general, este precio comienza en alrededor de $6,000 USD.
Instalación
Se recomienda encarecidamente que un profesional calificado instale los generadores de reserva QuietConnect™ de Cummins. Después de que uno de nuestros distribuidores autorizados inspeccione su vivienda, coordinará con usted una entrega e instalación sin inconvenientes.
Descubra qué tamaño de generador necesita para su hogar
Si prefiere comprar un generador para toda la casa en línea e instalarlo usted mismo, o contratar a un electricista fuera de nuestra red de distribuidores autorizados, nuestra calculadora de tamaños puede ayudarlo a darle un presupuesto válido y una recomendación de generador según sus necesidades de energía.
Para utilizar la calculadora, necesitará conocer la superficie de su hogar en pies cuadrados, los elementos esenciales que requerirán energía —como la calefacción, la refrigeración, la puerta de garaje y las bombas de sumidero— , los electrodomésticos que deberá alimentar, por ejemplo refrigeradores o microondas, y los equipos recreativos que requieran energía, como jacuzzis, piscinas o saunas.
El día de la instalación:
-
Su distribuidor local instalará tanto el conmutador de transferencia automática como el generador en la ubicación previamente definida que establecieron durante la evaluación de la vivienda.
-
El distribuidor instalará el conmutador de transferencia automática que conecta el sistema eléctrico de su hogar con el generador.
-
A continuación, el generador se instalará y conectará al conmutador de transferencia automática y también se conectará a las líneas existentes de gas natural y propano.
Nota: en algunos casos, será necesario instalar un tanque de propano. Su distribuidor se asegurará de que la instalación cumpla con las pautas y regulaciones de seguridad, junto con todos los códigos y ordenanzas locales.
El costo de utilizar un generador para toda una casa depende del tamaño de su generador, de la carga que el generador está ejecutando y del costo local de propano o gas natural. De los gastos asociados a la instalación de un generador de reserva para el hogar, los costos de instalación son los que más varían.
Los costos pueden variar según su ubicación, porque el proceso incluye la obtención de permisos, la preparación del sitio, el montaje del generador, la contratación de un plomero matriculado que se encargue de conectar la tubería para el combustible y la contratación de un electricista matriculado que se encargue de conectar el generador a su casa. Un distribuidor autorizado de Cummins se encarga de hacer por usted todos esos trabajos de instalación.
Invierta en tranquilidad al comprar un generador Cummins
Cuando elige trabajar con Cummins, no solo obtendrá un generador para el hogar confiable, sino también asistencia durante la compra y después de ella.
Financiación con Synchrony
Cummins ahora ofrece opciones de financiamiento a través de Synchrony Bank cuando la compra de un generador de energía para el hogar se realiza con una tarjeta de crédito emitida a través de Synchrony.
Garantía extendida para proteger su inversión
Las opciones rentables de garantía extendida permiten una cobertura total por hasta 10 años.
Servicio confiable cuando lo necesite
Su distribuidor autorizado local está capacitado para responder cualquier pregunta que tenga. Cummins Care también puede ayudarlo.
Encuentre su distribuidor local de generadores para el hogar Cummins
Los distribuidores autorizados Cummins conocen nuestros productos en profundidad. Además de contar con las licencias profesionales requeridas, deben cumplir con los rigurosos estándares de Cummins para realizar instalaciones, reparaciones de garantía y una completa gama de servicios.
Un distribuidor autorizado Cummins puede trabajar con usted para asegurarse de que obtendrá la unidad del tamaño adecuado para satisfacer sus necesidades. También pueden manejar cualquier pregunta sobre la conexión y configuración, y ayudar con la instalación de unidades permanentes.
Obtenga más información sobre cómo comprar un generador para el hogar
Puede comprar un generador para toda la casa a través de uno de nuestros distribuidores autorizados Cummins en su área, que se especializan en instalación y mantenimiento, o puede comprar a través de un distribuidor en línea y encontrar su propio instalador.
Le recomendamos que utilice uno de nuestros distribuidores autorizados que tengan un profundo conocimiento del producto. Además de contar con las licencias profesionales requeridas, deben cumplir con los rigurosos estándares de Cummins para realizar instalaciones, reparaciones de garantía y una completa gama de servicios. Puede instalar el generador para el hogar usted mismo, pero si no se siguen las pautas de instalación, la garantía no se aplicará y el producto podría verse comprometido.
Su generador debe recibir mantenimiento anual, que incluya el cambio de aceite y una revisión general del sistema. Si su generador ha estado funcionando durante un corte de energía prolongado, se le debe hacer mantenimiento para garantizar el máximo rendimiento durante el próximo corte. Si vive en áreas propensas a interrupciones frecuentes, consulte con su distribuidor local.