Valvoline
La cartera de lubricantes Valvoline Premium Blue se ha desarrollado en exclusiva, se ha probado de manera exhaustiva y se ha aprobado oficialmente para motores Cummins.

En colaboración con Valvoline, uno de los principales fabricantes de aceites para motor, Premium Blue se utiliza en el primer llenado y es el único lubricante del mercado de repuestos recomendado por Cummins.

Beneficios de usar Valvoline Premium Blue:

  • Brinda rendimiento superior
  • Protección extendida del motor
  • Permite intervalos de drenaje prolongados
  • Reduce los costos de mantenimiento

Los aceites para motor Premium Blue son una pieza original de Cummins, disponible en una amplia variedad de viscosidades, niveles de rendimiento y tamaños de envase.

Gama de productos Valvoline
Otros productos disponibles

Aceite para cajas de engranajes de alta resistencia - Los aceites para cajas de engranajes de alta resistencia se han diseñado para ser usados por verdaderos profesionales para garantizar el alto rendimiento y la protección en las cajas de engranajes modernas de equipos para trabajos pesados

Grasas - Las grasas multiuso y especializadas Valvoline ofrecen una excelente estabilidad y protección que influye directamente en el rendimiento superior, la durabilidad, la fiabilidad del motor y la reducción del costo total de propiedad

Aceites para transmisión - Los aceites para transmisión Valvoline aseguran un rendimiento óptimo y garantizan protección extendida superior contra el desgaste y la corrosión

Aceite hidráulico - Los aceites hidráulicos Valvoline proporcionan protección superior contra el desgaste y rendimiento para trabajos pesados

Líquidos para frenos y embragues - Los líquidos para frenos y embragues Valvoline son esenciales para garantizar un frenado efectivo

Lubricantes industriales - los aceites y lubricantes industriales Valvoline están hechos con aceites base y mejorados con aditivos y antioxidantes para garantizar una lubricación superior que proporcione un rendimiento, una lubricación, una protección y una eficacia máxima en temperaturas extremas y condiciones de trabajo difíciles

Tectyl - Los productos Tectyl proporcionan principalmente protección contra la corrosión, la humedad, el cloruro, la sal, el astillado, el descascarillado y la abrasión incidente, y también reducen las resonancias vibratorias del metal

Cartucho Valvoline Premium Blue 8600
Producto destacado

Valvoline Premium Blue 8600™

El último producto presentado por Valvoline, Premium Blue™ 8600 15W-40, un aceite para motores de diésel para trabajo pesado recomendado y respaldado en todo el mundo por Cummins y que cubre todas las plataformas diésel dentro y fuera de la carretera de Cummins. Premium Blue™ 8600 se formuló de modo de permitir mezclarlo con cualquiera de los productos diésel Premium Blue™ anteriores, incluidos Premium Blue™ 7800 o Premium Blue™ 8100. Este nuevo producto se diseñó como una actualización superior Premium Blue™ 7800 y Premium Blue™ 8100. La tecnología avanzada del producto puede maximizar el rendimiento y la durabilidad del motor y, en consecuencia, reducir los costos de mantenimiento

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 es un producto de calidad superior apto para su uso en aplicaciones de varios tipos de combustible. Brinda estabilidad mejorada de oxidación y térmica, además de intervalos de drenaje prolongados para plataformas tanto de motores de diésel como de gas natural, lo que simplifica las operaciones para su equipo impulsado por Cummins.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información

Testimonios

L&M Engineering

Testimonio

L&M Engineering (UK) Ltd de Lerwick

Una empresa familiar situada en el extremo más septentrional de Escocia, a unas 100 millas de la costa noreste.

Establecida en 1982, L&M goza de una sólida reputación entre las flotas de arrastreros, operadores de transbordadores y otros sectores industriales a los que presta servicios como una empresa que "siempre se esfuerza al máximo por brindar una solución", señala su director Steven Laurenson.

"Comenzamos nuestra relación con Cummins después de encargarnos de un trabajo de remotorización en un arrastrero local que había sufrido una grave avería en el motor de propulsión", contó Steven Laurenson. "Fuimos por un QSK19 que ha demostrado ser una unidad muy capaz y confiable. El motor Cummins más grande en el que hemos trabajado hasta el momento es un motor de propulsión QSK60 en un buque de suministro de petróleo".

Steven está más que contento de promover a Valvoline como la mejor opción cuando se trata de lubricantes.

"Tenemos otras marcas en nuestro inventario, pero creemos que el aval de los lubricantes Valvoline por parte de Cummins ofrece una clara garantía de máximo rendimiento. Invertir en el aceite correcto ofrece muchas ventajas operativas y les ahorra tiempo y dinero a los clientes en el largo plazo".

Dennis van Wijlen en MPD

Testimonio

Marine Power Drechtsteden (MPD)

Valvoline Premium Blue desempeña un papel importante en el negocio en expansión de MPD, como explica su propietario Dennis van Wijlen:

"Especifico el producto Valvoline hace 25 años. Es bastante sencillo: es el mejor lubricante aprobado por CES que existe. Cuando nos hemos encontrado con una situación en la que una embarcación ha mostrado un alto consumo de aceite lubricante, hemos purgado y luego reabastecido el motor con Premium Blue y la mejora fue instantánea.

"Nos gusta involucrar al cliente en el proceso de decisión de cambiar por Valvoline Premium Blue. Siempre llevamos a cabo un análisis del lubricante existente y presentamos los beneficios de costos del cambio: los mayores intervalos de servicio; la reducción del consumo y la vida útil más prolongada del motor".

Conéctese con nosotros