Destino: Daventry
Le damos la bienvenida a la sede de Cummins en Daventry, donde se encuentran nuestra planta de sistemas de energía y nuestro Centro de logística del Reino Unido, así como nuestra escuela de capacitación en mantenimiento.
Un centro logístico que define el futuro
Como parte de la estrategia de sostenibilidad Planet 2050 de Cummins, destinada a enfrentar el cambio climático y conservar los recursos naturales, el proyecto de construcción de UKLC se centró en reducir el impacto ambiental en las operaciones.
UKLC recibió la calificación Outstanding (Sobresaliente) en el certificado BREEAM, un método de evaluación que ubicó al centro dentro del 1 % más sostenible entre los edificios no domésticos del Reino Unido. El depósito fue diseñado de tal manera que pueda funcionar de manera autónoma en materia de energía 6 meses al año, para lo cual utiliza paneles solares fotovoltaicos y un grupo electrógeno de gas de Cummins QSK60G en una aplicación que utiliza energía de reserva. Otras características que se incorporaron pensando en el medioambiente son la capacidad del sitio de recoger agua de lluvia y los puntos de carga de vehículos eléctricos a disposición de los empleados. El proyecto de UKLC también respaldó a las empresas locales, ya que durante la construcción recurrió a proveedores ubicados dentro de un radio de 15 millas.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
| Planta de ensamblaje | UKLC |
|
Cummins Ltd |
Cummins Ltd Entwistle Road Daventry, NN11 8NG Reino Unido |