""
Marina/Naval

Madera tradicional para caladeros tradicionales

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #822


Su casco verde se encuentra sólidamente en las aguas poco profundas cerca de la costa, el barco pesquero Tru?ng Sa lentamente comienza a enderezarse con la marea creciente. Como buque pesquero en alta mar, y como su nombre lo atestigua, está construido para aguas más profundas que esta. Tru?ng Sa es el nombre de las islas del grupo frente a la costa de Vietnam cuyos caladeros son reclamados por naciones extranjeras. El propietario de Tru?ng Sa pesca estas y otras aguas regularmente.

 

Un barco nuevo en el astillero del delta del Mekong.

Como uno de los cientos de buques medianos de la flota vietnamita, tiene la gracia y la viga de una embarcación típica de su clase. Sin embargo, un examen más detallado de su casco de madera clásico revela una tendencia popular en algunos astilleros de barcos de madera vietnamitas. Su casco, cubiertas y superestructura están completamente encerrados en tela de fibra de vidrio y capas de compuesto.

 

Luego se cubren con dos capas de tela de fibra de vidrio. La primera capa se clava en el casco con clavos pequeños y de cabeza grande.

Esto no se hace, como en algunos países, como un intento desesperado de sacar unos años más de un barco de madera cansado. El Tru?ng Sa es un barco nuevo y moderno con un nuevo motor principal Cummins KTA38-M0 de 800 HP. Una visita a los astilleros cercanos muestra una serie de buques similares en construcción. En la mayoría de los casos, el mismo motor principal Cummins KTA38-M0 los alimentará y tendrán las mismas capas de tela de fibra de vidrio.

 

Bastidores de aserrado para barco nuevo en el fondo

En el astillero se construye una embarcación perfecta de unos 20+metros. El calafateo de fibras de madera se superpone con algún tipo de pasta. Cuando el casco está terminado y carenado y se coloca una capa de tela y resina. Esta primera capa de tela se mantiene en su lugar mediante miles de clavos pequeños (2,5 cm.) con cabezas grandes de 9 m/m). A continuación, se coloca una segunda capa de tela de vidrio y se cubre con resina. Finalmente el barco es pintado y lanzado.

 

Aserradero de cinta en el astillero, cerca de Dong Moi-Sua Chua Tau Thuyen, Vietnam.

Los marcos aserrados internos ya no se sujetan con muñones de madera, sino con un uso extensivo de tuercas, pernos y arandelas de hierro. Una sierra de habilidad y una mano firme, siguiendo líneas de patrones trazados en losas gruesas, cortaron los marcos. Luego se pintan y atornillan en su lugar. Un aserradero de cinta en el lugar corta las losas de troncos crudos.

 

Señales para astillero en el delta del Mekong, Vietnam

Ha habido un extenso programa de construcción de barcos de pesca alentados por el gobierno en Vietnam. Uno de los requisitos para calificar requiere que se instale un motor nuevo de un fabricante respetado como Cummins.


Fotos por cortesía de Haig-Brown/Cummins

Para obtener más información:


Bui Trong Dien
Ingeniero, Ventas Técnicas
Cummins DKSH (Vietnam) L.L.C.
1st Floor, E.town, 2 Building, 364 Cong Hoa Street,
Distrito 13, Distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Teléfono: 84 8 3813 4124 | Extensión: 730
Móvil: 84 982 000 831
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...