El boom de la nube detrás de Naver
Impulso de la supremacía
Con el creciente tráfico en su plataforma, Naver se embarcó en el proyecto para construir uno de los centros de datos más grandes de Asia, que se desarrollará en seis fases utilizando un volumen sustancial de grupos electrógenos.
La primera fase del centro de datos Gak Sejong cuenta con 18 grupos electrógenos Cummins QSK95 con una capacidad de espera de 60 Hz de 3750 kVA. En el corazón del grupo electrógeno se encuentra el motor diésel más potente de Cummins, un V16 de 95 litros que destaca por su densidad de potencia, eficiencia de combustible y capacidad de bajas emisiones.
Además de los grupos electrógenos, Cummins también ha suministrado el sistema de control maestro digital DMC8000 para los grupos electrógenos, diseñado para proporcionar la mejor resiliencia y tiempo de actividad del sistema en su clase en cualquier escenario potencialmente negativo.
Ubicado en un sitio de 294, 000 metros cuadrados, el centro de datos Gak Sejong tiene que ver con el gran impulso de Naver para asegurar su posición de supremacía en inteligencia artificial de rápido crecimiento.
Superando a Google
Lanzado como una plataforma en línea en 1999, Naver fue el primer portal web de Corea del Sur en desarrollar su propio motor de búsqueda. Hoy en día, tiene 48 millones de usuarios diarios que utilizan la web móvil y el motor de búsqueda de PC.
Cuando se construyan las seis fases del centro de datos Gak Sejong, será totalmente capaz de alojar más de 600,000 servidores. La capacidad de almacenamiento de datos será de 65 exabytes, o 65 mil millones de gigabytes, más de un millón de veces la capacidad de la Biblioteca Nacional de Corea.
"La colaboración entre los equipos de Cummins (ventas, ingeniería, cadena de suministro y servicio) ha sido crucial para el éxito del proyecto Gak Sejong", dijo Homyun Choi, quien ha encabezado el proyecto para Cummins Corea del Sur.
"Brad You, que trabajó en el lado de la logística, se enfrentó a la desalentadora tarea de llevar los grupos electrógenos QSK95 de 30 toneladas de los Estados Unidos a Corea, pero logró mantener el proyecto a tiempo.
Asociación con Naver
"Por encima de todo, nuestra asociación con Naver destaca el compromiso de Cummins de proporcionar el mejor soporte al cliente en la industria y también la capacidad de satisfacer las estrictas demandas de prestigiosos proyectos de centros de datos".
Gak Sejong representa el segundo centro de datos de Naver, complementando las instalaciones existentes del gigante tecnológico en Chuncheon, que ha estado operativa desde 2013 y cuenta con grupos electrógenos Cummins, ocho unidades de 2500 kVA alimentadas por el motor QSK60 de Cummins, para energía de respaldo.
En la apertura de Gak Sejong, el CEO de Naver, Choi Soo-yeon, dijo: "Los centros de datos de hiperescala recientemente han ganado reconocimiento como la infraestructura central para la innovación tecnológica, pero Naver se ha estado preparando para los centros de datos de hiperescala desde la apertura de Gak Chuncheon hace 10 años.
"El centro de datos de hiperescala Gak Sejong se convertirá en un motor de innovación tecnológica no solo para Naver sino también para todas las industrias".
La sostenibilidad es un enfoque para Gak Sejong. El centro emplea un sistema de aire acondicionado de desarrollo propio que enfría las salas de servidores con viento natural y optimiza la eficiencia energética mediante la reutilización del calor residual para la calefacción central, los sistemas de fusión de nieve y hielo en las carreteras de las instalaciones y la calefacción por suelo radiante.
Calificación Platino
Naver apunta a la certificación de platino bajo LEED V4 Platinum (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), que es la calificación de construcción ecológica más utilizada en el mundo. Platino es la calificación más alta posible.
Para maximizar la eficiencia operativa en la vasta instalación, Naver ha implementado varias tecnologías, incluyendo IA, robótica y autobuses de enlace sin conductor.
Un sistema de automatización robótica administra los activos del servidor, con robots que monitorean y controlan el flujo de activos en tiempo real dentro del centro de datos. Los autobuses de enlace autónomos conectan las principales bases dentro del sitio, transportando trabajadores entre ubicaciones.
El sitio también está diseñado para garantizar la continuidad del servicio incluso en caso de desastres naturales como terremotos e incendios. Un diseño especial resistente a los terremotos utilizado para edificios a nivel de planta de energía nuclear se aplica al sitio, por lo que puede soportar terremotos de hasta magnitud 9.0, que es equivalente a la intensidad del devastador terremoto de Fukushima en Japón.
Propósito: Suministrar energía de emergencia confiable para una instalación de supercomputadora de vanguardia
Propósito: Entregar un nuevo sistema de respaldo para la fase 1 de un nuevo centro de datos financieros importante
Propósito: Entregar la fase 1 de un sistema de energía de reserva para el primer centro de datos de hiperescala de África Oriental