""
Marina/Naval

Remolcador tipo lugre de astillero de Alabama

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #630

Listo para botar en el astillero de Rodríguez.

La designación "Lugger" se remonta a los días en que un pequeño y práctico barco costero a menudo transportaba velas con aparejo de remolcador. Una lugger moderna, como se usa en la costa del Golfo de México de los Estados Unidos, sigue siendo un barco práctico para trabajar en aguas cercanas a la costa. En una versión del remolcador, diseñada por Rodriguez Boat Builders y que actualmente está terminando en Rodriguez Boat Builders, un par de motores diesel QSK19-M que cumplen con la normativa Cummins Tier 2 que giran hélices de acero inoxidable de cuatro palas han reemplazado a las velas para propulsión.

El Pere C. de 67.5 por 26 pies tiene una profundidad moldeada de 8.5 pies. Equipado con un par de cabrestantes de cubierta eléctricos Pullmaster M-30-86-51 de 25 toneladas, el remolcador de proa modelo puede empujar una barcaza con la ayuda de un poste de proa bien defendido. Por lo general, este tipo de embarcación se utiliza para dar servicio a las plataformas de producción en aguas relativamente poco profundas. Además de la carga transportada, el remolcador tiene un tanque para 14,000 galones de combustible y 16,000 galones de agua. El alojamiento para una tripulación de seis personas es en la casa de tres pisos montada en popa.



El propietario del remolcador Pere C., Stan Cvitanocic, recibirá la embarcación en julio y tendrá su puerto base en Venice, Louisiana.

Fotos cortesía de April Harrel & Rodriguez Boat Builders

Para obtener más información:

Abril (Rodríguez) Harrel
Rodriguez Boat Builders
14843 Alba Ave.
Coden, Alabama 36523
Teléfono: 251 824 4067
Correo electrónico: April Harrell [email protegido]

Sr. Larry Neff
Cummins Mid-South Inc.
1924 E I-65 Rd N
Móvil AL 36617
EE. UU.
Teléfono: 251 895 1590
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...