Disparo de avión no tripulado en la sede central de Cummins en Sudáfrica
Microrredes

Sistema de microrred de Johannesburgo, Sudáfrica

por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía

Visión general
Dónde: Johannesburgo, Sudáfrica
Finalidad: Reducir las emisiones de carbono y dar un paso significativo hacia los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de Cummins 2030
Suministro: Control de microrred® PowerCommand MGC900, 700 kWp de CA de energía solar, dos generadores diésel KTA 38G5

 


 

Cummins Sudáfrica instala un sistema de microrred en la sede central de Power Hub

Cummins está buscando activamente iniciativas de energía renovable a escala mundial como parte de su compromiso de reducir las emisiones de carbono. En la región de África y Medio Oriente, Cummins Sudáfrica recientemente logró un hito importante al completar la puesta en marcha de un sistema de microrred. La instalación de una microrred en el Cummins South Africa Power Hub HQ en Johannesburgo representa un paso importante hacia la sostenibilidad ambiental. Al aprovechar soluciones como la energía solar, Cummins pretende alcanzar los 2030 objetivos descritos en la estrategia PLANET 2050, que incluye una reducción del 50% en las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de sus instalaciones y operaciones. Esta iniciativa se alinea con la dedicación de Cummins para abordar el cambio climático.

 

Aprovechamiento de la energía solar para un futuro sostenible

El corazón del sistema de microrred es el controlador de microrred de Cummins, el MGC900, que integra a la perfección una capacidad total de energía renovable de 821 kWp. Esta energía se genera a partir de 1522 paneles solares instalados en el techo del edificio Power Hub. La producción anual anticipada de energía renovable es de unos impresionantes 1,49 GWh, lo que resulta en una reducción significativa anual de emisiones de CO2 de 585 toneladas. Para poner esto en perspectiva, es equivalente a plantar 26,873 árboles.

 

Tecnología de vanguardia para un rendimiento óptimo

Panel de microrredEl sistema Microgrid está totalmente monitoreado y controlado por el controlador avanzado MGC900 de Cummins. Este controlador proporciona una interfaz única para monitorear y controlar toda la planta de microrred, que incluye 1522 paneles fotovoltaicos respaldados por 780 optimizadores fotovoltaicos. La energía de CC generada se convierte de manera eficiente en CA a través de (9) inversores de potencia, capaces de producir una potencia máxima de CA de 700 kW.

La función principal del MGC900 es equilibrar todos los activos de energía distribuida, maximizando la producción de energía renovable y minimizando el costo total de propiedad al reducir la dependencia de la energía de la red y reducir el consumo de diesel durante los cortes de la red. Para ello, controla la potencia de salida de los inversores y en situaciones de emergencia eléctrica, orquestando la transferencia automática de la instalación hacia y desde los generadores de reserva.

 

Reducción de los costos operativos para la energía sostenible

ConmutadorDiseñado para reducir el consumo de energía de la red durante el día y maximizar las fuentes renovables durante la ausencia de la red, el MGC900 tiene como objetivo reducir el costo nivelado de energía (LCOE) y el costo total de propiedad (TCO). Este enfoque estratégico está orientado a minimizar los costos operativos generales de toda la planta de energía.

El controlador de microrred mejora la resiliencia energética en Sudáfrica durante la pérdida de carga y los cortes de energía de la red al aprovechar la energía renovable del sol a través del sistema fotovoltaico, en lugar de depender únicamente de generadores de respaldo.

 

Monitoreo inteligente y análisis detallado

Inversores de potenciaEl MGC900 proporciona una pantalla de información detallada para cada activo del sistema, con navegación intuitiva con pantalla táctil. Cuenta con un diagrama unifilar animado diseñado para representar el diagrama unifilar del proyecto. El controlador también ofrece información completa en tiempo real, incluidas alarmas del sistema, historial de alarmas y una secuencia de registro de eventos para una resolución rápida de problemas. Además, muestra tendencias históricas y captura de datos para rastrear el uso de varios activos, lo que facilita un análisis exhaustivo del rendimiento de todo el sistema.

  • Integración perfecta: El MGC900 se integra perfectamente con varios componentes del sistema de microrred, lo que garantiza un rendimiento y una eficiencia óptimos.
  • Monitoreo y control remotos: Los clientes pueden monitorear y controlar de forma remota el sistema de microrred, lo que mejora la flexibilidad y el control sobre sus recursos energéticos.
  • Optimización adaptativa: El controlador optimiza continuamente el funcionamiento del sistema basándose en datos en tiempo real, lo que garantiza la máxima eficiencia y ahorro de costes.
  • Escalabilidad: Diseñado para la escalabilidad, el MGC900 se adapta a futuras expansiones o actualizaciones del sistema de microrred con facilidad.
  • Mayor fiabilidad: Con diagnósticos avanzados, el MGC900 mejora la confiabilidad del sistema, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.Interfaz de control del grupo electrógeno solar

Puesta en marcha experta para un rendimiento óptimo

La puesta en marcha del sistema de microrred estuvo a cargo de un experto del Centro de Integración de Energía de Cummins (PIC). Un laboratorio de pruebas de microrredes diseñado por los principales ingenieros y asesores de microrredes de Cummins con sede en Fridley, Minnesota, EE. UU. El soporte local del ingeniero de puesta en marcha de soluciones de nueva energía de Cummins garantizó aún más una integración perfecta y un rendimiento óptimo. Para obtener más información sobre el laboratorio PIC de Cummins, visite el sitio web: Centro de integración de energía | Cummins Inc. y vea el recorrido virtual por las instalaciones: Recorrido virtual por el Centro de integración de energía (PIC) de Cummins (youtube.com)

El logro de Cummins South Africa al implementar este sistema de microrred en la sede de Power Hub ejemplifica el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y muestra las soluciones innovadoras que aporta a la vanguardia de la transición energética. La integración exitosa de fuentes de energía renovables no solo contribuye a los objetivos ambientales globales de Cummins, sino que también establece un estándar para soluciones de energía responsables y eficientes en la ABO de África y Medio Oriente.

 

 

Autores: Timothy Allman, Medhat Mohamed

Estudios de casos relacionados
Microrredes Estudio de caso

Microrredes Estudio de caso

Desafío general: Proporcionar tecnologías de sistemas de energía para una solución de microrred completamente fuera de la red que tenga la capacidad ...

Microrredes Estudio de caso

Desafío general: Proporcione tecnologías de sistemas de energía para una solución de microrred completamente fuera de la red en una ubicación remota...