""
Marina/Naval

Buque de investigación de Groenlandia

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #756

Sanna en casa en un fiordo helado.

Con un creciente sector pesquero, una extensa costa y unas 250 especies diferentes de peces, Groenlandia tiene un intenso interés en la investigación marítima y el estudio de las aguas costeras cercanas. Para satisfacer esta necesidad emergente, Groenlandia hizo construir un excelente buque de investigación de 32,3 metros en el Astillero Karstensen en Skagen, Dinamarca. El buque fue nombrado R/V Sanna por Helle Siegstad, Jefa del Departamento de Pescado y Mariscos, en una ceremonia en Nuuk, Groenlandia el 2012 de abril.

El R/V Sanna luego entró en servicio con el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia investigando las poblaciones de fletán, cangrejo y bacalao de Groenlandia en las aguas costeras y los fiordos de hielo de Groenlandia. Un barco más grande, el arrastrero de popa Pâmiut construido por 1971 años sirve principalmente para investigar camarones y fletán negro en aguas más abiertas. El R/V Sanna, con una manga de 10 metros y una profundidad desde la cubierta principal de 4,88 metros, es, bajo el mando del capitán Rink Heinrich, capaz de una amplia gama de investigaciones. El buque está equipado para la pesca de arrastre, redes de enmalle, palangres y pesca con nasa. Los investigadores tienen dos laboratorios húmedos y uno seco con campana extractora, un laboratorio químico, un laboratorio de frío y congelador y un congelador de -80 grados centígrados.

 

El R/V Sanna.

 

Diseñado por OSK-Shiptech en colaboración con los científicos de Groenlandia, el barco tiene alojamiento para 16 personas en un total de nueve camarotes. Un motor Cummins K38-M nivel 2 con una potencia nominal de 1000 HP a 1800 RPM, que hace girar una hélice Hundested de paso variable, proporciona propulsión principal. Dado el clima del norte y los largos inviernos, el R/V Sanna trabaja en la costa oeste de Groenlandia sólo seis meses al año. Entre su lanzamiento y el 2015 de febrero, ha puesto 7371 horas en su principal Cummins sin ningún problema. Para satisfacer las amplias necesidades electrónicas de múltiples cabrestantes, propulsores de proa, así como laboratorios y equipos de navegación, el R/V Sanna tiene un par de generadores Cummins QSM11D para proporcionar 220 kW de potencia. Dada su construcción de calidad y el fuerte apoyo de servicio por parte de la sucursal de Esbjerg de Granly Diesel A / S, se puede esperar que el buque de investigación continúe y sea un activo importante para la investigación pesquera ártica durante muchos años.


Para obtener más información:

 

Capitán Rink Heinrich
Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia
Teléfono: 299 546498
Email: [email protegido]

Preben Vogt
Granly Diesel A/S
en del af Granly Gruppen
Vicedirektør / Vicepresidente
Hovedvejen 233 B, Osted
-4320Lejre
Teléfono: 4642 3550
Fax: 7612 5036
Correo electrónico: [email protegido]
Sitio web: http://www.granlydiesel.com

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...