Mitarbeiter des Cummins-Meritor-Werks Forest City bei der Arbeit an der Produktionslinie
Mehr als ein Jahrhundert im Dienste unserer Kunden

Im August 2022 übernahm Cummins Inc. das Unternehmen Meritor, Inc. Seitdem ist Cummins durch die Integration der Mitarbeiter, Technologien und Fähigkeiten von Meritor eines der wenigen Unternehmen, das vollständig integrierte Antriebsstranglösungen anbietet. Als Geschäftseinheit innerhalb des Komponentensegments bietet Cummins Drivetrain and Braking Systems weiterhin Lösungen der Marke Meritor für Verbrennungs- und Elektroanwendungen an.

Zuverlässige Lösungen für den Antriebsstrang
Als Nordamerikas führender Anbieter von Ersatzteilen für Nutzfahrzeuge nimmt unsere Aftermarket-Gruppe den Kundendienst nach dem Verkauf sehr ernst. 
Unser umfangreiches Achsenportfolio umfasst Vorder- und Nichtantriebsachsen sowie Einzel-, Tandem- und Tridem-Hinterachsen für die Märkte in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.
Wir sind weltweit führend im Bereich Bremsen für die Nutzfahrzeugindustrie und liefern Bremssysteme für Lkw, Anhänger, Busse und Reisebusse.
Träger sind das Herzstück jeder Cummins-Meritor-Achse. Geeignet für Achsen mit einem zulässigen Achsgewicht von 3-18 Tonnen und einem zulässigen Zuggewicht von 9-100 Tonnen, wird jeder Träger im eigenen Haus hergestellt. 
Mit der Leistung von Cummins-Meritor können Sie Ihre Konkurrenz hinter sich lassen. Unsere Antriebsstränge sind ein perfektes Beispiel für den Vorteil, den Kunden mit unseren Produkten erzielen. Diese Antriebsstränge verbinden Getriebe und Antriebsachsen für ein störungsfreies Fahren.
Cummins-Meritor-Getriebe, geteilte Nebenabtriebe, Kriechgänge und Leistungsverteiler eignen sich besonders für schwere, hochbewegliche, drehmomentstarke Allradantriebskonfigurationen für ein breites Spektrum von Anwendungen.
Cummins-Meritor ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von präzisionsgeschmiedeten Zahnrädern. Wir bieten Getriebelösungen an, die in den meisten Nutzfahrzeugen der Klassen 5-8 zum Einsatz kommen, die in Nordamerika und weltweit hergestellt werden.
Unsere Federungssysteme nutzen fortschrittliche Technologie, um neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrverhalten, Handling und Reifenlebensdauer zu setzen. Die Familie der Schwerlastfederungen zeichnet sich durch ein langlebiges Design aus, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Berufe gerecht zu werden.
Das Meritor® Tire Inflation System (MTIS™) ist auf mehr als 1 Mio Anhängern installiert und sorgt dafür, dass die Reifen richtig aufgepumpt bleiben, um Verschleiß zu reduzieren und den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Unsere Verteilergetriebe bieten eine hervorragende Haltbarkeit und eignen sich für verschiedene Anwendungen, darunter mittelschwere und schwere Lkw für Off- und On-Highway, landwirtschaftliche Maschinen, Bergbauausrüstung und Verteidigungsplattformen.
Berufliche Fahrzeuge mit extremer Auslastung benötigen ein Zusatzgetriebe, das für eine Vielzahl von On- und Off-Highway-Anwendungen geeignet ist, z. B. in der Forstwirtschaft, im Bergbau, bei Schwertransporten, auf Ölfeldern und im Militär.

Ein Erbe der Innovation

  • Timken Achsen ab 1909
    1909

    Timken Detroit Axle startet in Detroit, Michigan

  • 1919

    Colonel Willard F. Rockwell kauft die Wisconsin Parts Co., um eine verbesserte Achse zu produzieren

    Rockwell
  • 1929

    Gründung von Timken-Detroit Axle und Wisconsin Axle

    Timken Detroit Axle erwirbt Wisconsin Parts und gründet Timken-Detroit Axle und Wisconsin Axle.

    Timken Detroit Axle
  • Rockwell-Feder- und Achsenlogo
    1953

    Gründung der Rockwell Spring and Axle Company

    Zusammenschluss von Standardstahl und Feder, Timken Detroit Axle und Wisconsin-Teile.

  • 1958

    Gründung der Rockwell Standard Corp

    Rockwell Spring wird zu Rockwell Standard Corp. mit Sitz in Pittsburgh.

    Rockwell Standard-Logo
  • 1967

    Gründung des nordamerikanischen Rockwell

    Rockwell Standard erwirbt North American Aviation nach der Apollo-Raumkapselkatastrophe vom 1967. Januar.

    Apollo
  • Collins-Logo
    1973

    Gründung von Rockwell Collins

    North American Rockwell erwirbt die Collins Radio Company, die die Apollo-Mondlandefunkgeräte entwickelt und gebaut hat.

  • 1973

    North American Rockwell fusioniert mit Rockwell Manufacturing Co. zu Rockwell International

  • 1975 Hauptquartier in Troy, MI
    1975

    Gründung des Hauptsitzes von Rockwell International in Troy, Michigan

  • 1993

    Rockwell entwickelt erste dauergeschmierte Kardangelenke

    Geschmierte Kardangelenke
  • 1996

    Rockwell Automotive stellt revolutionäres Motor-Synchro-Schaltgetriebe vor

    Syncro
  • Meritor-Logo
    1997

    Rockwell International spaltet sein Automobilgeschäft aus und gründet Meritor Automotive

  • 1998

    Meritor erwirbt die Lkw-Produktion und das Ersatzteilgeschäft von Volvo Trucks bzw. Euclid Industries

    Lindesberg-Logo
  • 1998

    Meritor erwirbt den Geschäftsbereich Bremssysteme für schwere Fahrzeuge von LucasVarity

  • 2000

    Gründung von ArvinMeritor, Inc.

    Meritor Automotive und Arvin Industries fusionieren zu ArvinMeritor, Inc.

    ArvinMeritor-Logo
  • 2007

    Meritor 17X-Achse in Europa eingeführt

    17x Achse
  • Hybrid-Antriebsstrang
    2009

    ArvinMeritor bringt sein erstes Hybrid-Antriebsstrangsystem auf den Markt, das speziell für Linienverkehrs-Lkw entwickelt wurde

  • 2010

    Meritor 14X™ Tandem-Antriebsachse vorgestellt

    Tandem-Achse
  • NYSE Meritor-Ankündigung
    2011

    ArvinMeritor trennt sich vom Geschäft der leichten Fahrzeugen und ändert seinen Namen in Meritor zurück

  • 2017

    Meritor erwirbt das Produktportfolio und die damit verbundenen Technologien der Fabco Holdings, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften

  • EX
    2019

    Meritor kündigt die Markteinführung der EX+™ LS Druckluft-Scheibenbremse an

  • 2019

    Meritor erwirbt AxleTech

    Hinzu kommt ein komplettes Sortiment an Einzelradfederungen, Achsen, Bremslösungen und Antriebsstrangkomponenten.

  • 2020

    Meritor erwirbt TransPower und positioniert sich damit weiter als führender Anbieter von Elektrifizierungs- und Next-Generation-Technologien für Nutzfahrzeuge

  • 2020

    Meritor Ersatzteilmarkt produziert seine 100-millionste Bremsbacke

    Schild zur Feier von 100 Millionen produzierten Meritor-Bremsbacken
  • 2021

    Das Werk in York, South Carolina, produziert die einmillionste Druckluft-Scheibenbremse

    Werbebild mit der Aufschrift „Eine Million - York, South Carolina" zur Feier von einer Million produzierter Druckluft-Scheibenbremsen
  • 2022

    Cummins Inc. erwirbt Meritor, Inc. und gründet eine neue Geschäftseinheit namens Cummins-Meritor

    Positionierung von Cummins als führender Anbieter von integrierten Antriebsstranglösungen.

    ""
Neuigkeiten zu Komponenten

Bremsen gehören zu den wichtigsten Komponenten eines jeden Fahrzeugs.

Ein Lkw, der jährlich 120.000 Meilen zurücklegt, ist unterwegs Millionen kleiner Stöße ausgesetzt.

Schwere Feuerwehrfahrzeuge arbeiten mit hohen Fahrzeuggewichten, beschleunigen schnell und müssen unter Einsatzbedingungen zuverlässig und gleichmäßig zum Stillstand kommen.

Was ist ein Antriebsstrang? Ein Antriebsstrang in einem Schwerlast-Lkw überträgt die Kraft vom Motor über das Getriebe auf die Achsen, damit sich das Fahrzeug bewegen kann.

Der Frühling ist der perfekte Zeitpunkt, um der Bremsanlage Ihres Fahrzeugs einen Neustart zu ermöglichen.

Was sind die kommenden Emissionsvorschriften in Nordamerika? Die EPA27-Emissionsregel ist eine Reihe von Vorschriften, die von der Environmental Protection Agency (EPA) festgelegt wurden, um die Stickoxidemissionen (NOx) von leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen deutlich zu senken.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung