Elektronik-Steuergeräte
Elektronische Steuergeräte von Cummins:
Das elektronische Steuergerät (ECU) oder elektronische Steuermodul (ECM) ist allgemein als das Gehirn des Motors bekannt und liefert wichtige Daten an den Motor und seine Komponenten. Cummins bietet eine Reihe von ECMs für eine Vielzahl von Anwendungen an. Diese reichen von leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu Motoren mit hoher Horsepower und erfüllen weltweit zahlreiche Emissionsvorschriften.
Diesel-ECMs

Elektronische Diesel-Steuermodule von Cummins sind Motorsteuerungen, die für den weltweiten Dieselmarkt geeignet sind und eine Vielzahl von Emissionsvorschriften erfüllen. Cummins entwickelt ECMs so, dass sie die Kriterien für die fortschrittlichste Technologie in den kommerziellen Dieselmärkten erfüllen.
Elektronische Steuermodule für Erdgas

Die Steuergeräte von Cummins für Erdgas-Motoren sind bereit für die sich entwickelnde Technologie auf dem Markt der alternativen Kraftstoffe. Die Erdgas-Modelle unterstützen bis zu 10 Zylinder und haben einen externen RAM-Speicher von 4 MB. Das ECM ist für eine Vielzahl von Anwendungen anpassbar und kann individuell zur Erfüllung der Emissionsziele beim Kunden eingestellt werden.
Steuermodule für die Abgasnachbehandlung

Die Steuergeräte von Cummins für die Abgasnachbehandlung sind für Abgasnachbehandlungssysteme sowohl für entwickelte als auch für neue Märkte konzipiert. Diese hochmodernen elektronischen Module werden intern entwickelt und können Systeme für die Abgasnachbehandlung steuern, um die Systemleistung zu verbessern und strengere Emissionsvorschriften zu erfüllen.
Elektronische Steuergeräte

Cummins CM2950 ist eine Motorsteueurung, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Es ist eine Aktuator-Steuerung, die für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, um sowohl die Emissionen zu reduzieren als auch die Leistung zu erhöhen. Sie ist markttauglich und kostengünstig in der Anwendung.
Was sind elektronische Steuergeräte (ECUs)?
- Elektronische Steuergeräte (ECUs) spielen eine wichtige Rolle bei der Leistungssteigerung, der Senkung von Emissionen, der Senkung des Kraftstoffverbrauchs, der Gewährleistung der Sicherheit und der Wartung des Fahrzeugs.
- Elektronische Steuermodule (ECM) sind eine Art von Steuergeräten, die die Motorleistung optimieren und die Effizienz steigern. Dazu überwachen sie Sensordaten und passen kritische Parameter wie Kraftstoffverbrauch und Zündzeitpunkt nach Bedarf an.
- Das Powertrain Control Module (PCM), eine weitere Art von Steuergerät, überwacht Motor-, Getriebe- und Antriebsstrangkomponenten durch strategisch platzierte Sensoren und gewährleistet so einen optimalen Betrieb.
Rolle von Steuergeräten
- Steuergeräte erleichtern die Diagnose, indem sie das Verhalten von Sensoren und Aktoren kontinuierlich überwachen, Fehlercodes aufzeichnen, wenn Anomalien erkannt werden, und eine schnellere Problemerkennung und -behebung ermöglichen.
- ECMs optimieren die Motorleistung, indem sie Sensordaten analysieren und Parameter wie Kraftstoffverbrauch und Zündzeitpunkt anpassen. Die daraus resultierende Emissionsreduzierung und Effizienzsteigerung zeigt sich besonders bei Motorstarts bei kaltem Wetter.
Steuergeräte in Verbrennungsmotoren
- Steuergeräte versorgen die Einspritzdüsen mit Strom und sequenzieren sie und sprühen Kraftstoff in die Brennräume. Dazu gehört die Steuerung des Luftstroms über Turboregler sowie die Abgasrückführung.
- Sie kümmern sich auch um die Abgasnachbehandlung. Cummins hat beispielsweise fortschrittliche Steuermodule für diese Motoren entwickelt, die einen hohen Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen gewährleisten.
Steuergeräte in Erdgasmotoren
- Erdgas ist zwar sauberer und erfordert keine umfangreiche Abgasnachbehandlung, aber die ECMs in diesen Systemen steuern immer noch Kraftstoffeinspritzung und Funkenzündungssysteme.
- In verschiedenen Anwendungen steuern die Steuergeräte die Ventilsteuerung, um eine frühere oder verzögerte Zündung zu ermöglichen, die die Leistung und das Drehmoment des Motors ab jedem Zündzyklus ändert.
Steuergeräte in batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs)
- Die Steuergeräte in BEVs unterscheiden sich deutlich von denen in Diesel-, Wasserstoff- und Erdgasmotoren. Sie übernehmen mehrere Leistungsumwandlungsfunktionen wie Onboard-Ladegeräte, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, um das Aufladen der Batterien zu unterstützen.
- Sie verwalten auch Hochvoltbatterien für den Betrieb herkömmlicher Fahrzeugelektronik. Die Steuergeräte achten auf elektrische Fehler, die für die Fahrer und die Ladeinfrastruktur potenziell gefährlich sein könnten.
Überlegungen zur Entwicklung von Steuergeräten für die Energiewende
- Eine der Herausforderungen für nachhaltigen Transport besteht darin, eine kostengünstige und präzise Elektronikarchitektur zu entwickeln, die verschiedene Kraftstoffsysteme unterstützt und gleichzeitig die regionalen Marktanforderungen erfüllt.
- Starke Ingenieurtalente, kundenorientierte Teams mit vielfältigem Fachwissen und kontinuierliche F&E-Investitionen werden erforderlich sein.
- Die Umstellung auf Steuergeräte der nächsten Generation für sich ändernde Vorschriften (Euro 7- und EPA 2027-Normen) wird auch mehr Investitionen, Zeit und Ressourcen erfordern.