Versorgung:
- Cummins C400B5ZE BESS mit einer Nennleistung von 422 kWh / 200 kW
Cummins Arabia hat im 3. Quartal 2025 mit der Installation und Inbetriebnahme eines Cummins BESS in seinem Werk und seiner Werkstatt in Al Quoz in Dubai, VAE, einen wichtigen Meilenstein erreicht. Als erstes installiertes und in Betrieb genommenes BESS von Cummins in der Region Europa, Naher Osten, Indien und Afrika (EMEIA) wird es dazu beitragen, das neue Energielösungsportfolio von Cummins zu präsentieren und gleichzeitig die Branche auf ihre Energiemanagementziele auszurichten.
Die primären operativen Ziele des Systems sind:
- Verkürzung der Laufzeit des Dieselgenerators während der Spitzenlastzeiten.
- Geringerer Kraftstoffverbrauch durch Verlagerung der Last auf gespeicherte Energie.
- Reduzierung der Emissionen vor Ort zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele von Cummins Arabia.
Einführung in Cummins BESS
Cummins BESS bietet sichere, skalierbare und zuverlässige Energiespeicherung. Sie sind für eine breite Palette von Energieknoten von 200 bis 2280 kWh ausgelegt und erfüllen unterschiedliche Energiespeicheranforderungen für verschiedene Anwendungen, von gewerblichen und industriellen Anlagen bis hin zu unternehmenskritischen Betrieben. Diese vollständig integrierten Energiespeichersysteme ermöglichen es den Kunden, die Kohlenstoffemissionen vor Ort und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Stromversorgung durch zuverlässige Notstromversorgung zu verbessern, selbst bei Ausfällen. Für dieses Projekt wurde ein C400B5ZE BESS mit einer Nennleistung von 422 kWh / 200 kW ausgewählt, um die spezifischen Betriebsziele zu erreichen.
Die wichtigsten technischen Spezifikationen von BESS
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Batteriechemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| AC-Ausgangsspannung/-frequenz | 380 – 415 V AC, 50 Hz |
| C-Rate/IP-Schutzart | 0.5 C / IP 55 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C |
| Kühlungssystem | Flüssigkeitsgekühlte Batterien + HLK |
Drei Schichten Brand- und Gasschutz
Das BESS-Design von Cummins zeichnet sich durch ein mehrschichtiges System zur Brandbekämpfung mit Mechanismen zur Erkennung und Unterdrückung von Rauch, Feuer und Lithium-Ionen-Gas aus:
- Stufe 1 – Schutz des Akkus
- Jede Zelle innerhalb des Akkus wird einzeln überwacht, so dass das System ein anomales Paket sofort isolieren kann, um eine Ausbreitung des Fehlers auf den Rest des Batteriesystems durch Eintauchen in Flüssigkeit zu verhindern.
- Level 2 - Brandbekämpfung
- Der Container ist mit einem FK-5-1-12 (Perfluorhexan) Löschsystem ausgestattet, um Brände im Inneren des BESS-Containers zu löschen
- Level 3 - Externe Brandbekämpfungsschnittstelle
- Ein eingebautes Wassersprührohr, das von einem externen Hydranten zugeführt wird.
Exzellenz bei der Inbetriebnahme durch das EMEIA-Team von New Energy Solutions (NES)
Das NES Commissioning Engineering Team arbeitete mit Cummins Arabia in jeder Phase der BESS-Integration zusammen, vom ersten Empfang und der Inspektion im Lager über die Überwachung der elektrotechnischen Installation bis hin zur Leitung der Vorinbetriebnahme, der Einrichtung und der abschließenden Prüfung. Das Team führte Funktionstests, Sicherheitsvalidierungen, Kalibrierung der Einstellungen, Inbetriebnahme, Lade- und Entladetests durch und demonstrierte den Betriebsablauf unter Live-Betriebsbedingungen, um zu bestätigen, dass sich das BESS wie vorgesehen in die bestehende Stromversorgungsinfrastruktur der Anlage integrieren lässt.
Auch nach erfolgreicher Inbetriebnahme überwachte das Team die BESS-Leistung 90 Tage lang genau, um sicherzustellen, dass jedes Subsystem wie vorgesehen funktionierte und dass das integrierte BESS den globalen Leistungsstandards von Cummins entsprach.
Bei der Arbeit mit 750-V-DC-Hochspannungssystemen befolgte das Team während des gesamten Projekts die strengen HSE-Protokolle von Cummins. Infolgedessen erreichte das Team null Sicherheitsvorfälle – ein stolzer Meilenstein, der den Ruf von Cummins für operative Exzellenz und sein Engagement für das Wohlergehen der Mitarbeiter stärkt.
Projektablauf
Der C400B5ZE BESS mit einer Nennleistung von 422 kWh / 200 kW arbeitet als eigenständiger Speicher mit AC-Ausgang, der die Lasten der Anlage während der Spitzenlastverbrauchsstunden im Gebäude von 7:00 bis 3:00 Uhr versorgt.
- Sommerbelastungen (März - Okt):
- Das BESS liefert durchschnittlich 4 bis 5 Stunden Energie und deckt die durchschnittliche Last der Anlage von 80 bis 90 kW ab, wodurch die Laufzeit des Primärgenerators entfällt und Spitzenlasten vermieden werden.
- Winterbelastungen (Nov - Feb):
- Im Winter werden die Kühllasten reduziert und die Last sinkt auf durchschnittlich 30-20 KW. Das BESS liefert täglich 8 bis 10 Stunden Energie und maximiert so die BESS-Auslastung bei geringerer Anlagenlast.
Das C400B5ZE BESS versorgt nicht nur den täglichen Betrieb der Anlage, sondern ist auch zu einem Vorzeigeprojekt für die Energiespeicherkompetenz von Cummins in der gesamten Region geworden. Es ermöglicht Vertriebs- und Marketingteams nun, Sitzungen mit Beratern, Auftragnehmern und Endkunden zu veranstalten und so die Möglichkeit zu schaffen, die tatsächliche Betriebsleistung in einer Live-Umgebung zu demonstrieren.
Durch geführte Echtzeit-Demonstrationen der Betriebsmodi und Leistungsdaten können regionale DBUs und Kunden das System in Aktion sehen und Vertrauen in seinen greifbaren Wert, sein Energieeinsparungspotenzial und seine bewährte Zuverlässigkeit in Dubais anspruchsvollem Klima gewinnen.
Greifbare Ergebnisse und messbare Wirkung
- Energieeinsparung:
- Reduziert man die Laufzeit der Generatoren im Sommer um 4 bis 5 Stunden und im Winter um 8 bis 10 Stunden, sinkt die Last auf etwa 20 KW, so beträgt die durchschnittliche Laufzeit des Generators über das Jahr hinweg 5,15 Stunden pro Tag. Das BESS hilft der Anlage, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die Lebensdauer herkömmlicher Stromerzeugungsanlagen zu verlängern.
- Niedrigere Betriebskosten:
- Während der Spitzenlastzeiten aus dem Netz liefert das BESS leise die Gebäudelasten, wodurch die Abhängigkeit vom Netz verringert und die Kosten unter Kontrolle gehalten werden, ohne die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
- Tatsächlicher finanzieller Nutzen:
- In Q4 2025 erzielte das BESS-System Nettokosteneinsparungen von $7,112.97 nach Abzug der Ladekosten vom Versorgungsunternehmen; Die Einsparungen wurden durch die Reduzierung des Dieselverbrauchs und die Senkung der Wartungskosten der Generatoren erreicht, was eine direkte Folge der Verkürzung der Laufzeit der Generatoren ist.
- Einsparungen bei den Wartungskosten der Generatoren:
- Die Laufzeit der Generatoren wurde um 382 Stunden reduziert. In Q4 2025 reduzierte sich auch die Häufigkeit der geplanten kleineren und größeren Wartungskosten, was die langfristigen Betriebskosten der Anlage senkte und den Zustand der Generatoren verbesserte.
Vor der BESS-Integration wurde der Dieselgenerator mehr als 12 Stunden pro Tag im Primärbetrieb betrieben, wobei er jeden Monat das 250-Stunden-Wartungsintervall erreichte und eine monatliche Wartung durch Cummins Arabia erforderte, was hohe wiederkehrende Wartungskosten verursachte. Nach der Installation des BESS konnte die Laufzeit des Generators erheblich verkürzt werden, was zu weitaus selteneren Wartungsarbeiten, niedrigeren Betriebskosten, geringerem mechanischem Verschleiß, verzögerten Motorüberholungen und einer insgesamt verbesserten Zuverlässigkeit und Lebenszyklusleistung der Anlage führte.
- Die Laufzeit der Generatoren wurde um 382 Stunden reduziert. In Q4 2025 reduzierte sich auch die Häufigkeit der geplanten kleineren und größeren Wartungskosten, was die langfristigen Betriebskosten der Anlage senkte und den Zustand der Generatoren verbesserte.
- Vorteile der Lärmreduzierung:
- Die containerisierten Generatoren erzeugen ca. 85 dB(A) @ 1 Meter, während der BESS auf einem deutlich niedrigeren Niveau läuft, 70 dB(A) @ 1 Meter, wobei das einzige Geräusch, das von den HLK-Kühlgebläsen und -pumpen erzeugt wird, stammt. Dieser Unterschied verbesserte den Komfort vor Ort und reduzierte die Lärmbelästigung.
Tatsächliches operatives Ergebnis Q4 2025
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Entladene Gesamtenergie | 12,7 MWh |
| Gesamtzahl der von BESS gelieferten Lasten / Gesamtzahl der eingesparten DG-Stunden | 382 Stunden. |
| Diesel in Litern eingespart | 5,443.5 L |
| Einsparung von Dieselkosten in USD | $4,373.37 |
| Einsparungen bei der Generatorwartung durch BESS | $3,851.2 |
| Ladekosten des Versorgungsunternehmens in USD | ($1,111.6) |
| Tatsächlich erzielte Nettoeinsparungen Q4 2025 | $7,112.97 |
Prognostizierte jährliche Einsparungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Prognostizierte jährliche Dieseleinsparungen | 28,425.63 Liter |
| Prognostizierte jährliche Einsparungen bei den Betriebsstunden der Generaldirektion | 1,363.25 Stunden |
| Prognostizierte Dieselkosteneinsparungen bei einem Durchschnittspreis von 0,7 $/l | $19,897.94 |
| Prognostizierte monatliche Einsparungen | $2,511/Monat |
| Prognostizierte jährliche Nettoeinsparungen durch Dieselkraftstoff und Vermeidung von Betriebs- und Wartungsdiensten | $30,141 |
Innovation für den Wandel
Die Integration des C400B5ZE BESS bei Cummins Arabia ist eine wichtige Errungenschaft, die das Engagement von Cummins für die Entwicklung und den Bau jeder Komponente eines vollständig integrierten Energiesystems widerspiegelt. Das BESS wird in der Region als Schaufenster dienen und zeigen, dass die Innovationen von Cummins einen echten Wandel vorantreiben und den Weg für eine intelligentere, widerstandsfähigere Energiezukunft ebnen.
Um den gesamten Weg dieser BESS von der Lieferung und Installation über die Inbetriebnahme bis hin zur endgültigen Einweihung zu sehen, sehen Sie sich bitte das folgende Video an.
Was: Vier 1250-kW-Generatoren bei 13,8 kV AC mit integrierter autonomer, mikroprozessorbasierter PowerCommand-Steuerung® zur Parallelschaltung und zum Schutz ...